Acidentes com sistemas fotovoltaicos: saiba como evitar

Acidentes com sistemas fotovoltaicos: saiba como evitar

Levantamentos recentes indicam que o Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 200 mil conexões para geração fotovoltaica distribuída em usinas de grande porte e pequenos e médios sistemas instalados em telhados e terrenos.

Porém, trabalhadores responsáveis pela instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos, assim como moradores que têm placas instaladas no telhados, estão potencialmente expostos a uma variedade de riscos se os devidos cuidados não forem tomados.

Veja quais são os principais riscos em sistemas fotovoltaicos e conheça os cuidados necessários para tornar essa forma de gerar energia sustentável muito mais segura.

Principais riscos ao instalar sistemas fotovoltaicos sem cuidados

O Brasil possui um dos melhores recursos solares do planeta. Com isso, tem assumido uma posição cada vez mais destacada no desenvolvimento e uso da tecnologia fotovoltaica em residências, empresas e terrenos.

Porém, instalar um sistema solar sem qualquer preparo pode ser algo muito perigoso.

Hoje em dia, várias empresas acabam disponibilizando os famosos “kits de energia solar”, mas não fornecem qualquer auxílio ou orientação sobre como proceder com a respectiva instalação. Assim, falhas e até acidentes mais graves podem ser ocorrências desse descuido.

Entre os principais riscos relacionados aos sistemas fotovoltaicos, temos os seguintes.

Acidentes em altura

Uma das etapas mais perigosas durante o processo de instalação de um sistema fotovoltaico é no momento de instalação dos painéis solares, que geralmente ocorre em altura e em plano inclinado, caso dos telhados de residências e comércios.

Os trabalhadores que instalam ou que fazem a manutenção de painéis solares atuam frequentemente nesses telhados usando escadas e andaimes, por isso estão expostos aos riscos de queda.

Choques elétricos

Placas fotovoltaicas geram eletricidade e, por isso, podem ser muito perigosas para quem não conhece os riscos nem sabe o que está fazendo.

Vale lembrar que uma placa fotovoltaica comercial pode gerar tensão nominal de até 36 volts em corrente contínua. Uma vez que são necessárias, no mínimo, 8 placas para uma casa pequena, toda essa tensão gerada pelo arranjo pode ser fatal para pessoas.

Incêndios

Um painel solar comercial possui rigorosos sistemas de proteção e de isolamento que garantem não só uma longa vida útil, em torno de 25 anos, como também a segurança física do imóvel que vai recebê-lo.

Entretanto, quando um consumidor adquire uma placa irregular, a qualidade precária de fabricação dela associada à instalação falha pode levar a acidentes elétricos, que em alguns casos podem ocasionar incêndios de grandes proporções.

A estrutura do telhado não supera o peso do sistema

Um dos problemas mais comuns gerados por sistemas fotovoltaicos é o desabamento do telhado por excesso de peso. Isso ocorre por erros de cálculo e falta de planejamento.

Outro problema são as placas solares (de baixa qualidade ou mal instaladas) que se soltam do telhado na presença de um vendaval. Essa ocorrência pode trazer sérios riscos à segurança das pessoas.

Como evitar os principais riscos em sistemas fotovoltaicos?

Para conseguir a máxima segurança no uso da energia solar, o ponto de partida deve ser a busca por serviços oferecidos por uma empresa especializada, que tenha profissionais treinados e que ofereça bons equipamentos. Afinal, não vale a pena expor-se a um risco sem necessidade.

Assim, com base nos riscos já citados, são essenciais algumas medidas preventivas para que a instalação e o uso de sistemas fotovoltaicos sejam mais seguros.

Deixe o trabalho em altura ou com eletricidade para profissionais

Considerando ser um trabalho realizado em altura e o risco que essa etapa envolve, a recomendação é sempre contratar uma empresa especializada nessa função. Essas empresas contam com treinamentos que seguem as Normas Regulamentadoras, caso da NR 35 – Trabalho em Altura. Tais profissionais também possuem todos os EPIs e técnicas para trabalho em altura.

Uma recomendação semelhante existe para evitar choques elétricos. Nesse caso, a NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade deve ser seguida por um profissional qualificado, habilitado e treinado da maneira correta.

Correto dimensionamento do módulo fotovoltaico

Quando realizamos a instalação de um módulo fotovoltaico em uma instalação já construída, é fundamental ter em mente que haverá um acréscimo de uma carga não prevista originalmente na estrutura e no telhado do imóvel.

A instalação dos módulos fotovoltaicos, em média, aumenta em 40% o peso por metro quadrado que a estrutura do telhado precisa suportar. Planejar isso é fundamental. Além do peso dos módulos fotovoltaicos, é necessário também considerar os efeitos da ação do vento.

Dessa forma, os módulos fotovoltaicos, as estruturas de suporte deles e os métodos utilizados para fixação precisarão ser muito bem dimensionados para a capacidade de suporte do telhado e para a velocidade máxima do vento esperada no local, conforme normas aplicáveis.

Por fim, é preciso salientar que sistemas fotovoltaicos são extremamente seguros e raramente causam acidentes. Mas, para isso, é preciso investir em planejamento, execução e manutenção mais seguros. Também vale contratar uma empresa especializada e que tenha profissionais treinados.

Quer saber mais? Então acompanhe o +Perto Profissionais de Elétrica e fique por dentro das novidades e informações sobre o tema.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.