Conheça 5 aplicativos para eletricistas

Conheça 5 aplicativos para eletricistas

Hoje em dia, há uma vastidão de aplicativos para eletricistas nas lojas dos sistemas Android e iOS, inclusive em língua portuguesa. Há aplicações para ajudar nos cálculos, na escolha dos fios e até mesmo para a elaboração de orçamentos de prestação de serviço.

Entre esses apps, muitos são gratuitos e já resolvem diversos problemas nas atividades do dia a dia de um eletricista. Então, selecionamos alguns dos aplicativos mais bem avaliados no Google Play, por área, para ajudar você a ter mais produtividade e mais qualidade em sua prestação de serviços. Ah, colocamos dois bônus também! Vamos lá?

Aplicativos para eletricistas gratuitos

Se você ainda não confia tanto assim em tecnologias de aplicativos para eletricistas o suficiente para comprar um, pode começar com os sistemas gratuitos disponíveis nas lojas. A seguir, separamos três aplicativos gratuitos que estão bem avaliados e propõem-se a apoiar diferentes áreas de atuação de um eletricista.

Instalações Elétricas – 4,6 Estrelas

Este aplicativo é, conforme a descrição no Google Play, um "Ambiente Virtual para auxílio em Instalações Elétricas Prediais". O objetivo inicial dele é a simulação de instalações elétricas residenciais, o que permite que se realizem cálculos, dimensionamentos e orçamentos de maneira mais simplificada. É possível, também, utilizá-lo para tirar dúvidas, pois sabemos que mesmo eletricistas competentes e experientes podem esquecer-se de um detalhezinho ou outro. No entanto, os detalhes são muito importantes quando o assunto é eletricidade! Por isso, este aplicativo pode ajudar tanto a melhorar suas entregas quanto a refrescar sua memória.

RCM Dimensionamento – 4,5 Estrelas

O objetivo deste aplicativo para eletricistas, como o nome sugere, é auxiliar no dimensionamento das bitolas de fios e cabos, conforme as normas brasileiras em vigor. Esta aplicação dimensiona eletrodutos também, além de fornecer dados para a instalação de motores elétricos e calcular a potência de iluminação e tomadas. A funcionalidade de dimensionamento de cabos permite duas opções: com praticidade e avançado. É muito útil para ajudar a escolher mais rápido os cabos ideais para um projeto elétrico!

Cálculo - Condutores Elétricos – 4,2 Estrelas

Este aplicativo para eletricistas ajuda no dimensionamento de condutores elétricos, bem como na proteção deles, em conformidade com a NBR 5410. O sistema usa como critérios a condução de corrente e a queda de tensão, conforme adotado pelo escritório de projetos que o desenvolveu. Os parâmetros de entrada são: maneira de instalar, material do condutor, tipo de isolamento e número de condutores carregados.

Bônus: Senai Livros – 4,5 Estrelas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é um centro de treinamento muito tradicional e respeitado na área técnica como um todo. Agora imagine toda essa expertise disponibilizada gratuitamente em um aplicativo que permita ao eletricista ter vasta referência bibliográfica na palma da mão? É isso que o Senai Livros faz! Este não é apenas um aplicativo para eletricistas, mas também uma vasta referência para outras áreas da indústria brasileira.

Bônus: Orçamentos PDF – 4,6 Estrelas

O aplicativo Orçamentos PDF serve para diversos prestadores de serviço e facilita bastante na hora de fechar negócio! Hoje, é muito importante ter uma boa apresentação na hora de vender o serviço — e com certeza um orçamento bem elaborado vai passar uma boa impressão e facilitar a venda. Esta ferramenta cria orçamentos já em formato PDF, além de ter uma funcionalidade que permite a categorização dos orçamentos em Abertos, Executados e Arquivados, criando um banco de dados que ajuda a mapear os serviços mais vendidos e criar planos de ação comercial.

Aplicativos para eletricistas pagos

Por mais que os aplicativos para eletricistas gratuitos sejam excelentes, os aplicativos pagos costumam ter melhores classificações nas lojas de aplicativos. Além disso, quase sempre têm um serviço de atendimento ao consumidor que facilita caso você tenha algum problema na utilização.

Dependendo do seu campo de atuação, é praticamente impossível escalar as vendas sem o uso de algum processo de automação. Portanto, veja a seguir duas sugestões de aplicativos para eletricistas que são pagos, mas não custam tão caro, e têm excelente reputação atualmente.

Cálculos Elétricos PRO Key – 4,8 Estrelas – R$ 10,99

Este aplicativo, que deve ser baixado após ter a versão gratuita instalada, tem uma grande quantidade de cálculos elétricos. De acordo com muitos depoimentos na loja de apps, este aplicativo para eletricistas é o melhor disponível no mercado atualmente. Ele realiza uma grande quantidade de cálculos: eletrônicos, de motores elétricos e conversores.

Electronics circuit calculator-Electronics toolkit – 4,4 Estrelas – R$ 7,99

Este é mais um aplicativo para eletricistas que serve para outros usuários também. O único fator que talvez seja um problema é que ele é em inglês. Mas a finalidade é ajudar a realizar cálculos de circuitos eletrônicos, tornando esse processo mais rápido.

Os aplicativos para eletricistas podem facilitar bastante a vida do profissional e trazer maior qualidade em suas entregas. O bom é que há opções gratuitas e pagas, mas mesmo as pagas não são tão inacessíveis assim.

E você? O que achou dessas dicas de aplicativos? Precisa de mais informações? Então conheça o +Perto Profissionais da Elétrica, nosso programa de relacionamento que deixa você por dentro de tudo que acontece no mundo da ABB!



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.