Arquitetura vernacular: saiba o que é e seus principais elementos

Arquitetura vernacular: saiba o que é e seus principais elementos

A arquitetura, há muito tempo, acompanha o desenvolvimento da sociedade. Desde as civilizações antigas, sempre houve a necessidade de organizar e adornar espaços. Com isso, a arquitetura tem papel fundamental na História. Ela está intimamente ligada ao contexto histórico, geográfico e social do local onde está introduzida.

Essa arte e técnica, que cria ambientes capazes de abrigar múltiplas atividades, pode ser dividida em diferentes tipos. Cada um desses estilos arquitetônicos tem um propósito e pode servir de inspiração para as construções modernas. Entre esses estilos, podemos destacar a arquitetura vernacular.

Você já ouviu falar em arquitetura vernacular? Sabe do que se trata? Acompanhe este artigo e entenda o que é e como aplicar a ideia em seus projetos.

A arquitetura vernacular

A arquitetura vernacular pode ser explicada como uma construção realizada com materiais e técnicas de determinada região. Ela possui caráter local, no qual são empregados recursos do próprio ambiente em que a edificação está inserida. Pode ser entendida como um dispositivo de afirmação de identidade, geralmente, passada de geração em geração. 

O termo pode ser relacionado com arquitetura verde, pois busca aproveitar de forma sustentável os recursos, garantindo uma construção de qualidade, mas que reduza os impactos negativos na natureza. Dessa forma, esse conceito visa a utilizar recursos que priorizam o meio ambiente. Além disso, busca as soluções mais adequadas à região, que se adaptem ao clima e economizem energia.

Principais elementos

A principal característica desse estilo de arquitetura, como vimos, é o respeito às condições geográficas locais. Trata-se de uma arquitetura mínima, em que se leva em conta os recursos e mão de obra disponíveis. A simplicidade dela é evidente, entretanto, a técnica traz verdadeiras soluções bioclimáticas e construtivas.

O padrão desse estilo varia conforme as condições territoriais. Alguns dos principais elementos e características dele são os seguintes:

- Em regiões de clima quente e seco: estrutura pesada e diretamente sobre o solo, coberturas planas, construções próximas umas das outras, pequenas aberturas, cores claras.

- Em regiões de clima frio: estruturas elevadas, materiais com baixa transmissão térmica, coberturas de média inclinação, proximidade entre as construções, amplas aberturas.

- Em regiões de clima úmido: estruturas elevadas, materiais leves, cobertura com grande inclinação, distância entre as construções, aberturas que possibilitam ventilação cruzada.

Exemplos dessa arquitetura

A arquitetura vernacular pode ser vista em diversas localidades, revelando suas construções de maneira que transmita a história de um povo. Há diversos exemplos dela, os quais podem servir de referência para gerações futuras ou, até mesmo, para arquitetos desenvolverem nos próprios projetos.

No mundo, um bom exemplo desse estilo arquitetônico são os iglus, que promovem abrigo às pessoas que moram em regiões mais frias, garantindo o conforto e respeitando os recursos disponíveis. As casas do sudeste asiático também são uma espécie dessa arquitetura, pois são feitas de forma que possibilita a ventilação, ameniza o calor e suporta as chuvas e sol característicos da região. 

Aqui no Brasil, podemos citar as ocas e malocas, habitações indígenas que utilizam recursos locais e respeitam os costumes de convívio dos povos, pois, em geral, servem para várias famílias. Além desse, outro exemplo bastante interessante são as construções de pau a pique, feitas de varas ou bambus entrelaçados e que são preenchidos com argila e barro. 

Para os arquitetos que desejam utilizar conceitos desse estilo, é importante observar as características buscadas por seus clientes e priorizar os elementos simples e naturais. Algumas opções que podem ser incluídas são os telhados verdes, elementos que aproveitam a luz natural, e a sustentabilidade.

Entende como as características regionais e a cultura interferem na arquitetura? Agora que você aprendeu o que é a arquitetura vernacular, que tal conferir outros artigos do blog?

Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.