Conheça os benefícios em ter uma construção sustentável

 Conheça os benefícios em ter uma construção sustentável

Você sabia que, mesmo sendo um serviço essencial para o desenvolvimento mundial, a construção civil é um dos maiores geradores de resíduos do mundo? Para ajudar a resolver isso, muitas já são as ações para tornar a construção sustentável e de acordo com as exigências internacionais.

O mercado das tecnologias ambientais vem expandindo-se rapidamente, tanto que hoje é possível construir qualquer imóvel com o mínimo de impacto antes, no decorrer ou até mesmo posteriormente à obra civil.

Além disso, ter uma construção sustentável tem muitas vantagens. Você quer conhecê-las? Então confira a seguir.

Construção sustentável: o que é?

A área de construção civil é uma das principais responsáveis pela poluição dentro de um ecossistema. Dados do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável comprovam isso e mostram que o setor:

- Consome 20% da água nas cidades.

- Utiliza 75% dos recursos naturais (a construção de edifícios consome 40% das pedras e areia utilizadas no mundo todo ano e é responsável por 25% da extração de madeira, anualmente).

- Gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano.

Partindo dessa premissa, é natural que a sustentabilidade assuma, gradualmente, uma posição de cada vez mais importância em projetos inteligentes de arquitetura e construção civil, inclusive com a possibilidade de ter um projeto de decoração mais sustentável.

Assim, o conceito de construção sustentável baseia-se no desenvolvimento de modelos que permitam à construção civil enfrentar e propor soluções aos principais problemas ambientais em projetos construtivos, sem renunciar à modernidade e à criação de edificações que atendam às necessidades de seus usuários.

Um projeto de construção sustentável é pensado com o intuito de proporcionar sustentabilidade a uma casa ou a um edifício, como na instalação de um sistema fotovoltaico para obter energia elétrica, no uso racional da água, no melhor uso de materiais e no aproveitamento da luz solar no ambiente.

Principais benefícios de uma construção sustentável

A construção sustentável permite que todo projeto mantenha o equilíbrio entre três pilares de grande importância para a construção civil e para a arquitetura, que são:

- a perspectiva econômica;

- a perspectiva ambiental;

- a perspectiva social.

Partindo dessas três perspectivas, toda construção sustentável, quando bem pensada e bem conduzida, tem as seguintes vantagens.

1. Auxilia na preservação ambiental

Em um ambiente cada vez mais escasso de recursos naturais, o ato de construir sem destruir a natureza é uma necessidade premente. Desse modo, toda construção sustentável precisa ser, em primeiro lugar, ecologicamente correta.

Para conquistar isso, existem muitos avanços no desenvolvimento de novas tecnologias ambientais. Essas tecnologias oferecem a engenheiros e arquitetos opções de recursos alternativos para a arquitetura. Entre tais opções, podemos destacar: telhado verde, tinta mineral natural, madeira plástica, cisterna para armazenamento da água de chuva, aquecedor solar e energia fotovoltaica.

Todas essas soluções tornaram possível a construção sustentável, fazendo com que ela tenha impactos ambientais mais reduzidos.

2. A construção será valorizada

Diversos estudos realizados no Brasil indicam que um imóvel equipado com soluções sustentáveis costuma valorizar-se entre 5% a 10%. Ou seja, a construção sustentável tende a agregar valor instantâneo ao seu empreendimento, já no momento da construção. Na maioria das vezes, o construtor não precisa gastar a mais para isso e, mesmo que custe mais caro, o investimento será compensado.

3. Economia na construção e nos custos mensais do empreendimento

Toda construção sustentável é pensada para que seja feita a partir de materiais que sejam menos caros, além de permitir que o ambiente construído consiga manter-se durante anos, até o seu ciclo natural de renovação da obra.

Além disso, dependendo do comprometimento que um projeto sustentável tem, é possível obter economia nas contas mensais, seja de luz, seja de água. Uma cisterna, por exemplo, pode reduzir em até 70% o gasto mensal com água; a energia fotovoltaica, por sua vez, pode deixar sua conta de luz sempre no valor mínimo.

Dessa forma, a construção sustentável é concebida para proteger desde o meio ambiente até a possibilidade de uma sociedade melhor para as futuras gerações.

Com esse estilo de construção, tanto engenheiros quanto arquitetos conseguem construir lugares melhores para seus clientes e ainda ajudam a transformar o mundo ao redor.

Acompanhe o blog +Perto e fique sempre por dentro do mundo da arquitetura e eletricidade.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.