Carregador de carros elétricos: o que você precisa saber

Carregador de carros elétricos: o que você precisa saber

Os carros elétricos já começam a ser uma realidade em nosso país. Apesar de ainda haver poucos carros desse tipo no Brasil, a expectativa, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), é de que até 2026 exista uma frota de 360 mil veículos híbridos no país. E, como acontece com toda novidade tecnológica, muitas dúvidas começam a surgir. 

Algumas das dúvidas mais comuns são com relação à forma de carregamento do veículo. Muitas pessoas desejam saber como funciona um carregador de carros elétricos e quais são os tipos disponíveis. Além disso, buscam entender se vale a pena ter um equipamento desses em casa ou no trabalho. 

Se você também tem essas dúvidas, confira a seguir o texto que preparamos e entenda as principais informações que precisa saber sobre carregador de carros elétricos. Boa leitura! 

 

Como funciona o carregamento de carros elétricos?

Quando um consumidor adquire um carro elétrico ou híbrido, normalmente, recebe o carregador com o veículo. Esse equipamento, que é a principal forma de alimentação do automóvel, pode ser utilizado em praticamente qualquer tomada, bastando, para isso, simples adaptações.

O recarga dos carros elétricos pode ser feito na residência ou em estações públicas. Para isso, foram definidos pelo Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica três níveis de carregamento.

Nível 1

O primeiro estágio de carregamento, nível 1, é o modo lento, sendo o mais comum para residências. O abastecimento é feito por meio de tomada em instalação para uso comum, ligada à rede de abastecimento. Veja as especificações deste nível:

- tensão padrão de 120 volts em corrente alternada (VAC);

- corrente de 15 ou 20 ampères (A);

- potência máxima de 3,44 quilowatt (kW);

- tempo para carregamento total da bateria de 15 a 20 horas..

Nível 2

O segundo nível de carga é o que se encontra em estações públicas e também privadas. É o modo de abastecimento mais indicado para carregamento de carros elétricos e também o que diminui o tempo de recarga, tendo mais controle, além de ser a forma mais segura. Confira as características:

- tensão, com tomada monofásica ou trifásica;

- corrente de 40 A;

- potências disponíveis: 3,7 kW, 4,6 kW, 11 kW e 22 kW;

- tempo de recarga de 4 a 15 horas.

Nível 3

O nível 3 é o chamado modo de carregamento rápido, pois foi desenvolvido para carregar até 80% da bateria em pouco tempo. A instalação dele é destinada para estações com aplicação comercial ou pública. Possui as seguintes especificações:

- tensão de 400 Vca com circuito trifásico;

- potência da taxa de carregamento de 50 kW a 150 kW;

- tempo de carregamento para 80% da bateria de menos de uma hora.

 

Vale a pena ter um carregador de carros elétricos?

Muitos donos de veículos elétricos pensam na possibilidade de instalar um carregador na própria residência. Porém, para entender a viabilidade de ter um carregador de carros elétricos em casa, é necessário avaliar alguns pontos.

Capacidade da instalação

O primeiro passo a ser verificado é quanto ao sistema elétrico da residência. Um profissional qualificado pode orientar a respeito das condições da rede e do local, indicando as adaptações que precisam ser feitas. É importante observar o tipo de imóvel, as condições envolvidas e se há o cumprimento das normas elétricas. 

Após a avaliação, tendo em vista as necessidades do consumidor e as especificações do carregador, o eletricista realizará a instalação. Para isso, será feito o dimensionamento dos cabos e proteções elétricas. E, com o intuito de garantir a segurança tanto para os equipamentos quanto para as pessoas, alguns testes deverão ser feitos.

Vantagens do carregador

Outros fatores que o proprietário de um carro elétrico precisa ter em mente antes de instalar esse tipo de carregador são as vantagens e o custo-benefício dele. É preciso estar ciente do gasto com aquisição do item e saber que, no longo prazo, haverá uma boa economia.

Muitos têm dúvidas, também, se o consumo de energia elétrica da residência aumentará quando fizer uso do equipamento. De fato, o valor gasto com energia será maior sim, no entanto, inferior ao que seria gasto com combustível em um posto.

Além disso, outro benefício bastante interessante é que o consumidor poderá carregar o automóvel em menor tempo. Isso porque o carregador de fábrica, geralmente, é do tipo lento e, ao fazer a instalação em casa, o proprietário terá à disposição um modelo mais rápido. 

Possuir um carregador de carros elétricos é uma ótima opção. Além de trazer mais conforto e comodidade, pode garantir grande economia. E, como vimos, a instalação dele não é algo muito complicado. Seguindo todas as normas e contando com um serviço especializado, é possível obter muitos benefícios. 

 

Agora que você já aprendeu sobre o carregador de carros elétricos, o que acha de conhecer como funcionam os conectores padrão de cargas?



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.