Casa Mais Inteligente: como tornar sua casa mais funcional?

Casa Mais Inteligente: como tornar sua casa mais funcional?

Descubra como levar seu estilo de vida e adotar maneiras para ter um lar mais inteligente e prático.

Algumas ideias práticas podem tornar sua casa mais inteligente e funcional sem sem deixar de lado uma decoração aconchegante e agradável que precisamos dentro de casa.

 Optar por uma casa mais funcional torna muito mais fácil mantê-la organizada, assim você não perde tempo se preocupando em como organizar material de limpeza e tomadas sem atrapalhar a estética da casa e ganha mais tempo para curtir e aproveitar seu espaço.

 Para transformar uma casa em funcional é preciso optar pela praticidade e pensar em ambientes integrados que promovam maior flexibilidade na organização do espaço.

 Pensando nisso separamos algumas dicas práticas de como tornar sua casa mais funcional. Confira! 

1 - Casa automatizada

 Já ouviu falar sobre casa inteligente ou smart house? É um modelo de residência que incorpora sistemas avançados de automação para facilitar a vida dos seus moradores e oferecer maior controle e monitoramento da casa.

 A automação para residências conta com um leque diverso de dispositivos que permitem controlar tudo a partir do seu smartphone ou computador. Isso desde a iluminação e ar condicionado até fechaduras e eletrodomésticos. Todo o sistema é automatizado e integrado. Uma ótima forma de tornar sua vida dentro de casa muito mais funcional.

 2 - Aproveitando o espaço

Planejar cada espaço da sua casa vai torná-la mais prática e confortável. Usar alguns espaços vazios para criar armários e algumas prateleiras podem ajudar muito na hora de armazenar produtos de limpeza e de banheiro de forma organizada.

Uma boa forma de personalizar o local e aproveitar espaço é optar pelos móveis modulares ou multifuncionais feito por marceneiros e empresas especializadas. Solicite um pequeno projeto para adaptar o espaço vazio da cozinha.

É a melhor forma de aproveitamento de espaço, pois além de torná-lo prático, é mais um espaço para armazenamento de produtos de limpeza e de higiene. Invista em bancadas, prateleiras e demais peças usadas para ocupar melhor todos os espaços. Outra dica é instalar os ganchos e gaiolas na parte interna das portas para luvas de borracha, sacolas plásticas e outros.

3 - Investindo na troca de móveis

Para uma casa funcional, é necessário flexibilidade. Talvez seja preciso investir na troca de móveis. Isso porque a mobília que você já tem pode não ser adequada para a sua rotina.

Comece identificando quais são as necessidades na rotina dentro de casa. Um bom começo é anotar quais móveis são necessários para a realização de cada atividade do seu dia a dia.

Será uma mesa maior, um balcão na cozinha, um sofá mais confortável e que acomode a todos? Ao mesmo tempo, você também pode identificar os móveis sem uso e até se livrar deles para salvar algum espaço.

4 - Decoração acolhedora

Com tanta funcionalidade dentro de uma casa inteligente é preciso dar aquele toque final com uma decoração mais aconchegante e prática.

Aposte em uma iluminação estratégica para trazer mais aconchego, aposte em pontos de destaque com espelhos. As cores e os papéis de parede adequados, por exemplo, vão conferir mais amplitude ao cômodo, além de proporcionar relaxamento para quem precisa de tranquilidade.

Já os itens como cortinas, almofadas e tapetes, devem combinar com as cores escolhidas para um determinado cômodo, no entanto, sem exageros, para que o estilo escolhido fique consistente.

Leve o seu estilo de vida em consideração e transofrme seu lar em uma casa funcional, moderna, prática e aconchegante.

Gostou de saber mais sobre o assunto? Continue acompanhando nossos conteúdos por aqui e confira produtos para deixe sua casa mais inteligente na nossa loja on-line.  



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.