Como adaptar cores na decoração?

Como adaptar cores na decoração?

Em qualquer ambiente na decoração, as cores  trazem mais personalidade.

As cores aplicadas da maneira correta são perfeitas para trazer boas energias, descontração, aconchego e elegância. Por isso, não tenha medo de ousar! Invista desde paredes coloridas até peças de decoração.

Cor na decoração

Não importa o estilo da decoração, as cores são fundamentais em qualquer projeto. Além de serem ótimas opções para revitalizar algum ambiente, existem diversas maneiras de aplicação em múltiplos ambientes.

Você pode investir tanto nas cores mais pastéis e claras, como nas cores mais vibrantes. Tudo depende da sua personalidade e qual tipo de energia você quer para aquele cômodo.

As cores têm o poder de transformar os ambientes. Por exemplo, um tom amarelo pode trazer mais criatividade, enquanto um tom mais escuro traz mais sofisticação.

As maneiras de usar cores na decoração são inúmeras, mas vamos listar algumas para você se inspirar e colorir a sua casa: 

  • Pintar a parede: esse item é o mais clássico quando o assunto é renovar o ambiente. Com uma única parede pintada, você já muda totalmente o espaço, a principal dica é escolher a parede que tem mais visibilidade, como por exemplo, em uma sala, escolha a parede onde fica a TV. Outra dica super moderna, é pintar somente o teto de alguma cor vibrante, ou pequenos detalhes na parede, como formas geométricas.

 

  • Papel de parede: se você não quer se arriscar na pintura, que tal aplicar um papel de parede colorido, para compor o ambiente? Não se esqueça de usar os detalhes da decoração no mesmo tom.

 

  • Tapetes coloridos: você pode transformar totalmente um ambiente com um tapete colorido, opte por aqueles com formas geométricas ou com uma cor única, aqui vale a mesma regra do papel de parede na hora da composição do ambiente.

 

  • Composição de quadros e almofadas: essa dupla pode mudar demais a sua sala, escolha almofadas seguindo a mesma paleta de cores, essa dica vale também para os quadros, que podem variar de formatos e molduras, mas não se esqueça de ter, pelo menos, uma cor em comum.

  • Móveis coloridos: existem diversos tipos de marcenarias coloridas que se usadas na cozinha, por exemplo, dão um toque de modernidade. Você pode reformar móveis, dar uma nova vida com uma cor diferente ou usar sofás e cabeceiras coloridas para dar um toque de cor, sem deixar a sofisticação de lado.

Dica ABB

Uma ótima dica para adaptar cores na decoração de uma forma moderna e criativa, é combinar tomadas e interruptores coloridos.

Por isso, a nossa dica é colocar mais cor na sua vida com a Linha Unno e Unno Life, que traz cores vibrantes e proporciona estilo e personalidade para harmonização de ambientes. Com suas linhas retas, design e tecnologia a linha de interruptores e tomadas representa funcionalidade, qualidade e versatilidade.

Um pequeno detalhe na hora de pensar em um projeto de decoração, mas que faz toda a diferença no resultado final.

Gostou das dicas? Confira todas as soluções que a ABB pode oferecer para o seu projeto. Acesse aloja on-line.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.