Como Dimerizar Uma Lâmpada De Led?

Como Dimerizar Uma Lâmpada De Led?

A dimerização é um dos tipos de automação mais comuns encontrados no mercado, no entanto, mesmo com a sua popularização, a instalação desse recurso ainda levanta algumas dúvidas. Nesse artigo vamos apontar alguns dos tipos de problemas mais comuns e ensinar uma série de verificações que podem ser feitas para identificar e resolver o problema.

 

Problemas mais comuns

 

Quando tentamos dimerizar uma lâmpada de LED os erros mais comuns que costumam acontecer são:

  1. A lâmpada não acende
  2. A lâmpada não tem variação de luminosidade
  3. A lâmpada fica piscando de forma intermitente

Esses problemas podem ser causados por inúmeros fatores por isso, é importante checar os diferentes componentes do sistema um por um para entender a origem do problema.

 

Verificando a lâmpada de LED

 

A lâmpada de LED tem um funcionamento muito diferente da lâmpada  incandescente. Por causa disso, a maioria das lâmpadas de LED mais simples do mercado não são compatíveis com dimerização. Para saber se sua lâmpada é dimerizável ou não procure na caixa ou no corpo da lâmpada algum tipo de aponte a possibilidade desse uso ou não. É muito comum o uso do prefixo DIM para lâmpada compatíveis com esse recursos. Já quando a lâmpada não está preparada para esse uso é comum encontrar avisos como “Não utilizar com atenuadores de luz”

 

Caso sua lâmpada seja dimerizável e mesmo assim os problemas listados acima persistirem confira o tipo de dimmer que você está usando.

 

Verificando o tipo de dimmer

Dimmer comum - Linha ABB unno 

 

Existem dois tipos de dimmers disponíveis. Os dimmers comuns são aqueles modelos circulares onde é possível girar manualmente o potênciometro para obter variação de luz. Já o dimmer digital pode ter formatos e dispositivos de atuação variados que podem induzir o usuário ao erro, acreditando que o dimmer não está funcionando.

 

Procure entender como funciona a ativação do seu dimmer e realize o procedimento de dimerização. Caso o problema persista, verifique a instalação elétrica.

Dimmer digital - Linha ABB Zenit


Verificando a instalação elétrica

 

A instalação de um dimmer é muito simples e bastante semelhante a de um interruptor comum, no entanto, é preciso ficar atento ao seu uso em conjunto com outros interruptores paralelos. Nesse caso, a primeira coisa a ser verificada é se a fiação utilizada não foi trocada, o que impede o acionamento do dispositivo. Além disso ainda existem questões adicionais a serem levadas em conta a depender do tipo de dimmer que você utiliza.

 

No caso de dimmer comum é importante lembrar que mesmo ligado a outros interruptores, apenas possibilitará a regulação de intensidade da lâmpada. Por isso, é importante realizar um teste desligando a lâmpada em todos os interruptores e ligando APENAS pelo dimmer. Já no caso do dimmer digital, é possível criar uma ligação em paralelo com outros dimmers e pulsadores, possibilitando a regulagem da luz a partir de qualquer dispositivo.

 

Se nenhuma das dicas acima resolveu um problema realize uma vistoria em sua instalação elétrica. Além disso, exija a produtos de qualidade como os da ABB, que possui modelos de dimmer análigocos e digitais com certificado do INMETRO. Conheça nossas linhas de acabamento na nossa loja online.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.