Empresas do ramo de energia ou outros setores que utilizam máquinas devem ter cuidado especial quando o assunto é choque elétrico. Existem normas para garantir a segurança do local e dos trabalhadores. Porém, grande parte dos acidentes com eletricidade acontece em casa, no ambiente doméstico.
Uma das principais medidas para evitar acidentes que possam resultar em choques elétricos em casa é manter sempre os aparelhos elétricos afastados da água. Isso vale para pias, banheiras, chuveiro e piscinas. Manusear os aparelhos com o corpo molhado é uma prática que deve ser evitada.
Réguas de tomadas e cabos de extensão ajudam no nosso dia a dia, mas é preciso cuidado. Utilize réguas e cabos que cumpram com os padrões de segurança, e tenha em mente que uma régua de tomadas tem uma capacidade máxima. Ao conectar vários aparelhos, você pode sobrecarregar a instalação, causando um curto-circuito ou até mesmo um incêndio. Isso vale para o caso de conectar uma régua à outra régua.
E aquele choque na tomada, que deixa o braço adormecido? Para isso, é necessário proteger as tomadas, principalmente se tiver crianças ou animais em casa. Os protetores também evitam que sejam colocados objetos inapropriados na tomada.
Uma dica valiosa é tirar os aparelhos eletrônicos da tomada em caso de chuva intensa, com raios e trovões, e também durante a limpeza desses equipamentos ou faxina.
Por fim, evite explorar o eletricista que existe em você! Caso não entenda bem do assunto, a melhor opção é sempre chamar um profissional. Mas, se por acaso esse conselho for ignorado e um acidente aconteça, a recomendação é desligar a chave elétrica e chamar assistência médica.
Dica ABB
Para proteger sua família de choques elétricos, recomendamos a instalação do dispositivo DR (diferencial residual). O dispositivo reconhece que determinada fiação está vazando um percentual de corrente elétrica diferente do comum, e desarma os circuitos que estão ligados a ele, interrompendo o choque elétrico.
Acesse nossa loja on-line e conheça o DR da ABB.