Como renovar ambientes sem precisar investir muito?

Como renovar ambientes sem precisar investir muito?

Você tem o sonho de renovar um ou mais ambientes da sua casa, deixando eles com sua cara, mas acha que esse sonho não irá se realizar, pois você não tem dinheiro suficiente para fazer isso?

Se você acha que irá precisar gastar muito dinheiro para renovar ambientes, saiba que não é bem assim. Existem inúmeras opções para que você consiga deixar cada cantinho da sua casa com a sua cara gastando pouco dinheiro para isso.

Para renovar ambientes e trazer novos ares ao seu lar, mas sem precisar gastar muito, vale conhecer algumas dicas bastante interessantes e criativas. Confira estas dicas e se inspire!

Que tal reorganizar os móveis e deixar o ambiente com sua cara?

A primeira e mais barata de todas as formas de se renovar ambientes é realizar uma simples reorganização da disposição dos móveis dentro da sala ou do quarto, por exemplo.

Nessa reorganização você pode se livrar daqueles móveis que não precisa mais e investir (muito pouco) em cestos, caixotes ou caixas organizadoras para manter tudo no devido lugar. Essas opções têm baixo custo e podem dar um ar todo novo ao ambiente.

Como renovar ambientes

Outra opção, é investir em prateleiras, que além de dar suporte para objetos decorativos, ajudam a organizar todo o ambiente, deixando-o mais clean.

Por outro lado, a simples troca dos espelhos de tomadas e interruptores pode dar um ar totalmente novo ao ambiente, sem gastar muito para isso.

Há ainda a opção de repaginar as portas, tornando-as mais coloridas, por exemplo. Com essa simples medida, um cômodo neutro pode ser transformado apenas com uma pintura de destaque em sua porta.

Traga mais vida às paredes dos ambientes

Uma das melhores formas para renovar um ambiente é realizando a pintura das paredes. Porém, as pinturas completas são caras e dão muito trabalho, mas e se você pintar apenas uma parede com uma cor diferente?

Isso pode até parecer ousado para muitas pessoas, mas certamente pode trazer uma novidade interessante para todo o ambiente sem gastar muito para isso. Basta escolher um tom que encaixe no espaço, contrastando com os móveis e decorações já existentes. Também vale adotar pinturas geométricas, que estão em alta para quartos e são super fáceis de se fazer.

Além disso, uma simples composição com quadros pode mudar totalmente o visual de uma parede, transformando as paredes mais simples e vazias em um lugar muito mais aconchegante, charmoso e convidativo. Você pode fazer a disposição dos quadros da maneira que desejar, use e abuse da sua criatividade.

Ainda quanto às paredes, pensar em uma iluminação indireta pode ser interessante. Basta adotar abajures, sancas e cortineiros iluminados.

Renove sua cozinha e banheiro sem quebrar nada

Em uma casa, dois dos ambientes mais difíceis de se renovar são a cozinha e o banheiro, principalmente pelo recorrente uso de azulejos. Mas, mesmo para esses ambientes, é possível fazer uma renovação sem a necessidade de trocar azulejos (e gastar muito para isso).

Neste caso, os adesivos ajudam a atualizar a cozinha e o banheiro, sem a necessidade de fazer uma grande transformação, nem que ela seja permanente. A grande variedade de adesivos deixa o ambiente totalmente novo, além de ficarem ótimos quando aplicados em azulejos da parede acima da bancada da pia da cozinha, por exemplo.

No banheiro também é possível pintar os azulejos, principalmente quando os revestimentos estão com aparência antiga. Basta pinta-los com epóxi para paredes (com acabamento acetinado). Isso é bastante simples, rápido e barato.

Reforme os móveis e demais itens de decoração

Você não tem dinheiro para comprar novos móveis? Então, que tal reformar os móveis antigos? Trocar o tecido de cadeiras, poltronas e sofás antigos é uma excelente opção, dando uma cara totalmente nova ao ambiente. Uma boa dica nesse sentido é optar por tecidos que não sujem tanto e exijam pouca manutenção.

Como renovar ambientes

O mesmo pode ser feito com as almofadas. Então brinque com cores e estampas diferentes nestes objetos. Você gastará quase nada, mas deixará seus ambientes com a sua cara.

Você pode até recuperar aqueles móveis antigos esquecidos no canto da casa. Eles podem ser usados na versão original, sendo o complemento ideal quando incorporados a outros itens mais modernos, ou então transformados com um pouco de tinta, ou tecido e muita criatividade.

Não tem dinheiro? Então faça você mesmo

Você tem muitas ideias em mente, mas não tem dinheiro para contratar um profissional para fazer? Então faça você mesmo, não tenha medo de se arriscar nos diversos tutoriais disponíveis na internet e em revistas especializadas!

Pinterest para arquitetos

Possivelmente você terá trabalho no começo, mas com o tempo e experiência, você irá se surpreender com as renovações que você será capaz de criar para deixar seus ambientes com a sua cara.

Portanto, para realizar seu sonho sem gastar muito dinheiro, use sua criatividade e força de vontade para colocar a mão na massa e deixar seus ambientes com a sua cara!

Você quer renovar sua casa sem gastar muito? Então confira nosso site +Perto Arquitetura e Design e se inspire.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.