Como ter uma indústria mais segura?

Como ter uma indústria mais segura?

Medidas de segurança são primordiais para evitar que os acidentes elétricos aconteçam. Por isso, é importante que todas as normas e requisitos de segurança sejam seguidas à risca. Essas atitudes podem contribuir para a redução desses riscos no ambiente de trabalho, e segurança das pessoas que frequentam aquele local diariamente.

A NR 10 (Norma Regulamentadora) é uma das normas regulamentadoras que define as condições de segurança necessárias para que as pessoas possam trabalhar com eletricidade e reduzir os números de acidentes.

A norma estabelece algumas diretrizes para as atividades que envolvem eletricidade. Ela é a responsável por traçar as orientações corretas de como o trabalhador deverá atuar nas tarefas do dia a dia e mediante a situações de risco.

Algumas dicas simples podem tornar sua indústria mais segura:

Cumpra todas as determinações regulatórias

É fundamental seguir todas as determinações da NR10 e NR12 a fim de garantir a segurança de sistemas elétricos industriais. A NR10 estipula procedimentos padrão por exemplo, para energizar e desenergizar barramentos de tensão. A NR12 define raios de distância mínimos e procedimentos para uso de equipamentos que garantem a segurança.

Tenha um bom projeto e execução

Não adianta seguir as normas de segurança se a instalação está projetada de forma incorreta. Instalações mal dimensionadas possuem problemas inerentes que causam transtornos à operação de equipamentos e aumentam o risco de incêndios e choques elétricos.

Manutenção

O sistema elétrico é constituído por equipamentos, cada qual com uma vida útil específica e sujeito a problemas e eventualmente necessidade de troca.

Mais automação

Sistemas automatizados podem ser operados de forma remota e sem necessidade de presença humana. Além de diminuir as chances de operação irregular, também diminui os riscos de acidentes envolvendo pessoas.

Invista em equipamentos modernos

Com o tempo, todo o maquinário se deteriora, inclusive os equipamentos da instalação elétrica (disjuntores, seccionadoras, DRs, etc). O programa de manutenção deve realizar todo o trabalho de inspeção e identificação de componentes que devem ser trocados. E a preferência por equipamentos novos e modernos, ao invés da troca pura simples por outro componente do mesmo modelo, diminui as chances de acidentes.

Dica ABB

As chaves seccionadoras da linha OS da ABB apresentam grande facilidade e versatilidade durante a instalação: a base ajustável permite a fixação tanto pelo topo quanto pela lateral da chave. O posicionamento diferenciado dos terminais da chave cria um espaço extra que é ideal para cabeamento duplo.

Gostou das dicas?

Confira todas as soluções que a ABB pode oferecer para ter mais segurança quando o assunto for eletrificação. Acesse a loja on-line.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.