Dicas para aproveitar a luz natural de forma de inteligente

Dicas para aproveitar a luz natural de forma de inteligente

O acesso a luz natural é um elemento fundamental no projeto de qualquer tipo de construção, não só pela possibilidade de economia com na conta de luz, como também por uma questão de saúde daqueles que  utilizam o ambiente, como já falamos em um texto anterior sobre os ciclos circadianos.

 

O problema é que muitas vezes alguns ambientes da casa acabam não recebendo tanto sol quanto deveriam, seja por mudanças no ao redor dele, seja por erros de projeto. Para resolver esse problema, selecionamos algumas ideias que podem ser usadas para diversas situações e para diversos orçamentos:

 

Iluminação zenital clássica:

iluminacao zenital

Iluminação Zenital é o nome que se ao uso de pequenas aberturas no teto, revestidas de materiais translúcidos que possibilitam a entrada da luz natural em um ambiente. A solução mais econômica para esse tipo de iluminação é o uso de de telhas de vidros, mas para além disso temos algumas outras opções comuns como clarabóias, átrios e cúpulas de materiais translúcidos. Há também formatos menos comuns em residências, como os Sheds, cujo o telhado é construído de forma lateral e serrilhada e os lanternins, que possibilitam também uma melhor ventilação do ambiente.

Clarabóia tubular:

A claraboia tubular é uma evolução da claraboia clássica que permite que a luz seja direcionada de uma forma não linear, através de tubos espelhados, iluminados áreas que não tem acesso ao telhado. Além disso, elas possuem uma cúpula translúcida no seu topo que ajuda a captar e orientar os raios solares de forma mais eficiente.

 

Uma solução semelhante e de baixo custo para ambientes mais simples são as lâmpadas de Moser, feitas de garrafa pet e água que proporcionam o mesmo efeito de iluminação das cúpulas tubulares, porém sem a mesma capacidade de “entortar” a luz por uma distância mais curta.

 

Jardim de inverno:

jardim de inverno

Os jardins de inverno são uma ótima opção para ambientes com o pé direito alto e cercado por muros. O conceito é muito semelhante ao das clarabóias, porém o ambiente é costumar ser isolado por questão de segurança. Essa opção é perfeita para amantes de planta que querem utilizar desse recursos para também dar destaque a elas.

 

Espelhos usados de forma inteligente

 espelhos luz

Espelhos são ótimos artifícios para multiplicar a luz e distribuí-las em ambientes com menos luminosidade. Uma dica interessante é colocar espelhos em frente a janelas e varandas para multiplicar o efeito da luz. Você pode fazer também um caminho de espelhos para redistribuir a luz entre eles até chegar no espaço de destino. 

caia

Créditos: Caia - disponível em: https://caialightrobot.wordpress.com/

Recentemente várias startups vem construindo soluções tecnológicas baseadas em espelhos para ajudar a resdistribuir a luz.  O Caia é um robozinho que procura automaticamente o melhor ângulo para captar a luz do sol e repassar a pontos cegos da casa. Já o Solros une o uso de espelhos com a ideia de clarabóias tubulares para direcionar a luz de forma maleável através de cabos de fibra óptica.

 

Créditos: Solros - disponível em: https://ecourbanhub.com/solros-capturing-real-sunlight-sunbeams-dish-cable/

Dica final: Seja lá qual for a escolha fique atento a esses pontos!

Apesar de possibilitar a esse recurso tão importante que é a luz solar, as soluções apresentadas acima trazem também alguns ônus, entre eles, o aumento da temperatura do ambiente, a necessidade de manutenção recorrente das estruturas translúcidas e  refletoras. Além disso, no caso das soluções de iluminação zenital, não há possibilidade de modular a entrada de luz sem que haja algum tipo de cobertura retrátil. Para resolver esses e outros problemas a ideia é pensar soluções de automação que possibilitem um melhor controle da abertura dos espaços, limpeza dos ambientes e gestão da temperatura da casa.

A ABB tem soluções em automação que atendem a todos os tipos de obras e pessoas. Buscando ideias para fazer projetos ainda mais inteligentes e dinâmicos? Visite nossa loja online entenda o que a ABB pode fazer por você!



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.