A iluminação é, sem dúvidas, um ponto de grande importância em residências e apartamentos. Afinal, ninguém gosta de ambientes apagados, vazios e sombrios. A boa notícia é que há dicas para iluminação de ambientes escuros que podem ser consideradas a fim torná-los mais agradáveis.
Muitas estratégias são amplamente adotadas por arquitetos para garantir uma iluminação natural em projetos residenciais. Mas o que fazer com ambientes escuros em uma casa ou um apartamento já finalizado?
É sobre isso que falaremos neste artigo. Veja cinco dicas para iluminação de ambientes escuros que podem dar vida nova a qualquer tipo de ambiente!
1. Aposte em cores mais claras e mobília mais “clean”
Uma das principais dicas para iluminação de ambientes em que não é possível o uso da luz natural é usar cores claras na decoração, tanto nas paredes quanto na mobília. O uso de algumas cores fornece mais brilho e, até mesmo, mais espaço para qualquer lugar onde a iluminação é menos intensa.
Nas paredes, o ideal para ambientes com pouca luz natural é apostar nas cores claras, como o tradicional branco ou cores pastéis. Essas cores dão uma sensação de amplitude aos cômodos e também refletem a luz, contribuindo assim para a iluminação do ambiente.
As mobílias também exercem importante influência na iluminação do ambiente. Móveis muito volumosos ou em tons escuros podem pesar visualmente no seu ambiente e deixá-lo mais escuro. Por isso, vale optar por mobílias claras e que possuam um visual mais “clean”.
Além disso, opte por poltronas e mesas que deixem o chão visível, assim como prateleiras e estantes abertas.
2. Invista em espelhos
Você que gosta de arquitetura e decoração de ambientes deve saber que espelhos são grandes aliados dos ambientes, já que dão a sensação de torná-los maiores. Mas você sabia que espelhos também podem contribuir com a iluminação de ambientes escuros?
Pois é, essa é uma das dicas mais interessantes para iluminação de ambientes. Além de fazer com que eles pareçam maiores, os espelhos refletem a luz, deixando os cômodos mais iluminados.
Por meio de espelhos, você pode dobrar a quantidade de luz que entra em um cômodo com uma tática simples – basta colocar um espelho largo imediatamente em frente ou perpendicular à maior janela do ambiente.
Além de espelhos, podemos colocar itens de decoração com dourado ou prata. Eles também ajudam no quesito iluminação, pois refletem a luz que entra pelas janelas, e ainda deixam o cômodo com ares de luxo.
3. Troque cortinas pesadas por tecidos leves e translúcidos
Cortinas são outros itens que, quando bem escolhidos, podem contribuir com a iluminação de cômodos e ambientes.
Assim, em vez de colocar blackouts ou cortinas que sejam mais escuras e pesadas, vale pensar em tecidos mais leves e translúcidos. Estes não bloqueiem a entrada da luz completamente, mas filtram entre 40% e 50% dela, proporcionando uma claridade suave e agradável.
Persianas também são interessantes dicas para iluminação de ambientes escuros. A maioria das persianas permite um bom controle de luminosidade por meio do giro de suas lâminas.
4. Use as superfícies a seu favor
Como vimos, para as paredes o melhor é sempre uma coloração mais opaca em vez de brilhante, mas para outras superfícies vale criar um ambiente que seja mais iluminado. Mesas com tampos de vidro e móveis de acrílico ou translúcidos com certeza ajudam nessa tarefa, pois refletem a luz e ajudam a iluminar o ambiente.
Vale também optar por um layout em que estantes e prateleiras fiquem perpendiculares às janelas e não paralelas. Com essa estratégia, tais peças não vão funcionar como um bloqueio entre a luz e o restante do ambiente.
5. Faça bom uso da iluminação artificial
Dependendo do ambiente, mesmo com todas as dicas para iluminação de ambientes citadas anteriormente, você terá de acender a luz durante o dia. Nesse caso, é hora de ser criativo com sua iluminação.
Aqui, independentemente do espaço, uma das dicas para iluminação de ambientes escuros é distribuir os pontos de luz por todo o ambiente. O uso de lâmpadas é ideal, pois permitem que a luz seja distribuída por todas as áreas.
Outra opção é instalar uma lâmpada central e completar a iluminação com outros elementos, como candeeiros de pé. Com isso, são criados vários ambientes e, ao mesmo tempo, a luz ficará bem distribuída.
A tonalidade da lâmpada é mais uma das dicas para iluminação de ambientes que precisam ser consideradas.
Nos cômodos de lazer e descanso, como quartos e sala de estar, o ideal é optar por luzes quentes, de tonalidade amarela. Já para outros ambientes da casa, como banheiro, cozinha e áreas de serviço, o ideal são as luzes frias, que são mais estimulantes.
Gostou das dicas? Então conheça os principais canais sobre arquitetura no YouTube e inspire-se.