6 dicas para você economizar energia elétrica na sua casa

6 dicas para você economizar energia elétrica na sua casa

Você já parou para pensar que praticamente todas as tarefas do nosso dia a dia envolvem o consumo de energia elétrica? Isso faz dela um dos custos mais elevados em casa. Portanto, pensar em medidas para economizar energia elétrica representa uma preocupação constante que devemos ter.

Muitas medidas com esse propósito são comuns, baratas e amplamente conhecidas por todos. Outras demandam altos investimentos e um planejamento prévio, mas trarão o retorno esperado no médio a longo prazo.

Pensando em economia na conta de luz, reunimos seis dicas bastante interessantes e eficientes que podem deixar o seu lar mais sustentável, ajudando você a economizar energia elétrica em casa.

1. Comece a economizar energia elétrica ainda na construção da casa

O primeiro passo para economizar energia elétrica em sua casa deve ocorrer antes mesmo de você começar a morar nela. Isto é, escolha sempre cores claras para pintar paredes e tetos, o que torna o ambiente naturalmente mais claro, reduzindo a necessidade de acender a luz durante o dia.

Outra atitude que pode favorecer a iluminação natural está na escolha das janelas e nos posicionamentos delas. Nesse caso, na hora de construir ou reformar, o auxílio de um bom arquiteto é fundamental para deixar a luz natural entrar.

2. Faça o investimento nas lâmpadas certas

As modernas lâmpadas de LED são uma excelente opção para reduzir a conta de luz. O investimento inicial é um pouco maior que nas lâmpadas incandescentes ou elétricas, porém pensar nesse tipo de investimento vale muito a pena para economizar energia elétrica.

Para se ter uma ideia, as lâmpadas de LED não têm a vida reduzida ao ser acionadas constantemente e, mais importante, são duas vezes mais econômicas que as eletrônicas e seis vezes mais que as incandescentes.

Caso você não tenha dinheiro para fazer a troca de todas as lâmpadas de uma só vez, pense na mudança gradativa. Valerá muito a pena!

3. Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand by

Você sabia que, mesmo desligados, aparelhos eletrônicos que ficam em stand by (em espera) podem representar um gasto de energia elétrica na ordem de até 12%? Ou seja, se você acha que deixar o equipamento na tomada não gasta energia, é melhor rever esse conceito.

Por isso, desconectar os aparelhos da tomada será uma medida simples, porém importante para economizar energia elétrica.

Logo, evite deixar o micro-ondas, climatizadores de ar, home theater e televisores conectados às tomadas.

Outra coisa simples, mas importante: se o seu carregador de celular estiver conectado à tomada agora sem estar carregando o dispositivo, tire-o da tomada.

4. Adquira eletrônicos e eletrodomésticos sempre com o Selo Procel

Quando você for comprar qualquer tipo de eletrônico ou eletrodoméstico, uma dica é escolher sempre aqueles que possuem o Selo Procel. Este selo é o melhor indicativo para consumidores de que esses aparelhos consomem menos energia.

Então, ao adquirir um novo equipamento, procurar pelo Selo Procel é uma forma de economia. Além de contribuir para um consumo mais sustentável de energia, você também vai economizar energia elétrica.

5. Invista em tecnologia, principalmente na iluminação de ambientes

O investimento em dispositivos tecnológicos também se configura como uma excelente alternativa para economizar energia elétrica e, na maioria dos casos, eles são baratos e de fácil instalação.

Entre esses dispositivos, os temporizadores são bastante comuns. Eles ativam e desativam a luz de forma programada ou de acordo com a movimentação de pessoas.

Outra opção são os dimmers. Estes são dispositivos responsáveis por controlar a intensidade da luz artificial, principalmente em ambientes onde não é necessário utilizar 100% da capacidade da lâmpada. É o caso de halls, garagens e demais ambientes em que não há muito movimento.

Há ainda as células fotoelétricas, que acendem apenas à noite, ajudando a economizar energia elétrica em casa. São perfeitas para varandas e exteriores.

No jardim, outra boa pedida são as luminárias solares, que armazenam a energia do sol durante o dia e acendem à noite, sem gastar nada de energia elétrica artificial.

6. Que tal investir em energia fotovoltaica? A economia pode ser de até 95% na conta de energia

Certamente as dicas citadas até aqui contribuem para que as pessoas consigam economizar energia elétrica nas residências. Mas e se falarmos que há uma possibilidade que ajudará você a reduzir sua conta de luz em até 95%?

Essa possibilidade é a instalação e uso painéis fotovoltaicos, popularmente conhecidos como painéis de energia solar.

A energia solar tem atraído cada vez mais adeptos por conta de diversas vantagens, especialmente no que diz respeito às questões da sustentabilidade e da grande economia na conta de luz.

Entretanto, mesmo tendo elevada vida útil, o preço para a instalação de um sistema solar é relativamente alto e os incentivos governamentais ainda são quase irrisórios. Mas, se você puder investir nisso, valerá muito a pena.

Por outro lado, há também a possibilidade de um sistema de aquecimento solar, que é comparativamente mais barato. Por exemplo, se você instalar um sistema apenas para o aquecimento da água, necessitará de um investimento menor e já estará gastando muito menos energia. Esse é um tipo de investimento que compensa.

Quer saber mais? Então confira o +Perto Profissionais de elétrica e tenha mais informações!

 



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.