Distribuição de espaço: conheça alguns segredos sobre isso

Distribuição de espaço: conheça alguns segredos sobre isso

Uma das etapas mais importantes na arquitetura de interiores é a distribuição de espaço. Essa parte do projeto influenciará na maneira como um ambiente será montado. Dessa forma, os móveis que serão utilizados e o modo como serão distribuídos serão diretamente impactados por ela, pensando sempre no conforto, na segurança e na tranquilidade de quem vai circular pela área.

Há diversas formas possíveis de dividir os locais e muitas ideias vão surgindo. Com isso, é necessário investir em um bom planejamento.

Um projeto bem elaborado e feito de forma criteriosa possibilitará que os espaços, tanto residenciais quanto comerciais ou públicos, sejam montados adequadamente e que tudo se ajustará da melhor forma possível.

Continue a leitura e confira alguns segredos de como fazer uma ótima distribuição de espaço em uma casa.

Leve em consideração a incidência solar e a ventilação

Antes de definir o tamanho de cômodos, a distribuição de móveis ou outros detalhes do projeto, é necessário que o arquiteto pense na posição da construção. Isso deve ser feito para que haja ventilação e incidência solar na medida certa, pois cada local da residência deve proporcionar conforto e esses fatores são fundamentais para isso.

Pensando assim, o profissional deverá analisar a incidência solar da região em que a obra está inserida e, com o cliente, pensar no posicionamento das janelas. Deve-se observar, inclusive, quais ambientes precisam de mais luminosidade em cada período do dia. Além disso, a disposição das portas e janelas deve ser feita de modo a priorizar a ventilação cruzada, proporcionando, assim, mais conforto.

Localize de forma estratégica as áreas molhadas

As áreas molhadas, como banheiro, área de serviço e cozinha, precisam ser agrupadas de forma planejada. Mantendo a proximidade entre esses cômodos, é possível reduzir os percursos da tubulação, gerando economia e tornando o serviço mais fácil e rápido. Essa estratégia fará, também, com que as instalações fiquem mais resistentes. 

Outra grande vantagem dessa distribuição é que o posicionamento da caixa d’água poderá ser sobre esses espaços. Assim, a obra utilizará menos tubulação e, devido a essa proximidade entre caixa e equipamentos, haverá maior pressão em chuveiros e torneiras, por exemplo.

Defina com clareza a finalidade de cada cômodo

Cada cômodo da casa precisa ser definido de forma clara, considerando a função dele. Projetar cada ambiente e sua finalidade é essencial para não se perder um espaço importante ou precisar fazer uma alteração futura, o que traria mais gastos para a obra.

O arquiteto deverá orientar o dono da construção e buscar estabelecer a melhor utilidade para cada espaço. Assim sendo, é importante imaginar os móveis que serão utilizados ali e a necessidade de tomadas, por exemplo. Ainda, é necessário definir como serão as divisórias e a possibilidade de criar ambientes integrados.

Escolha corretamente os móveis e objetos da decoração

Por último, outro ponto que deve ser muito bem analisado é a organização dos itens que comporão a decoração da casa. A definição do layout ajudará a entender de que maneira os elementos estruturais e instalações serão mais bem posicionados.

Sabendo a destinação de cada cômodo, é possível simular quais móveis serão colocados ali. Levando isso em consideração, deve-se calcular a área de circulação necessária, o tamanho dos objetos, quais itens são indispensáveis e de que forma é possível tornar o ambiente mais funcional.

Definir a distribuição de espaços em uma casa é uma tarefa bastante desafiadora, mas, com dedicação e um planejamento adequado, é possível obter um resultado incrível. 

Se você deseja fazer um projeto que aproveite bem cada espaço, não se esqueça de incluir o planejamento dos itens elétricos. Nesse sentido, priorize produtos de qualidade para ter um melhor resultado.

Para isso, conte com a ABB Eletrificação e confira outras dicas em nosso blog.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.