Quais são os EPIs para eletricistas de baixa tensão?

Quais são os EPIs para eletricistas de baixa tensão?

Quando o assunto é segurança nos trabalhos com eletricidade, não pode haver descuidos. É preciso adotar boas práticas, eliminar os riscos do ambiente de trabalho e investir na utilização de EPIs para eletricistas. Tanto os profissionais quanto os responsáveis pela empresa ou pelo serviço devem respeitar as normas e procurar os melhores meios de evitar acidentes e preservar a integridade física de todos.

Os equipamentos de proteção individual, ou EPIs, são uma excelente forma de tornar o dia a dia dos eletricistas de baixa tensão mais tranquilo, com toda a segurança necessária. No entanto, no momento de definir quais itens adotar é necessário conhecer as características, a finalidade e como usar de maneira adequada cada um deles.

 

Entenda agora as principais informações sobre o tema e quais são os EPIs fundamentais para os eletricistas de baixa tensão.

 

Importância dos EPIs para eletricistas de baixa tensão

Os equipamentos de proteção individual são itens indispensáveis para proteger os trabalhadores que executam atividades envolvendo eletricidade. Esses profissionais estão expostos a diversos riscos, sendo assim, é necessário redobrar a atenção quanto ao uso de tais equipamentos. 

A utilização dos EPIs traz diversos benefícios. Quando um profissional faz uso desses itens, ele passa uma mensagem muito mais profissional para os clientes, mostrando que se preocupa com os cuidados básicos. Além disso, ao investir em EPIs, aumenta-se a barreira de proteção e evita-se danos à saúde, desde os mais leves até os mais graves.

 

Quais são os EPIs fundamentais?

Vários EPIs disponíveis no mercado são importantes para os eletricistas de baixa tensão. É preciso conhecê-los para entender de que forma podem colaborar com a proteção dos profissionais.

Listamos os principais deles a seguir.

 

Capacete

Um dos itens indispensáveis para garantir um trabalho mais tranquilo é o capacete de segurança. Ele faz parte dos equipamentos de proteção de diversos trabalhadores, inclusive dos eletricistas. Com sua utilização protege-se o crânio da queda de objetos e também de choques elétricos.

 

Óculos de proteção

Outros acessórios bastante importantes são os óculos de proteção. Eles precisam estar em boas condições e ser bem resistentes, pois são responsáveis por impedir que danos causados por chamas e arcos elétricos prejudiquem os olhos.

 

Protetor facial

Também para o cuidado com a região dos olhos e do restante do rosto há o protetor facial. Sua função é muito importante, pois ele atua para evitar que os danos causados por problemas com eletricidade atinjam olhos, nariz, boca etc. 

 

Luva de segurança

Em todos os serviços, desde instalações até manutenções, os profissionais devem contar com as luvas de segurança. Elas podem ser, por exemplo, de borracha, de couro, do tipo condutiva e vaqueta. Cada uma tem sua aplicabilidade, cabendo ao eletricista seguir as orientações das normas para o serviço e, também, do fabricante.

O indicado é que sejam utilizadas duas luvas: uma isolante de borracha sobreposta por uma de couro — esta última ficará responsável por proteger a luva isolante.

 

Vestimenta especial

O arco elétrico é um fenômeno que pode causar grandes danos à integridade física. Dessa maneira, as roupas especiais devem fazer parte dos EPIs para eletricistas de baixa tensão. Ela é composta por calças e camisas fabricadas em materiais que atuam contra agentes térmicos provenientes dos arcos elétricos. 

 

Calçado de segurança

Além das roupas, o eletricista deve utilizar sapatos ou botinas de segurança. Esses itens protegem os pés e trazem mais firmeza para o profissional, evitando quedas. É muito importante observar que o calçado não deve ter partes metálicas e que ele seja capaz de isolar a eletricidade e, assim, resguardar a vida.

 

Cinto de segurança

Por último, mas de grande necessidade, é a utilização de cinto de segurança, pois, muitas vezes, esse trabalho é realizado em altura e com grande exposição ao risco de choques elétricos.

Cada um dos EPIs para eletricistas é muito importante para garantir uma rotina de trabalho mais segura e evitar sérios danos aos profissionais. Conhecer suas características e indicações é necessário para quem deseja aumentar sua proteção e ter um trabalho mais tranquilo e eficiente.

Como você já pôde entender as principais informações sobre os itens de segurança para eletricistas, aprenda também quais são os erros que geram curto-circuito.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.