Em uma indústria, em que é exigida alta produtividade, uma falha relacionada à eletricidade pode gerar muitos prejuízos. Evitar esse tipo de problema torna-se essencial para garantir a continuidade dos trabalhos. Sendo assim, a manutenção preventiva elétrica tem papel fundamental na rotina.
Investindo nesse tipo de manutenção, a empresa consegue evitar problemas nas instalações, paradas inesperadas dos equipamentos e riscos à segurança. Além disso, os cuidados preventivos industriais são a melhor maneira de elevar a confiabilidade dos maquinários e garantir economia, tanto de tempo quanto de recursos.
Mas, afinal, como funciona a manutenção preventiva elétrica industrial? Entenda agora mesmo!
O que é e como funciona a manutenção preventiva elétrica?
Esse tipo de manutenção consiste em inspeções que devem ser feitas de forma antecipada, tanto nos equipamentos quanto nas instalações. Nesse sentido, ela é responsável por todos os serviços dentro da empresa que envolvam eletricidade, abrangendo ações desde monitoramento até substituição de elementos do sistema elétrico.
Com base em protocolos de procedimentos planejados, o profissional qualificado realizará as inspeções de forma periódica nas máquinas e componentes do sistema. Dessa forma, por meio de análises visuais e termográficas, poderão ser encontrados pontos de superaquecimento ou sobrecarga elétrica e problemas em interruptores, disjuntores e painéis de máquinas.
O plano de manutenção deverá envolver todos os equipamentos ligados ao sistema elétrico. Além disso, serão realizadas paradas programadas para revisões e substituições de peças com desgaste natural. Todos esses procedimentos são feitos conforme o estabelecido por manuais de fabricantes, normas e regras internas.
A importância desse tipo de manutenção para a indústria
A manutenção preventiva elétrica é fundamental para o bom desempenho da organização, administrando o abastecimento de eletricidade e o funcionamento dos equipamentos. Ela é indispensável para manter o pleno funcionamento de toda a produção e evitar prejuízos econômicos.
Outro dos principais fatores que mostram a importância de um planejamento preventivo de manutenções é justamente a redução de gastos com manutenção. Quando há essa preocupação, os problemas são identificados enquanto pequenos e, dessa forma, são mais fáceis e menos custosos de solucionar. De maneira geral, podemos listar as seguintes vantagens dessa manutenção:
- diminuição de procedimentos corretivos;
- ambiente produtivo mais estável;
- segurança no ambiente de trabalho;
- proteção patrimonial;
- economia de tempo com manutenções;
- redução de custos com consertos de equipamentos e sistemas elétricos.
Passo a passo para realizar a manutenção elétrica de forma preventiva
Para colocar a manutenção preventiva elétrica em prática, é necessário estabelecer um plano de ação que contemple todos os sistemas e maquinários da empresa. Também é imprescindível incluir na rotina um agendamento de inspeções e seguir alguns passos.
1. Analisar a atual situação da indústria
O primeiro aspecto que deve ser levado em conta é o histórico de falhas da empresa e como ela vem lidando com isso. É preciso entender quais são os procedimentos já praticados e quais podem ser colocados em ação para melhoria, quais são as exigências e como segui-las.
2. Definir objetivos para a manutenção
Após a observação da situação, a equipe responsável pela manutenção precisa estipular as metas e objetivos a ser alcançados. É importante definir um cenário futuro, com os resultados que se deseja obter e as melhores estratégias para alcançá-los.
3. Selecionar os recursos necessários
Nesta etapa, deve-se organizar os recursos necessários para implementação da manutenção preventiva elétrica. É necessário definir o pessoal responsável por isso, além de materiais básicos, dispositivos, ativos elétricos, ferramentas, entre outros artifícios.
4. Desenvolver as inspeções de rotina
Por último, com a situação bem entendida, objetivos traçados e recursos providenciados, é hora de iniciar a inspeção. Neste momento, serão verificados todos os sistemas e maquinários. Dessa forma, deve-se desenvolver uma lista de tarefas que minimizam as falhas. Com isso, haverá a documentação dos procedimentos necessários no plano de manutenção.
Apostar nesse tipo de manutenção é a maneira mais eficaz de evitar problemas elétricos no dia a dia da empresa. Sendo assim, os recursos destinados a esse serviço não devem ser vistos como despesas desnecessárias, mas como um investimento para o bom funcionamento dos maquinários e instalações.
Gostou do conteúdo? Agora que você aprendeu mais sobre a manutenção preventiva elétrica, confira outros artigos em nosso blog e entenda como a ABB Eletrificação pode ajudar sua empresa.