Você sabe o que é um medidor de energia e quais as aplicações dele?

Você sabe o que é um medidor de energia e quais as aplicações dele?

O medidor de energia elétrica, popularmente conhecido como relógio de luz, gera dúvidas em muitas pessoas. Afinal, são vários tipos existentes, com diversas funcionalidades e aplicações. Entender as características dele é importante para saber quando e como utilizá-lo da melhor forma.

Toda residência, comércio ou indústria precisa fazer o controle da energia elétrica que recebe, por isso, esse aparelho é essencial. Ele pode ser um grande aliado quando se trata de economia de energia, pois exibe as informações de consumo em tempo real, possibilitando maior controle. Além disso, ajuda a verificar se os valores cobrados estão corretos.

Quer saber mais sobre esse importante dispositivo e as aplicações dele? Então confira o que preparamos neste artigo.

Entenda o que é um medidor de energia

O medidor de energia elétrica é um medidor de consumo que verifica a tensão, a potência e a corrente elétrica da rede de energia. Por meio desse equipamento é realizada a medição de energia elétrica de corrente alternada.

A função mais comum desse tipo de aparelho é a medição de consumo. Dessa maneira, é verificada a potência acumulada em determinado período, podendo variar entre 27 e 33 dias. Após a aferição, com esses dados, faz-se o cálculo e é registrado o consumo em quilowatt por hora (kw/h). Assim, gera-se a fatura de energia elétrica, ou seja, a conta de luz.

Outra utilização possível para o medidor de energia é a realização de um gráfico entre tensão e corrente elétrica. Isso possibilita ao consumidor compreender o comportamento dessas referências e observar momentos de queda de tensão ou picos no consumo de energia, por exemplo.

Veja quais são as características desse equipamento

Esse dispositivo, que mede a quantidade de energia elétrica consumida, está presente na maioria das edificações pelo mundo. Ele pode ser diretamente acoplado entre a rede de energia e a construção, ou por meio de ligação a um transformador, para fazer o controle e solucionar problemas na distribuição de energia.

Para entender como funcionam os medidores, é importante conhecer as características dele e entender quais são os seus principais componentes, conforme especificado a seguir:

- base que suporta todos os outros elementos do equipamento;

- bloco de terminais que recebem as cargas de entrada e saída;

- sensor para medição de corrente da rede;

-  sensor de tensão elétrica na rede;

- tampa com selo de inviolabilidade para proteção dos componentes internos;

- mostrador para exibição das grandezas registradas, podendo ser digital ou por ponteiros;

- registrador para armazenar os valores verificados;

- disco de metal, parte que fica girando quando o equipamento está ligado, para que, com a contagem de voltas, seja verificada a quantidade de energia consumida. Nos medidores eletrônicos, esse disco é substituído por um simulador que faz a contagem por pulsos. 

Conheça os tipos de medidores e respectivas aplicações

Há diversos tipos de medidores de energia elétrica, sendo que, no Brasil, o mais comum é o medidor bifásico de três fios. Assim, podemos dividi-los em dois grupos principais, os eletromecânicos e os eletrônicos.

Medidor eletromecânico

Esses tipos de medidores são os mais antigos e são aqueles que funcionam por meio de indução eletromagnética. Nesse caso, quando a energia passa pela bobina, gera-se um campo magnético, levando o disco a girar. Com a movimentação do disco, ocorre o deslocamento da engrenagem e dos ponteiros do medidor.

A contagem de energia consumida é feita por meio dos giros do disco. Quanto maior a quantidade de energia, mais forte será o campo magnético e, consequentemente, mais rápido o disco dará as voltas. Mesmo sendo um modelo antigo, esse tipo de medidor ainda continua sendo utilizado em muitos locais, pois é bastante eficiente. 

Medidor eletrônico

Já o medidor de energia eletrônico funciona de forma digital. Nele não há a movimentação mecânica de um disco, mas a contagem é realizada por meio de pulsos, acompanhados ou não por leds. Dessa forma, a energia consumida aparecerá no visor digital e poderá ser automaticamente enviada à concessionária, por meio de um sinal de alta frequência.

Esse é o modelo com tecnologia mais avançada e, também, o que proporciona uma leitura mais fácil. Além disso, ele é mais preciso e, por possibilitar que o valor seja enviado diretamente à concessionária, garante mais segurança ao consumidor.

O medidor de energia elétrica, sem dúvidas, é um componente essencial para casas, comércios, edificações públicas, indústrias e muitos outros locais.

Se você deseja conhecer mais sobre esse e outros equipamentos de medição elétrica, visite nosso site e conheça alguns de nossos produtos.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.