Conheça os principais tipos de projetos na arquitetura

Conheça os principais tipos de projetos na arquitetura

Como acontece com muitas profissões, na arquitetura é possível optar por diversas áreas de atuação, executando variados tipos de projetos. Os profissionais têm a possibilidade de especializarem-se em um ramo ou, então, trabalhar com diferentes projetos na arquitetura e atender múltiplas demandas.

Os projetos arquitetônicos vão além dos aspectos estéticos de uma construção. Neles constam todas as informações necessárias para que uma obra seja executada respeitando as preferências e necessidades do cliente. Por isso, conhecer os tipos de projetos e suas aplicações é essencial para a elaboração de um bom trabalho.

Confira, a seguir, os principais tipos de projetos na arquitetura e a importância de cada um deles.

Construção residencial

O projeto de construção residencial é um dos mais comuns na arquitetura e muitos profissionais concentram suas demandas nesse tipo de serviço. São projetos contratados por um cliente único, em que são apresentadas as necessidades e informações necessárias para planejamento da residência.

Nesse caso, o profissional tem a função de ajudar na determinação, por exemplo, do tipo de imóvel, estilo de construção e orçamento. No entanto, dependendo do contrato, o arquiteto poderá atuar em todas as etapas do projeto, desde a idealização, do zero, até a contratação de profissionais para a obra e a definição de acabamentos. 

Reforma residencial

Outro projeto bastante importante é o de reforma residencial. Nesse tipo de serviço, o arquiteto trabalha na remodelação da parte interna do imóvel, realizando simples alterações na decoração ou, até mesmo, fazendo uma modificação total da residência. Em ambos os casos, os conhecimentos de um profissional especializado são fundamentais.

Executar um projeto de reforma é quase como o de uma construção nova, exigindo respeito às normas e entendimento do que é viável para um bom resultado. Além disso, haverá a necessidade de conferir os projetos existentes da edificação. Assim, o profissional saberá onde se localizam elementos estruturais, o sistema elétrico, os encanamentos, entre outros itens, garantindo a segurança.

Projeto multifamiliar

Um projeto de arquitetura multifamiliar, como sugerido pelo nome, refere-se à construção de condomínios, prédios e outros complexos familiares. Por ser maior e abranger várias famílias, geralmente, é mais complexo do que os projetos de uma única residência e requer maiores conhecimentos do arquiteto.

O profissional responsável pela obra deverá avaliar aspectos como número de vagas em estacionamento, quantidade de andares, infraestrutura das áreas comuns, isolamento acústico entre as unidades e tudo o que for necessário para um projeto que garanta conforto e segurança para todos os moradores.

Projetos comerciais

Podemos classificar os projetos na arquitetura comercial em dois grupos: os projetos de varejo e os comerciais particulares. O primeiro refere-se a grandes construções, como centros comerciais, galerias e demais empreendimentos parecidos. Já o segundo está relacionado a projetos como:

- prédios de escritórios;

- espaços recreativos;

- museus;

- galerias;

- hotéis.

Os profissionais que atuam nessa área precisam avaliar e entender os diferentes detalhes de cada tipo de projeto. É preciso considerar, por exemplo: acessibilidade, quantidade de elevadores, estacionamento, banheiros de uso comum, entre outras questões.

Projetos governamentais

Esse tipo de projeto, que na maioria das vezes é contratado por meio de licitações, possui muitas regras e especificações. Aqui se trata de projetos públicos, podendo o contratante ser um município, um estado ou a União.

Os profissionais que trabalham com esse tipo de projeto atendem diferentes entidades e órgãos governamentais. A categoria abrange diversos tipos de obras, das quais podemos destacar:

- escolas;

- bibliotecas;

- museus públicos;

- parques;

- arborização de uma área;

- prédios administrativos;

- hospitais. 

A elaboração de cada um dos tipos de projetos na arquitetura, como observamos neste artigo, tem características particulares. É essencial respeitar esses aspectos, além de seguir com atenção o código de obras e o plano diretor da cidade em que a construção será realizada.

Gostou do conteúdo? Conheça também alguns dos melhores canais sobre arquitetura no YouTube para você se inspirar!



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.