Você sabe qual a altura ideal de cada tomada ou interruptor?  

Você sabe qual a altura ideal de cada tomada ou interruptor?  

Pensando em projetar, construir ou alugar um novo imóvel? 

Esse é um daqueles momento onde é preciso pensar em muitos detalhes relevantes e importantes para evitar problemas futuros. O projeto elétrico, por exemplo, requer um planejamento minucioso para atender todas as necessidades de cada um dos moradores. 

Confira algumas dicas da ABB que vão te ajudar muito nessa hora.

A energia elétrica está presente em quase tudo que fazemos hoje em dia, estamos cada vez mais conectados e otimizados. Por isso, é super importante pensar em toda a instalação de tomadas e interruptores na hora de criar seu projeto, para evitar aqueles aborrecimentos de não ter tomadas suficientes ou excesso de tomadas em lugares nada funcionais. 

 

Claro que, o número de tomadas depende muito de quantos eletrônicos e eletrodomésticos são utilizados em cada área da residência e qual o número de moradores. A orientação da ABNT é, no mínimo, uma tomada a cada 3,5m de parede. 

Ambientes como cozinha, por exemplo, é importante pensar na altura ideal de cada tomada para que fiquem, sempre, acima das bancadas. Fogão, geladeira, coifa, torneira elétrica, micro-ondas e forno precisam de pontos de energia permanentes, portanto, é uma boa ideia instalar modelos com entrada dupla. Já nos quartos, as tomadas próximas a cama podem ser uma ótima opção, para carregadores e luminárias. 

 

Na sala, é necessário pensar na disposição dos eletrônicos: TV, home theater, videogames e receptores de sinais de internet e TV à cabo. Sem esquecer que, esses ambientes também podem ter itens de decoração que precisam de tomadas: Luminárias, abajures. 

Para evitar qualquer aborrecimento é ideal começar todo seu projeto pelos detalhes, afinal de contas, os detalhes acabam garantindo ainda mais conforto e funcionalidade. É preciso pensar nas necessidades que os moradores terão e todos os itens que serão usados.

E, para finalizar, um dica super importante: Você sabe qual a altura ideal de cada tomada ou interruptor?  

Segundo a  Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para direcionar as medidas corretas em um padrão. Segundo a norma NBR 5410, as tomadas e interruptores podem ser instaladas em 3 alturas:

– Baixas: 30 cm a partir do chão

– Médias: 1,20 cm até 1,30 cm a partir do chão

– Altas: 2 m até 2,25 cm a partir do chão

Curtiram as dicas da ABB para deixar seu projeto super funcional? 

A ABB tem uma variedade ampla de tomadas e interruptores com designs sofisticados que vão deixar o ambiente muito mais harmonizado e o seu projeto ainda mais incrível.

https://loja.br.abb.com/produtos-residenciais/interruptores-e-tomadas/linha-unno/tomadas.html

Entre nossos canais de Mídias Sociais:

Grupo do Facebook: https://www.facebook.com/groups/maispertoabb/

FanPage: https://www.facebook.com/abbmaispertopro/



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.