Os relés são interruptores eletromecânicos, ou seja, a parte mecânica é acionada por um impulso elétrico. Nesses relés, a movimentação física ocorre quando a corrente elétrica passa pelas espiras da sua bobina, fazendo com que surja um campo eletromagnético, atraia a alavanca e, assim, mude os estados dos contatos.
Esse simples item pode ser aplicado em diversas máquinas, de diferentes tipos. Ele está presente em vários segmentos, sendo largamente utilizado em linhas de montagem e produção de peças. E há diversos tipos de relés, escolhidos conforme a necessidade e a aplicação, sendo um deles o relé inteligente.
Esse tipo de relé é empregado para garantir a proteção inteligente de motores e assegurar a continuidade da produção, ou funcionamento dos equipamentos. Continue a leitura e entenda o que é e para que serve o relé inteligente.
O que é um relé inteligente?
São relés de sobrecarga para proteção de motores em baixa tensão. Eles são chamados de inteligentes pois possuem diversas funcionalidades e capacidade de comunicação. Desse modo, possibilitam, de forma remota e bastante eficiente, o controle das partidas e das cargas.
Ao implementar o uso de relés inteligentes, a indústria obtém mais segurança em seus processos, pois o relé, que é fabricado com alta tecnologia, oferece mais controle às operações que envolvem a eletrônica. Sendo assim, o motor trabalhará de maneira mais eficiente e com qualidade, evitando que sofra desgastes.
Onde é utilizado o relé?
Por serem, geralmente, compactos e de tamanho reduzido, esses relés podem ser empregados em diversas aplicações, até mesmo quando se trata de espaços mais apertados. Além disso, possuem design modular, integração e montagem facilitadas. Por isso, permitem a expansão de suas funcionalidades.
Esses relés são bastante precisos, sendo ideais para aplicações industriais nas quais são exigidos rigor e confiabilidade. Os maquinários que utilizam relés inteligentes têm sua manutenção preventiva facilitada e realizada de forma mais eficaz. Com isso, são reduzidas as paradas inesperadas dos equipamentos.
Entre os setores do mercado em que os relés inteligentes são aplicados, podemos citar:
- metalúrgico;
- químico e petroquímico;
- de mineração e cimento;
- de alimentos;
- de abastecimento e distribuição de água;
- automobilístico;
- têxtil;
- de plástico;
- de refrigeração;
- nuclear;
- de papel e celulose.
Quais são as vantagens desse tipo de relé?
Quando se utiliza o relé inteligente, muitos benefícios podem ser observados. As falhas de sistema, por exemplo, podem ser detectadas antes de ocorrer, pois o relé transmite, de forma constante, dados abrangentes para diagnóstico. Além disso, é possível aumentar a produtividade e investir na automação dos processos.
Com o gerenciamento de dados realizado por esse relé, pode-se assegurar o aumento da vida útil das máquinas e diversas outras vantagens para a linha de produção.
Confira, a seguir, alguns pontos importantes da utilização de relés inteligentes:
- diagnóstico preciso de falhas;
- proteção de motores de forma confiável;
- diminuição do tempo de máquinas paradas;
- maior segurança nas operações;
- comando remoto do motor;
- aumento da produtividade;
- trabalho incorporado às redes de comunicação;
- melhora no desempenho dos motores.
O relé inteligente é um item que vem sendo cada vez mais utilizado nas plantas industriais, tornando os processos mais eficientes e possibilitando maior conformidade técnica. Além disso, com o emprego desses relés, a empresa consegue evitar muitos danos ao maquinário e isso colabora para que haja redução dos custos e economia para a indústria.
Atualmente, esse relé pode ser encontrado no mercado por meio de diversas marcas. No entanto, é necessário levar em conta o que se deseja e preferir um relé inteligente que ofereça proteção altamente especializada e um excelente custo-benefício.
Compreendeu a importância de contar com um relé inteligente para assegurar a proteção de motores? Então conheça nossos produtos e escolha a opção mais adequada às suas necessidades.