TEMA Como os Dispositivos de Proteção contra Surtos protegem seus equipamentos?

TEMA	Como os Dispositivos de Proteção contra Surtos protegem seus equipamentos?

Os surtos elétricos acontecem por conta de vários fatores: descargas atmosféricas que atingem redes elétricas, partidas de grandes motores e outras irregularidades nas instalações elétricas.

Quando um surto elétrico ocorre, pode queimar os dispositivos elétricos e eletrônicos. Por essa razão, é muito importante que os equipamentos sejam protegidos, para evitar ao máximo os problemas citados.

O Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), como o próprio nome já diz, são equipamentos especialmente projetados para detectar a presença de sobretensões transitórias e neutralizá-las por meio do aterramento antes de danificarem qualquer dispositivo.

Os DPS protegem redes de distribuição de energia elétrica, linhas de telecomunicações, painéis solares e até mesmo aparelhos domésticos.

São três classes de DPS projetados para diferentes finalidades, desde os mais simples até os mais sofisticados:

Classe I – se destinam ao uso em ambientes que podem ser diretamente afetados por descargas atmosféricas. São instalados nos quadros gerais de baixa tensão (QGBT).

Classe II – age de modo mais sofisticado, sendo indicado para locais que sofrem mais com os efeitos indiretos dos surtos elétricos, drenando correntes que penetram em edifícios. São mais utilizados em áreas urbanas, sendo instalados nos quadros secundários de distribuição.

Classe III – o mais refinado dos DPS, são uma proteção fina dos equipamentos em si e devem ser instalados próximos a eles. Por serem utilizados especificamente para proteger aparelhos ligados à rede de distribuição, utilizam tecnologia de ponta que garante a segurança dos eletrônicos.

Dica ABB

Os dispositivos protetores de surtos são necessários em qualquer instalação elétrica, e a linha OVR de DPS da ABB tem a tecnologia ideal para proteger contra raios e sobretensões.

Conheças todas as soluções para proteger suas instalações elétricas na loja on-line da ABB.



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.