Tomadas e interruptores: saiba onde colocar em cada ambiente

Tomadas e interruptores: saiba onde colocar em cada ambiente

Tomadas e interruptores parecem apenas um detalhe na hora de escolher um local para morar. No entanto, ao longo do tempo, podem tornar-se um grande obstáculo para a qualidade de vida. Isso porque, hoje em dia, é essencial ter disponibilidade de energia para carregar celulares, computadores, entre outros dispositivos.

Pensando nesse assunto, veja as dicas a seguir para saber melhor como e onde posicionar esses componentes.

Alturas: quão distantes do chão devem estar as tomadas e interruptores?

A regra que trata de tomadas e interruptores é a Norma ABNT NBR 5410. Ela diz o seguinte a respeito da altura em que eles devem estar.

  • Tomadas em altura baixa: a distância do piso até a tomada deve ser de no mínimo 30 centímetros, mas o ideal é 40 centímetros. Essa altura, que leva em conta também a NBR 9050, considera pessoas com deficiência ou com propensão a acidentes. Ainda, essa distância visa a reduzir as chances de uma eletrocussão por o componente estar próximo a áreas que podem alagar. Portanto, nunca instale tomadas e interruptores próximos ao chão e considere sempre quem serão seus usuários.
  • Tomadas e interruptores em altura média: de acordo com a norma, o ideal é que as tomadas e interruptores estejam entre 1,2 metro e 1,3 metro de altura em relação ao piso.
  • Tomadas e interruptores em altura elevada: para a ABNT NBR 5410, a altura recomendada nestes casos é entre 2 metros e 2,25 metros.

Soluções residenciais e prediais | Baixar catalogo | ABB

Onde e quanto: planeje cada cômodo de acordo com o uso

A resposta para a localização e a quantidade dos componentes depende do tamanho do cômodo em questão, da disponibilidade de luz natural e do fluxo de circulação de pessoas no ambiente. Além disso, a funcionalidade do local deve ser considerada.

Em um home office, por exemplo, pode ser necessário haver mais tomadas do que no quarto. Nesses casos, pode ser interessante a presença de tomadas duplas. Outra dica interessante é ter ao menos uma tomada em cada parede, pois, caso os móveis mudem de lugar, ainda assim haverá disponibilidade de conexões.

Sala: esses são os locais onde costumam ficar televisões, videogames, entre outros dispositivos. Além disso, é comum os moradores deixarem celulares carregando enquanto assistem à televisão ou jogam videogame, por exemplo. Portanto, avalie ter por volta de quatro tomadas no recinto, pelo menos. Quanto aos interruptores, considere onde ficam as portas de entrada e de saída. O ideal é ter um interruptor próximo a cada porta.

Quarto: esses cômodos podem ter a mesma quantidade de tomadas que uma sala, dependendo de como são usados. Se tiverem ar-condicionado, aliás, é importante lembrar que esses equipamentos precisam de circuitos especiais. Considere também pelo menos quatro tomadas, uma em cada parede. Já os interruptores tipicamente são apenas um por quarto, próximos à porta de entrada.

Escritório: hoje em dia, quase todo mundo precisa de um home office. Assim, calcule as tomadas conforme os equipamentos que forem utilizados: computadores, impressoras, luminárias, ventiladores, carregador de celular. Ou seja, no mínimo cinco tomadas. Assim como as salas, os escritórios podem ter mais de um interruptor, conforme o fluxo de pessoas no recinto.

Sala de jantar: esses locais normalmente não precisam de grandes quantidades de tomadas, mas é comum que os moradores coloquem abajures ou luminárias para tornar o ambiente mais aconchegante. Dessa forma, considere esses itens em seu planejamento. Os interruptores podem estar próximos às portas de entrada e saída.

Cozinha e área de serviço: por se tratar de áreas em que se lida com água, as tomadas e interruptores nesses lugares são especiais. É interessante colocar, acima da pia, uma tomada dupla. A ABNT NBR 5410 orienta que haja no mínimo uma tomada a cada 2,5 metros de parede para esses ambientes. Elas devem ser planejadas levando em conta os vários eletrodomésticos que podem vir a ser usados: geladeira, microondas, cafeteira, máquina de lavar roupa, ferro de passar e assim por diante. A presença de interruptores dependerá do tamanho do ambiente, assim como da quantidade de lâmpadas instaladas. Considere pelo menos dois pontos de interruptores ou interruptores diferentes em cada circuito.

Banheiros: no mínimo, a norma obriga que haja uma tomada próxima ao lavatório e que esteja a pelo menos 60 centímetros de banheiras ou boxes. Uma opção comum é colocar uma tomada dupla. Já os interruptores costumam ser um só, perto da porta.

Quintal, garagem ou varanda: nesses locais também são necessárias tomadas e interruptores especiais. Neste caso, a iluminação é muito importante, pois costumam ser locais que ficam mais escuros. Portanto, a quantidade de interruptores e de luzes pode ser maior do que em outros pontos da casa.

As quantidades de tomadas e interruptores a ser instalados dependem do porte de cada recinto. Independentemente disso, existe a ABNT NBR 5410 que orienta a distribuição mínima de tomadas e interruptores em uma residência.

Precisa de mais informação? Conheça tudo sobre tomadas e interruptores em nossos materiais!



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.