Upcycling na decoração: Conheça a nova tendência da arquitetura sustentável

Upcycling na decoração: Conheça a nova tendência da arquitetura sustentável

O termo Upcycling na decoração, nada mais é do que uma reutilização criativa, uma nova tendência da arquitetura sustentável, além de ser um grande exemplo de economia circular.

Essa tendência dá uma nova vida útil e um novo significado para objetos, materiais que seriam descartados, móveis, resíduos, entre outros. Não só reformando, mas dando uma nova função dentro da decoração.

Upcycling na decoração

Para deixar a sua decoração mais sustentável, o upcycling é uma ótima opção, assim como usar objetos e materiais recicláveis. Um jeito novo de agregar mais valor afetivo a sua decoração. Sabe aquele móvel na casa da sua avó que não serve mais pra ela, ou até mesmo móveis achados em antiquários. Essa é a ideia principal, trazer um significado do que era velho para se tornar algo novo.

Os objetos ou móveis podem ser restaurados, melhorando o seu acabamento e deixando com um aspecto mais novo, mas nada impede de ter uma peça rústica na sua decoração.

Uma característica dessa tendência é criar funções inusitadas para móveis ou restos de construção, por exemplo. Transformar uma escada em prateleira, malas antigas em objetos de decoração, uma cadeira antiga como mesa de apoio, caixotes viram banquinhos, luminárias feitas com raladores, as opções são diversas, use sua criatividade.

Uma outra forma de aplicar o upcycling no seu projeto, é reaproveitando materiais pré-existentes, como no revestimento, por exemplo, invés de remover um azulejo antigo, renovar o rejunte ou até pintar. Assim como, aproveitar também, todos os restos de matérias que poderiam ser descartados na obra.

Dica ABB 

A ABB é uma marca que está sempre pensando em projetos de arquitetura mais inteligentes e sustentáveis.

Uma dica da ABB para você que se preocupa em ter uma arquitetura e uma decoração sustentável, indicamos a Linha Zenit, que além de super sofisticada, conta com um selo verde. Como estamos sempre pensando em manter a sustentabilidade, nossos produtos são de altíssima qualidade para que sejam sempre duráveis.

Gostou dessa tendência? Então, continue sempre de olho nas novidades no Blog da ABB!



Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.