Profissionais da Elétrica
O ABB +Perto | PRO é um programa de relacionamento de deixa você por dentro de tudo que acontece no mundo da ABB.
Entenda a diferença entre circuito em série e paralelo
Publicações Mais Populares
-
Profissionais da Elétrica
Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados
-
Eletrificação, Eficiência Energética
Converter BTU em watts: aprenda como fazer
-
Profissionais da Elétrica
Saiba o que é arco elétrico e como é formado
-
Profissionais da Elétrica
NR-10: O que você precisa saber sobre classificação de tensão

Automação industrial e a eficiência energética na indústria
A automação industrial é um importante passo para a indústria conseguir a eficiência energética. Conheça os detalhes no artigo e saiba como diminuir gastos com eletricidade.

A história da eletricidade
A sociedade atual não consegue imaginar a vida sem a energia elétrica. Contudo, muitos não conhecem os detalhes da criação e desenvolvimento dela. Veja no artigo os destaques.

Quadro de distribuição: saiba o que é e como funciona
O quadro de distribuição é o espaço principal de uma edificação quando o assunto é distribuição interna de energia elétrica. Saiba mais sobre o assunto!

Entenda a importância do monitoramento de corrente
Entenda a importância do monitoramento de corrente elétrica para empresas e indústrias. As principais ações impactam na sustentabilidade e na competitividade do negócio.

Tipos de carregadores elétricos para carros: entenda as diferenças
Os tipos de carregadores elétricos para carros têm a função de atender diferentes condições de carga. Por isso, é importante estar ciente das informações antes de adquirir um modelo.

Carros elétricos no Brasil: dicas para fazer viagens mais longas
Planejamento é fundamental para tornar o trajeto tranquilo e sem problemas com falta de recarga.

O que é NM 60898?
Norma técnica estabelece as condições de qualidade e como devem funcionar os disjuntores residenciais.

Curva de disjuntores: o que é e o que indica?
Mensuração permite avaliar o limite do dispositivo em tolerar sobrecargas elétricas.

O que é o Índice de Proteção (IP) de um produto?
O Índice de Proteção (IP) é um símbolo usado para identificar o nível de proteção oferecido por um equipamento contra fatores como umidade e poeira. Entenda como é feita a avaliação!

Tendências do setor elétrico para 2023
Quer saber quais são as principais tendências do setor elétrico para 2023? Fontes renováveis, mercado livre e tecnologia nos serviços são alguns dos assuntos. Acesse e saiba mais!

Malha de aterramento elétrico: saiba o que é
A malha de aterramento elétrico é recomendada em todas as edificações, residenciais ou comerciais. O objetivo é proteger as instalações de sobrecargas. Saiba mais!

Saiba o que é e como funciona um transformador de distribuição
O transformador de distribuição é o equipamento responsável por garantir que a energia elétrica seja transmitida às unidades consumidoras com segurança. Saiba mais!

Entenda o que são sensores indutivos
Sensores indutivos são empregados na linha industrial e em diversos serviços automatizados da sociedade. Ainda oferecem segurança e agilidade na produção de diversos itens. Saiba mais!

Isolantes térmicos: entenda o que são
Isolantes térmicos são soluções instaladas em edificações com o objetivo de evitar o aumento da temperatura interna e isolar os ruídos externos. Veja os benefícios no texto.

Saiba como economizar energia elétrica com automação residencial
A automação residencial é uma opção tecnológica para melhorar a qualidade de vida dos moradores e reduzir gastos com energia elétrica. Saiba como economizar!

Softstarters: conheça as aplicações
Softstarters são dispositivos acoplados em motores elétricos para reduzir os efeitos da tensão de partida. Com várias aplicações, garantem mais segurança para os equipamentos.

Conheça os principais tipos de luvas para eletricista
As luvas para eletricista são um dos principais EPIs para manter a segurança nas atividades com eletricidade. Por isso, é importante conhecer os modelos mais adequados. Acompanhe!

Dicas de como emendar fio elétrico de forma correta
Emendar fios elétricos requer conhecimento e técnica em serviços em eletricidade. Por isso, contrate profissionais habilitados e mantenha a segurança da sua residência.

NR-10 SEP: o que é esse curso e para quais atividades serve?
A NR-10 SEP é um curso direcionado para profissionais de eletricidade que atuam em sistemas de alta tensão. Saiba mais sobre o conteúdo dela e quem precisa ter a certificação.

Saiba como fazer a correção do fator de potência
A correção do fator de potência é exigida pela legislação nacional a fim de garantir a eficiência energética em residências e indústrias. Saiba como é feito o processo!

Iluminação indireta: tudo sobre
A iluminação indireta destaca-se pela estética, conforto visual e sensação de aconchego. Contudo, é preciso conhecer detalhes da técnica para saber onde instalar. Saiba mais!

Tomadas residenciais: conheça os principais tipos e aplicações
Tomadas residenciais são dispositivos essenciais ao funcionamento dos aparelhos elétricos. Por isso, para não ter nenhum problema ou acidente, conheça mais sobre o produto.

Conversão de unidades de medida: como fazer?
A conversão de unidades de medida é importante para mensurar as grandezas presentes no nosso cotidiano. Saiba como é feito o cálculo em eletricidade.

Entenda por que os picos de energia aleatórios acontecem
Picos de energia aleatórios decorrem de sobrecargas elétricas provocadas por raios ou instabilidade na rede de distribuição. Saiba como proteger os aparelhos da sua empresa.

Linguagem ladder: principais fundamentos
A linguagem ladder apresenta uma metodologia semelhante à dos circuitos elétricos e relés. Ela é aplicada na programação dos CLPs industriais. Saiba mais sobre os fundamentos!

Componentes de segurança com diagnóstico rápido e seriado para correias transportadoras
Os sistemas de transporte de cargas podem se dar por diversos tipos de modais, como terrestre, aéreo, marítimo e são aplicados em milhões de mercadorias diariamente.

Interruptores Diferenciais DR: saiba como identificar fuga de corrente
Os Interruptores Diferenciais DR são dispositivos importantes na prevenção de choques elétricos, já que uma das principais funções é identificar fuga de corrente

Saiba qual é a hora certa de trocar o seu minidisjuntor
O minidisjuntor é um equipamento importante em instalações elétricas residenciais e comerciais. Por isso, é importante entender como funciona e quando é preciso realizar a troca.

Eficiência energética residencial: saiba o que é e como calcular
A economia no consumo de energia pode ser feita com a colaboração de toda a família e com medidas simples, como cálculo do gasto mensal de eletrodomésticos.

Medidores de energia: conheça os principais tipos
Existem dois tipos de medidores de energia, o eletromecânico e o eletrônico. Ambos são responsáveis pela medição da eletricidade consumida nas edificações. Veja os detalhes!

Carros elétricos e metaverso: entenda como ganharam força entre os investidores mais jovens
Geração Z se destaca no mercado financeiro e chama atenção por investimentos em carros elétricos e metaverso. Saiba mais sobre o assunto no artigo que preparamos para você.

Disjuntores da indústria 4.0 – Quais os benefícios para o seu sistema elétrico de baixa tensão?
Confira tudo sobre os benefícios dos disjuntores da indústria 4.0 para o seu sistema elétrico de baixa tensão.

Eficiência energética no enfrentamento da crise hídrica
Confira o conteúdo falando sobre a eficiência energética no enfrentamento da crise hidrelétrica no Brasil.

Saiba a diferença entre o relé térmico e disjuntor-motor
A principal função do relé térmico e do disjuntor-motor é proteger o motor elétrico. Contudo, os dois dispositivos têm características distintas e de alto desempenho. Descubra!

Saiba o que é condutibilidade elétrica
Reconhecer os materiais com maior índice de condutibilidade elétrica é uma exigência nos serviços de eletricidade. Conheça mais sobre o assunto no texto a seguir!

Conversor ou inversor de frequência: saiba mais sobre o assunto
Conversores de frequência contribuem para aumentar a vida útil do motor elétrico, economizar energia e evitar manutenção frequente. Conheça os detalhes no artigo.

Circuito elétrico: entenda sobre o assunto.
O reconhecimento do funcionamento de um circuito elétrico é essencial para a realização de projetos e reparos nas instalações residenciais e comerciais. Confira os detalhes!

Você sabe por que fazer aterramento elétrico na instalação?
O aterramento elétrico é um item que deve constar nas instalações elétricas de todas as edificações. Seu uso é estabelecido na legislação e previne diversos acidentes. Saiba mais!

Certificação ISO 50001: saiba como obter
A ISO 50001 é uma das mais importantes normas de certificação para empresas que desejam adequar-se aos critérios de eficiência energética. Clique e saiba mais sobre o assunto.

Saiba como escolher um capacitor e confira as suas principais características
Capacitores armazenam energia eletrostática e oferecerem maior eficiência elétrica a sistemas. Saiba mais no artigo a seguir.

Conheça os principais componentes em comandos elétricos
Os componentes dos comandos elétricos têm a função de proteger o sistema e garantir a segurança dos profissionais. Neste artigo elencamos como são utilizados. Confira!

Transformador: o que é e os princípios de funcionamento
O transformador de energia tem uma ampla utilização nas instalações elétricas de indústrias e residências. Mas você sabe qual é a função desse componente? Clique aqui e saiba mais.

A importância da manutenção preventiva em disjuntores
Investir em manutenção preventiva de disjuntores é sinônimo de maior segurança nas instalações, evitando ocorrências de sobrecargas e curtos-circuitos. Saiba mais no post da ABB.

Sistemas de armazenamento de energia: o que são e para que servem?
Investimentos em sistemas de armazenamento de energia são fundamentais para o aumento na geração e consumo de fontes renováveis, como eólica e solar. Saiba mais no artigo.

Eletricista: saiba como precificar o seu serviço
A fim de alcançarem um preço justo pela realização do trabalho, os eletricistas devem considerar fatores como tempo e grau de dificuldade do serviço solicitado. Confira!

Conheça as principais simbologias de comandos elétricos
O conhecimento das simbologias utilizadas para ilustrar os comandos elétricos são importantes para a correta execução do trabalho com eletricidade. Confira as dicas!

Saiba como a eficiência energética pode diminuir o consumo de energia
A eficiência energética é uma das soluções mais úteis para economizar energia e melhorar a qualidade dos serviços. Leia o artigo e saiba como implementá-la em sua casa.

NR-35 garante mais segurança para profissionais que trabalham em altura
Idealizada para garantir segurança a trabalhadores em altura, a NR-35 estabelece deveres de empregadores e empregados e reforça a importância da utilização de EPIs

Entenda como uma instalação segura pode reduzir os perigos com eletricidade
Os perigos da eletricidade podem ser evitados com a execução de instalações seguras e a qualificação dos profissionais. Saiba mais sobre o assunto neste artigo.

Eficiência Energética na Distribuição
Entenda melhor o que é a Eficiência Energética na Distribuição
e porque é tão importante. Clique aqui e confira.

A importância das normas de eletricidade
As normas de eletricidade são indispensáveis para os profissionais. Por meio delas é possível preservar a integridade física dos trabalhadores. Entenda por que elas são tão importantes.

10 curiosidades sobre a eletricidade
São muitas as curiosidades sobre eletricidade, afinal, esse conjunto de fenômenos é muito importante para a humanidade. Entender esses fatos é interessante para quem deseja fazer um melhor proveito dessa maravilha.

Ferramentas para eletricistas: conheça as principais
Conhecer as principais ferramentas para eletricistas, suas características e sua importância é fundamental para que o profissional consiga desempenhar suas atividades da melhor maneira possível.

7 vantagens das casas automatizadas
As casas automatizadas já são uma realidade. Confiras as principais vantagens de apostar nesse tipo de sistema.

Entenda a diferença entre circuito em série e paralelo
Circuito em série e paralelo geram dúvidas, mas é importante conhecer as diferenças entre eles para garantir a aplicação correta. Entenda mais sobre o assunto!

A importância do aterramento elétrico residencial
O aterramento elétrico serve como rota de fuga para o excesso de energia, protegendo a integridade de pessoas e aparelhos. Confira neste artigo as principais opções de instalação.

Sobrecarga elétrica: saiba como identificar
Para minimizar eventos de sobrecarga elétrica, o usuário deve evitar o uso de extensões e sempre buscar atendimento profissional. Clique no artigo e saiba como prevenir acidentes.

Como funciona a ação combinada de tensão, corrente e resistência elétrica?
Compreender a relação entre tensão, corrente e resistência elétrica é importante para evitar erros na instalação da rede de energia. Saiba mais sobre cada uma neste artigo.

A importância de uma instalação elétrica segura
O projeto elétrico residencial é o primeiro passo para ter uma instalação elétrica segura, por isso solicite orçamento de profissionais e confira dicas para prevenir acidentes.

Casa inteligente: conheça 5 aparelhos para utilizar
As funcionalidades tecnológicas criadas para tornar sua casa inteligente oferecem segurança, conforto e redução de energia elétrica. Conheça alguns dos itens mais procurados.

NR-10: O que você precisa saber sobre classificação de tensão
A classificação de tensão segundo a NR-10 é um tema bastante importante para garantir um trabalho mais seguro envolvendo a eletricidade. Veja como é feita essa classificação.

Os principais aspectos da manutenção industrial
Entenda quais são os principais aspectos da manutenção industrial e de que maneira utilizá-la de forma estratégica, garantindo os melhores resultados para a indústria.

Quais são os EPIs para eletricistas de baixa tensão?
EPIs para eletricistas de baixa tensão são muito importantes, pois evitam danos ao profissional. Entenda quais desses itens são indispensáveis.

Saiba quais são os níveis de tensão elétrica
Existem vários níveis de tensão. Entender esse conceito e como os níveis são classificados é fundamental para um trabalho de maior qualidade e mais seguro.

Cargas elétricas: saiba como calcular
Entender sobre cargas elétricas é fundamental para quem trabalha com eletricidade. Confira mais sobre esse conceito físico e saiba como calcular.

Eletricistas: dicas para evitar acidentes de trabalho
Serviços que envolvem eletricidade merecem atenção especial quanto à segurança. Conheça dicas de como os eletricistas podem evitar acidentes de trabalho.

Cursos para eletricistas: saiba qual escolher
Cursos para eletricistas são essenciais para os profissionais que desejam se qualificar e ganhar espaço no mercado. Veja a melhor opção de curso para você.

Iluminação zenital: conheça as vantagens
A iluminação zenital é uma ótima opção para quem deseja investir em eficiência energética. Conheça as vantagens desse recurso em sua casa, comércio ou empresa.

Disjuntor desarmando sozinho: o que fazer?
Se você quer entender as causas e aprender o que fazer para solucionar o problema de disjuntor desarmando sozinho, confira as dicas aqui.

Softstarter: saiba o que é e sua função
Clique aqui e saiba o que é o softstarter, seus benefícios e para que serve.

Saiba o que é arco elétrico e como é formado
O arco elétrico é um fenômeno muito importante, mas requer atenção. Entenda o que é, como é formado e como utilizá-lo com segurança.

Você sabe o que é automação industrial?
A automação industrial é uma realidade em nosso dia a dia. Entenda agora como investir nesse conceito e tornar sua empresa muito mais competitiva.

Conheça os principais erros que geram curto-circuito
Um curto-circuito é um fenômeno que pode gerar muitos problemas às instalações elétricas. Por isso, é necessário saber quais são as causas e como evitá-lo.

Manutenção elétrica predial preventiva: dicas essenciais
A manutenção elétrica predial preventiva é essencial para que os imóveis tenham mais segurança. Confira algumas dicas para ter sucesso nesse tipo de serviço.

Entenda tudo sobre o interruptor dimmer e quando usá-lo
Investir em um interruptor dimmer pode trazer muitas vantagens para indústrias e residências. Entenda aqui as principais informações sobre o dispositivo.

Você sabe o que é um medidor de energia e quais as aplicações dele?
O medidor de energia elétrica é um equipamento bastante importante para as edificações. Esclareça aqui as principais dúvidas sobre as aplicações dele.

Entenda o que é um relé inteligente e para que serve
O medidor de energia elétrica é um equipamento bastante importante para as edificações. Esclareça aqui as principais dúvidas sobre as aplicações dele.

O futuro dos carros elétricos
Os carros elétricos já são realidade em nosso dia a dia e há cada vez mais investimentos nessa mobilidade. Veja como eles estão melhorando e o que esperar para o futuro.

Carregador de carros elétricos: o que você precisa saber
Com o avanço da mobilidade elétrica, muitas dúvidas vem surgindo a respeito do carregador de carros elétricos. Esclareça aqui suas dúvidas!

Retrofit industrial: por que fazer em máquinas industriais?
Retrofit industrial é o processo pelo qual as máquinas são modernizadas e ganham mais produtividade. Entenda como isso pode ser um diferencial competitivo.

Manutenção preventiva elétrica industrial
A manutenção preventiva elétrica tem um papel fundamental para garantir segurança e evitar prejuízos financeiros na indústria. Entenda mais!

Saiba o que é a manutenção corretiva planejada
Investir em manutenção corretiva planejada pode ser uma ótima opção para a empresa. Descubra agora mesmo o que é e como colocar em prática.

O que faz o eletricista de manutenção industrial?
O eletricista de manutenção industrial é um profissional indispensável em uma empresa. Entenda seu papel para o bom funcionamento de equipamentos e instalações.

Como os Dispositivos de Proteção contra Surtos protegem seus equipamentos?

Dispositivo de proteção contra surtos: o que é e como funciona?
Conheça os diferentes tipos de dispositivo de proteção contra surtos (DPS) para garantir a segurança e a saúde de quem trabalha com eletricidade e dos usuários.

TEMA Como os Dispositivos de Proteção contra Surtos protegem seus equipamentos?

Conheça 5 dicas para iluminação de ambientes escuros
Sua sala ou quarto fica às escuras durante o dia? Veja cinco dicas para iluminação de ambientes escuros e saiba como é fácil resolver isso.

NR 10: Tudo que você precisa saber sobre a norma da eletricidade
A NR 10 é a norma regulamentadora específica para profissionais de eletricidade. Mas você sabe o que ela engloba? Veja mais sobre as disposições dessa norma.

Acidentes com sistemas fotovoltaicos: saiba como evitar
Saiba quais são os principais acidentes com sistemas fotovoltaicos no Brasil e veja como você pode evitá-los.

6 dicas para você economizar energia elétrica na sua casa
Precisa economizar energia elétrica na sua casa? Então veja seis importantes dicas para reduzir a conta de luz.

Energia solar fotovoltaica: como funciona?
A energia solar fotovoltaica no Brasil vem crescendo em expressividade na matriz nacional. Veja as razões para isso!

Conheça os melhores cursos para eletricistas
Clique aqui e veja como escolher os melhores cursos para eletricistas e destacar-se na profissão! Boa leitura.

Dispositivos de segurança elétrica: saiba mais
Os dispositivos de segurança elétrica são obrigatórios em diversos tipos de obra. Saiba mais a respeito neste artigo!

Benefícios de tomadas e interruptores tecnológicos — Linha Unno
Tomadas e interruptores tecnológicos são o toque de mestre do projeto elétrico de qualidade! Conheça a Linha Unno e descubra o design com melhor custo-benefício.

Conheça 5 aplicativos para eletricistas
Conheça 5 aplicativos para eletricistas que ajudam a melhorar a produtividade e a qualidade das entregas!

Veja qual é o panorama da energia solar no Brasil
Conheça todo o panorama da energia solar no Brasil, desde o histórico dela até os desafios para expandir essa forma de gerar energia.

Tomada USB de parede: informações importantes
Você conhece as tomadas USB de parede? Veja aqui como escolher uma e resolver a confusão de carregadores de celular em sua casa.

Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados
Saiba quais são os dispositivos de segurança elétrica mais utilizados e quais normas eles devem atender.

Tudo sobre segurança em sistemas fotovoltaicos
Sistemas fotovoltaicos têm crescido em aplicação no mercado brasileiro, assim como a preocupação com a segurança deles. Veja mais.

Acidente por choque elétrico: triste realidade do Brasil
Saiba mais sobre as tristes ocorrências de acidentes por choque elétrico no Brasil e veja quais são as medidas para evitar esse sério problema.

Interruptores e tomadas: o que você precisa saber?
Interruptores e tomadas são itens essenciais em uma obra. Veja algumas dicas e informações sobre o uso deles em residências.

6 dicas para seu sucesso profissional como eletricista
Veja como ser bem-sucedido sendo autônomo no ramo da elétrica

Correção de fator de potência e harmônicas em instalações elétricas
Corrigir o fator de potência é fundamental em qualquer instalação industrial. Quedas de tensão, perdas, sobrecargas são algumas das consequências.

O que é e como dimensionar contatores elétricos?
Contatores Elétricos ABB são dispositivos elétricos usados em instalações prediais e industriais que acionam cargas elétrica, pequenas a grandes correntes.

Principais motivos que fazem o DR desarmar
DR tem a função de identificar fugas de energia. Por isso, quando acontecem os desarmes, temos um sinal claro de que há um problema na sua instalação elétrica. Saiba como identificar e resolver o problema.

Qual disjuntor usar para tomadas 220v?
Pode parecer muito simples a instalação de uma tomada. E, provavelmente, é uma das primeiras lições que um eletricista aprende: Ligar fase e neutro nos bornes das extremidades e o cabo de terra no pino central da tomada e pronto!
Mas será que é tão fácil quanto parece?

Dicas de segurança do trabalho para eletricistas
A segurança do trabalho é um direito e dever de todos nós. Quando falamos em trabalho com eletricidade, isso se intensifica ainda mais, não é mesmo?

Você sabe qual a altura ideal de cada tomada ou interruptor?
Pensando em projetar, construir ou alugar um novo imóvel?
Esse é um daqueles momento onde é preciso pensar em muitos detalhes relevantes e importantes para evitar problemas futuros. O projeto elétrico, por exemplo, requer um planejamento minucioso para atender todas as necessidades de cada um dos moradores.