A instalação elétrica industrial é uma das partes mais importantes de um sistema de produção em larga escala.
É ela quem garante o fluxo contínuo de energia elétrica para os processos fabris, assegura o pleno funcionamento dos equipamentos e garante a segurança dos trabalhadores.
Neste artigo, você vai conhecer as informações mais importantes sobre instalação elétrica industrial, desde seus fundamentos até a manutenção preventiva.
Boa leitura!
Fundamentos da instalação elétrica industrial
Uma boa instalação elétrica industrial é composta por alguns elementos básicos, que trabalham em conjunto para garantir o fornecimento adequado de energia elétrica e a proteção dos sistemas.
Saiba quais são os principais elementos da instalação elétrica industrial:
- Disjuntores em caixa moldada e aberta: são importantes para proteger os circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos, além de garantir a segurança dos equipamentos e dos trabalhadores, evitando perdas, acidentes e interrupções não planejadas;
- Chaves seccionadoras: são utilizadas para isolar e controlar o fornecimento de energia elétrica em circuitos específicos, além de garantir a segurança durante a manutenção industrial. Com elas, os ajustes são feitos de forma segura e sem a necessidade de desligar todo o sistema;
- Proteção elétrica e dispositivos modulares: são utilizados na proteção contra falhas elétricas e choques elétricos, evitando a queima de equipamentos. Eles são considerados dispositivos mais sofisticados para proteção elétrica, como DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos) e DR (Disjuntores Diferenciais Residuais);
- Chaves seccionadoras, comutadoras e fusíveis: são utilizadas em sistemas de distribuição de energia de alta potência para trazer a proteção e o controle do fluxo elétrico. Elas evitam danos aos equipamentos e garantem a segurança dos profissionais;
- Capacitores e controladores de fator de potência: são usados para corrigir o fator de potência das instalações elétricas industriais e, dessa forma, garantir um uso mais otimizado da eletricidade, reduzindo os custos com energia reativa.
Na ABB, você encontra uma variedade de produtos de alta qualidade para distribuição de energia industrial, incluindo disjuntores, chaves seccionadoras, dispositivos de proteção elétrica e muito mais.
Nossos produtos são projetados para garantir a segurança, confiabilidade e eficiência das instalações elétricas industriais, atendendo às normas e regulamentações técnicas.
Para saber mais sobre nossa linha de produtos industriais, visite nossa loja online.
Leia também: Indústria 4.0 no e o futuro das empresas
Normas e regulamentações técnicas para instalação elétrica industrial
Para garantir a segurança e o funcionamento correto, as instalações elétricas industriais são regidas por normas e regulamentações técnicas que estabelecem diretrizes específicas para o projeto, execução, operação e manutenção de sistemas elétricos.
Veja as principais normas:
- NR-10: define os requisitos para a segurança dos trabalhadores que atuam em instalações e serviços com eletricidade. Determina a qualificação, habilitação, capacitação e autorização para os profissionais, além de medidas de proteção contra choques elétricos e outros riscos;
- NR-12: também conhecida como Norma Regulamentadora de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, estabelece requisitos para garantir a segurança das pessoas em atividades que envolvam máquinas e equipamentos, incluindo aspectos relacionados à proteção elétrica e prevenção de acidentes;
- NBR 5410: elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), aborda as condições mínimas para o projeto, execução e manutenção de instalações de baixa tensão. Inclui requisitos como dimensionamento de condutores, dispositivos de proteção, sistemas de aterramento, entre outros, para garantir a segurança das instalações e prevenir acidentes.
É importante lembrar que o descumprimento dessas normas pode resultar em penalidades legais, interrupções nas operações e, o mais importante, colocar em risco a vida e a integridade física das pessoas envolvidas nos processos.
Importância da instalação elétrica industrial
Uma instalação elétrica bem dimensionada pode resultar em vantagens para a empresa. Conheça os principais benefícios:
Maior eficiência operacional e produtividade
A instalação elétrica industrial bem projetada e dimensionada aumenta a eficiência operacional e a produtividade da planta fabril.
Com o uso de sistemas elétricos adequados, os processos podem ser executados de forma mais rápida. Isso reduz o tempo de inatividade e aumenta a capacidade de produção da empresa.
Redução de custos de energia e manutenção
Uma instalação bem conduzida também reduz os custos de energia e os gastos que seriam demandados com manutenção.
Os equipamentos elétricos, quando bem dimensionados, consomem menos energia e requerem menos manutenção, e, como resultado, trazem economia financeira a longo prazo para a empresa.
Diminuição das interrupções na produção
As falhas elétricas podem causar interrupções não programadas na produção, isso ocasiona perdas financeiras para a empresa.
Mas, com uma instalação elétrica bem desenvolvida, essas interrupções são minimizadas, garantindo que as operações continuem e a entrega dos produtos ocorra dentro dos prazos estabelecidos.
Aumento da segurança no local de trabalho
Além de contribuir para a eficiência e produtividade, uma instalação elétrica industrial segura também favorece a proteção da integridade física dos profissionais envolvidos nos processos.
Quando os equipamentos elétricos estão inadequados ou não são realizadas manutenções preventivas, aumenta o risco de acidentes, choques elétricos, incêndios e outros problemas relacionados.
Portanto, investir na qualidade e confiabilidade da instalação elétrica é requisito primordial para criar um ambiente de trabalho seguro.
Leia também: Manutenção industrial: conheça 9 desafios
Automação e controle da instalação elétrica industrial
A automatização também é um fator de segurança para as instalações elétricas industriais. Ela permite monitorar, controlar e otimizar os processos elétricos em tempo real.
Dois tipos bastante utilizados são o sistema de supervisão, controle e aquisição de dados (SCADA) e o sistema de controle distribuído (DCS).
- SCADA: responsável por monitorar processos e coletar dados em tempo real de dispositivos espalhados pela instalação. Essas informações são apresentadas de forma visual em uma interface gráfica para que os operadores tomem decisões rápidas. Ele pode ser integrado a sistemas de gestão empresarial (ERP), facilitando a análise de dados e o planejamento da produção;
- DCS: projetado para controlar os processos de forma distribuída, coordenando as operações de diferentes áreas da instalação. Ele permite o controle remoto de equipamentos e a otimização dos processos de produção. É útil em instalações elétricas de grande porte para a coordenação de múltiplos processos.
A automação oferece benefícios tanto para a empresa, como para os profissionais, incluindo:
- Melhoria da eficiência operacional: com a diminuição dos processos manuais, os sistemas de automação reduzem o tempo de execução das tarefas, o risco de erros e o consumo de energia, o que aumenta a qualidade operacional;
- Aumento da segurança: automatizar permite a implementação de sistemas de monitoramento contínuo e alarmes automáticos. Isso facilita uma resposta mais rápida a eventos não previstos, como falhas elétricas e sobrecargas, o que aumenta a segurança dos trabalhadores e dos equipamentos industriais;
- Redução de custos: com uma operação mais eficiente e com menor incidência de falhas, os sistemas automatizados ajudam a reduzir os custos operacionais e de manutenção da instalação elétrica, contribuindo para a aumentar os lucros da empresa.
Leia mais: Automação industrial e a eficiência energética na indústria
Manutenção da instalação elétrica industrial
Realizar a manutenção adequada da instalação elétrica industrial é um passo importante para garantir o pleno funcionamento dos sistemas elétricos ao longo do tempo.
Por outro lado, a falta de manutenção pode ocasionar falhas, interrupções não desejadas na produção e até mesmo em acidentes graves com os profissionais.
Existem diferentes tipos de manutenção, veja:
- Manutenção preventiva: consiste na realização regular de inspeções, testes e substituição de componentes, com o objetivo de detectar e corrigir problemas antes que eles causem danos graves e interrompam a operação;
- Manutenção corretiva: é realizada em resposta a algum problema identificado na instalação elétrica. Então, é feita uma correção rápida dos defeitos para restaurar o funcionamento normal dos sistemas o mais breve possível;
- Manutenção preditiva: baseada no monitoramento contínuo de parâmetros elétricos e de desempenho, com o objetivo de identificar e prever possíveis falhas antes que elas ocorram. Com isso, é possível planejar intervenções de manutenção de forma proativa, minimizando o tempo de inatividade e os custos associados a ele.
Em relação à manutenção da instalação elétrica industrial, um ponto importante é que ela deve ser realizada por profissionais experientes, seguindo sempre as melhores práticas e recomendações feitas pelos fabricantes.
Além disso, é interessante manter registros das atividades de manutenção realizadas, para garantir a conformidade com as normas e facilitar o acompanhamento do histórico de desempenho ao longo do tempo.
Leia mais: Manutenção industrial: conheça 9 desafios
Conte com a ABB para melhorar sua instalação elétrica industrial
A instalação elétrica industrial é uma parte importante da planta fabril e requer atenção especializada para seu correto dimensionamento, implantação e funcionamento.
Com isso, a empresa vai conquistar qualidade operacional, evitar a perda de recursos e ter a garantia de segurança dos trabalhadores.
Portanto, é fundamental que os responsáveis pela manutenção das instalações elétricas compreendam a importância de investir em sistemas elétricos de alta qualidade e em conformidade com as normas técnicas vigentes.
Nós, da ABB, trabalhamos com os melhores produtos do mercado para que você fique tranquilo quanto à segurança e qualidade da sua instalação elétrica industrial.
Visite nosso site e acesse nosso catálogo de produtos de distribuição de energia.