A importância dos interruptores DR
Eletrificação

A importância dos interruptores DR

01.12.2021

As instalações residenciais carecem de proteção contra fugas elétricas de corrente. Nesse cenário, entra em ação o interruptor diferencial residual, que desliga de maneira imediata a alimentação elétrica e previne acidentes e prejuízos.

As fugas de corrente podem ser ocasionadas por diversos fatores, entre eles a utilização de aparelhos elétricos em cômodos que estejam molhados, fiação desencapada e até mesmo crianças que, por curiosidade, toquem a tomada acidentalmente. Essas e outras circunstâncias podem ser evitadas com o interruptor DR funcionando na aplicação da casa.

O acionamento do interruptor DR acontece quando uma fuga de corrente maior que 30 mA ocorre. Esse nível é escolhido por ser a carga máxima que o corpo humano suporta e é um fator crucial na prevenção de acidentes domésticos.

Vale mencionar que os interruptores DR também são extremamente importantes para prevenir incêndios na casa. Com eles, a rede elétrica é monitorada constantemente, para evitar que as fugas gerem faíscas e outros acidentes elétricos que possam danificar severamente a residência.

Além de ser muito importante para a segurança da casa e dos moradores, o interruptor DR traz outras vantagens. Esse equipamento consegue, de maneira mais eficaz, distribuir a proteção pela instalação e por todos os cômodos da casa, além de proporcionar mais facilidade em identificar falhas na rede elétrica e defeitos no circuito, suportando correntes nominais de 16 A até 125 A.

Ficou curioso e quer saber mais sobre os interruptores DR da ABB? Acesse: https://new.abb.com/low-voltage/pt/produtos/system-pro-m/dispositivos-de-corrrentes-residuais/rccbs

Autor

ABB Motion Business Area

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.