A importância da segurança no uso da eletricidade é um dos pontos de maior atenção da indústria, que busca soluções cada vez mais eficientes e com alto desempenho tecnológico. Um exemplo de produtos com esse perfil é a Linha GE, comercializada pela ABB, líder global em tecnologias para energia e automação, presente em mais de 100 países.
Para aprimorar ainda mais o portfólio de produtos, a empresa localizada em Zurique (Suíça) efetivou uma fusão com a General Electric Industrial Solutions, reconhecida internacionalmente pelos profissionais do setor elétrico. Como resultado, os produtos oferecem o que há de melhor em proteção residencial e industrial.
Veja no texto a seguir os principais itens da linha de proteção para instalações elétricas.
Qual é a função dos dispositivos de proteção elétrica?
Inicialmente, é preciso destacar que dispositivos de proteção elétrica são aparelhos projetados para proteger as instalações de situações com sobretensões, sobrecorrentes, surtos ou fuga de corrente capazes de provocar curtos-circuitos, focos de incêndio, queima de equipamentos eletrônicos ou acidentes.
A importância dos equipamentos é confirmada na NBR 5410, norma que estabelece os cuidados com instalações elétricas de baixa tensão. No documento é recomendado o uso de dispositivos como disjuntores termomagnéticos (DTM), diferencial residual (DR) e dispositivos de surto ou picos de tensão (DPS) em edificações residenciais e comerciais.
Com esse entendimento, vale pontuar que as funções básicas de um sistema de proteção para instalações elétricas são as seguintes:
- Proteger a integridade física de operadores, usuários e animais;
- Evitar ou reduzir ao máximo a ocorrência de danos materiais;
- Identificar, se possível, o ponto defeituoso preventivamente, de modo a não desperdiçar energia elétrica;
- Diminuir despesas com manutenção corretiva;
- Proteção das instalações elétricas.
Quais são os itens da linha GE para proteção das instalações elétricas?
Antes de detalhar os dispositivos da linha GE, é importante destacar os tipos de proteção empregados nas instalações elétricas. De modo geral, são verificadas proteções para as seguintes ocorrências:
- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito: a condição é verificada quando a corrente nominal da carga é superior à estabelecida no projeto (sobrecarga) e quando o fluxo atinge valores extremamente elevados, em razão da conexão de equipamentos eletrônicos com potências superiores as projetados para determinado circuito, ou curto-circuito, que podem ser ocasionado por contato entre as partes energizadas ou equipamentos danificados ou com mau funcionamento. Nesse sentido, os minidisjuntores têm a função de proteger fios, cabos e equipamentos contra sobrecorrentes ou curto-circuito.
- Proteção contra choque elétrico: é recomendado o uso de dispositivos diferenciais residuais (DR), de modo a proteger pessoas e animais.
- Proteção contra surto de tensão: os DPS são os aparelhos mais indicados, já que, na ocorrência de surto de tensão, protegem os equipamentos eletrônicos.
Depois de obter mais detalhes sobre os principais tipos de proteção para instalações elétricas, então é o momento de conhecer os itens disponíveis na linha GE.
1 - Disjuntor Residencial
Linha: TQC
Norma: NEMA
Número de Polos: 1, 2 ou 3
Corrente Nominal: 10A a 100 A
Capacidade de curto-circuito Icn: 5kA / 220Vca
2 – Disjuntores Residencial
Linha: THQC
Norma: NEMA
Número de Polos: 1, 2 e 3
Corrente Nominal: 15A a 100A
Capacidade de curto circuito Icn: Monopolar 10kA/127Vca - Bipolar e Tripolar 10kA/220Vca
3 – Disjuntores Residencial
Linha: THHQC
Norma: NEMA
Número de Polos: 1, 2 e 3
Corrente Nominal: 15A a 100A
Capacidade de curto circuito Icn: 22kA/220Vca
Para conhecer mais opções dessa linha, acesse o site da ABB.
4- Disjuntor Residencial
Linha: G30SL
Norma IEC
Corrente nominal:
Número de Polos: 1, 2 e 3
Curva:
Capacidade de curto-circuito: Monopolar 5kA / 127Vca
Bipolar e Tripolar 5kA / 220Vca
Nesse link você terá acesso aos modelos de disjuntores da ABB.
Interruptor Diferencial Residual DCG
1 - DR – Interruptor Diferenciais
Linha: DMS
Norma IEC
Número de Polos: 2 e 4
Corrente nominal: 25A a 100A
Tipo: AC
Corrente Residual: 30mA, 100mA ou 300mA
Capacidade de curto-circuito: 6kA /
Acesse o site e conheça as demais opções de DR da linha GE.
Algumas recomendações importantes
No capítulo 4 da NBR 5410 são detalhadas algumas recomendações importantes sobre proteção elétrica e os componentes utilizados. A primeira é que os aparelhos devem ser instalados com espaço suficiente para realização de reparos ou substituições.
Outra informação relevante diz respeito à qualidade dos dispositivos de proteção das instalações elétricas. De acordo com o documento, os aparelhos devem atender às normas técnicas aplicáveis e ser compatíveis com as condições elétricas, operacionais e ambientais a que serão submetidos.
Por último, mas não menos importante, é preciso ter atenção com a ocorrência de efeitos danosos ou indesejados dos dispositivos de proteção. Essa situação pode acontecer pelos seguintes fatores: fator de potência, correntes de partida ou de energização, desequilíbrio de fases e harmônicas.
Em resumo, os dispositivos de proteção para instalações elétricas são itens importantes e que devem constar em todos os imóveis residenciais e comerciais. Com a fusão entre ABB e GE, seu projeto de eletricidade ficará mais protegido.
Conheça os demais itens do portfólio no link.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.