Automação industrial e a eficiência energética na indústria
16.05.2023 | 7 minutos de leituraO uso da tecnologia no setor industrial possibilitou mais agilidade, qualidade e eficiência na produção. Mas é possível fazer muito mais com a aplicação da automação industrial, que ainda contribui para a eficiência energética das operações, além de proporcionar vários outros benefícios.
Com esse entendimento, produzimos um artigo para destacar as principais vantagens e como é possível consumir a eletricidade de forma consciente e econômica. Continue a leitura e saiba como esse processo acontece.
Qual é o papel da automação na indústria?
A automação é um dos processos efetivados pela transformação digital, no conceito da Indústria 4.0. Com o alinhamento das etapas de trabalho, operadas por computadores, o setor está se desenvolvendo cada vez mais e facilitando o trabalho dos funcionários e gestores.
Por esse motivo, é preciso compreender que a automação industrial pode ser definida como um modelo de operações cujo objetivo é tornar a produção mais rápida, com maior qualidade e menor custo. A tecnologia desempenha um papel fundamental para isso, já que facilita os processos e diminui os esforços para realização das atividades cotidianas.
Entretanto, diferentemente da mecanização, na qual os equipamentos são utilizados para auxiliar o trabalho dos funcionários, na automação um sistema completo de tecnologia é que está à frente das etapas de trabalho e suas variáveis.
Nesse sentido, ainda vale acrescentar que essas conexões são ligadas a um sistema de controle por computadores e softwares ou programas.
Como é aplicada a eficiência energética na indústria?
Primeiramente, é essencial explicar o conceito de eficiência energética, para então saber como pode ser implementada na indústria. Dito isso, é a definição empregada para explicar o uso eficiente de energia em residências, empresas ou indústrias.
É importante acrescentar que a redução do consumo e o uso consciente são feitos por meio de técnicas que gerenciam a melhor relação da energia empregada com a energia disponibilizada nas edificações empresariais. Nesse sentido, as tecnologias são desenvolvidas para obter eletricidade mais sustentável (fontes limpas) e mais eficientes (digitalização).
Com esse entendimento, para iniciar o processo de eficiência energética, a indústria deve buscar fontes de geração que sejam renováveis e não provoquem danos ao meio ambiente. Essa condição é importante, pois, no processamento das matérias-primas, a empresa consome energia transformada em emissão de CO2, uma substância altamente tóxica para o planeta.
Além disso, existem vários fatores que podem elevar o desperdício de energia e que precisam ser readequados em uma planta industrial. Conheça os principais para identificá-los no seu local de trabalho:
-
aumento de demanda sem planejamento;
-
excesso de produção da utilidade;
-
excesso de consumo no utilizador;
-
falhas na instalação do sistema;
-
falha na sintonia de controle;
-
falhas de contratos (custo x necessidade);
-
isolamento térmico das linhas;
-
manutenção ineficiente;
-
perdas indiretas;
-
produção em vazio;
-
vazamentos em geral.
Quais ações são mais importantes na eficiência energética?
Para ser possível compreender como a automação industrial pode colaborar com a redução do consumo de energia elétrica, vale apontar os dados do Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2022.
A pesquisa divulgada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) revelou que os cinco segmentos que mais consomem esse recurso são: Metalúrgico, Produtos Alimentícios, Químico, Produtos Minerais Não Metálicos e Extração de Minerais Metálicos.
Nesse sentido, o setor industrial é responsável por 33,8% do consumo energético do Brasil, reforçando a urgência de implementar ações de eficiência energética. Então, com o objetivo de modificar esse cenário, o Brasil uniu-se a um movimento global chamado Energy Efficiency Hub, constituído pela Agência Internacional de Energia, para buscar soluções com foco na eficiência energética.
Descubra agora algumas ações que contribuirão para o aumento da eficiência energética na indústria e a economia em custos operacionais.
Automação de processos
Ao implementar a automação industrial, é possível simplificar e agilizar o trabalho da equipe operacional. O resultado direto disso é o aumento da produtividade, diminuindo desperdícios e erros humanos e monitorando em tempo real todas as etapas produtivas.
Manutenção dos motores
É de conhecimento geral que os motores elétricos são um dos itens que mais consomem energia elétrica. Por isso, é importante realizar a manutenção frequente a fim de identificar peças que estejam prejudicando o desempenho das máquinas.
Sistemas de aquecimento e refrigeração
Equipamentos de aquecimento ou refrigeração como o ar-condicionado devem ser monitorados, pois são responsáveis por um percentual expressivo do consumo de energia diária. Ainda é possível substituir os modelos existentes por itens com menor consumo.
Iluminação da planta industrial
O uso de lâmpadas LED reduz consideravelmente os gastos com energia elétrica. Inclusive, há opções fabricadas especificamente para o setor empresarial. Com esse entendimento, faça o planejamento para substituição dos pontos de iluminação que ainda usam dispositivos com maior consumo.
Em resumo, a automação industrial e a eficiência energética caminham juntas, tanto na redução do consumo como na diminuição dos gastos operacionais.
No blog da ABB você tem acesso a vários dispositivos que podem reduzir o consumo. Acesse e saiba quais são.