Automação predial: equipamentos e benefícios
17.08.2023 | 10 minutos de leituraSe você é um profissional que visa otimizar sistemas em edifícios e compreende o potencial de impacto das tecnologias de automação predial, conhecer os equipamentos e benefícios dessa implementação é um passo muito importante.
O Ministério de Minas e Energia, ao publicar a Portaria Inmetro nº 390/2022, que aprova as Instruções Normativas e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Eficiência Energética das Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas e Residenciais, ressaltou: o setor de edificações responde por quase 50% do consumo de energia elétrica no Brasil. O aumento da eficiência energética está entre as principais aplicações da automação predial, nas quais também se encontram as tecnologias de otimização do sistema hidráulico, monitoramento e segurança, e muito mais. O mercado é vasto e as exigências estão cada vez maiores. Então, para entender melhor o que é a automação predial, quais os benefícios e os principais equipamentos inteligentes que compõem essas soluções, continue a leitura! Antes de nos aprofundarmos sobre os benefícios e equipamentos envolvidos na automação predial, é importante compreender as distinções entre automação predial e residencial. Apesar de ambas terem como objetivo melhorar a eficiência, a praticidade e a segurança de edificações, a automação residencial é direcionada para o conforto e conveniência do lar, ou seja, é indicada para unidades independentes, que não compartilham sistemas com outras unidades. Por outro lado, a automação predial concentra-se na eficiência operacional e segurança em edifícios comerciais, condomínios e indústrias, sendo aplicada em contextos em que há um sistema central, o qual possui ramificações para unidades distintas. Essas diferenças são cruciais para a definição dos equipamentos, as técnicas e as infraestruturas que serão empregados em cada projeto de automação. Leia também: Casa sustentável: mais economia e benefícios A automação predial pode ser feita em diversos sistemas, cada um com um propósito específico, ou através da integração entre todos eles, caso a intenção seja executar um projeto mais completo. Nesse sentido, vale lembrar que cada sistema é único, ao atender necessidades específicas de cada contexto. Conheça os principais tipos de sistemas e suas aplicações: Esse tipo de sistema inclui, por exemplo, o monitoramento remoto das câmeras do Circuito Fechado de TV (CFTV), controle de acesso via cartão magnético ou biometria, sistemas de detecção de incêndio e ativação automática de sprinklers, entre outras funcionalidades. Uma aplicação comum desse tipo de projeto de automação é em condomínios fechados, em que há entrada e saída frequente de pessoas. Já os mecanismos voltados para supervisão e controle são mais direcionados à gestão de equipamentos de iluminação, climatização e energia, com o objetivo de viabilizar, tecnicamente, a centralização da gestão dos recursos, bem como a melhoria da eficiência. Para além da modernização dos sistemas, uma série de outros benefícios pode ser alcançada através da automação predial. Confira: Sistemas de monitoramento integrados reduzem riscos associados, por exemplo, à entrada de pessoas não autorizadas no edifício e à identificação de problemas que podem causar incêndios. Além disso, possibilitam o monitoramento remoto e, através dessa tecnologia, permitem respostas muito mais rápidas em situações de emergência. A redução dos custos surge como resultado de uma série de vantagens dos sistemas de automação predial. Primeiramente, o controle preciso de energia e outros recursos evita o desperdício e, com isso, reduz os gastos. Além disso, vale ressaltar que a otimização do uso dos equipamentos faz com que eles sejam usados de forma mais eficiente — o que explicaremos com mais detalhes no próximo tópico —, e isso reduz a necessidade de manutenções corretivas, que são mais caras, bem como aumenta a vida útil do dispositivo. Leia também: Disjuntores: principais tipos e usos O aumento da eficiência das aplicações é um dos benefícios mais conhecidos da automação predial. Afinal, essas tecnologias permitem agilizar operações, minimizar falhas, identificar problemas com mais facilidade, integrar equipamentos, entre outras questões. No que se refere ao conforto e à praticidade, sistemas automatizados trazem muitas vantagens aos edifícios. Isso porque ambientes automatizados permitem o melhor controle de elementos como iluminação, sonorização e climatização, que podem ser regulados à distância e com foco na manutenção do conforto dos ocupantes, o que influencia positivamente a experiência no prédio. Além disso, por viabilizar o controle à distância, evita que seja necessário estar presencialmente no edifício para solucionar questões como destrancar ou trancar fechaduras, desligar ou ligar equipamentos etc. Assim como mostrado anteriormente, mas vale dar um destaque especial, a gestão inteligente de energia reduz o consumo desnecessário e otimiza o uso de recursos energéticos. Além de reduzir custos, melhorar a eficiência e garantir o conforto, essa economia está alinhada com as demandas de mercado mais atuais, que buscam práticas cada vez mais sustentáveis. Um exemplo da prova do valor do uso desse tipo de tecnologia é a existência de selos e certificações voltados para construções sustentáveis, como a certificação LEED (Leadership in Energy Engineering Design). Leia também: Biofilia na arquitetura: como compor ambientes com a natureza? A lista de equipamentos e ferramentas que viabilizam as soluções de automação predial é extensa, pois cada projeto é único e demandará técnicas e dispositivos específicos. A seguir, confira alguns equipamentos e ferramentas comuns para esse tipo de aplicação: A automação predial funciona através de uma profunda integração entre sensores, controladores e sistemas, todos conectados a uma plataforma central. Para funcionar de maneira adequada, precisam ser acompanhadas de perto. Sendo assim, estabelecer mecanismos para garantir o monitoramento contínuo das soluções é essencial para identificar falhas e oportunidades de melhoria, mantendo o sistema em pleno funcionamento. Na prática, os profissionais de manutenção, engenheiros ou especialistas em automação podem acompanhar o funcionamento dos sistemas de automação dos prédios através de softwares específicos e da configuração de sistemas de alerta, caso surja alguma questão que demande o envolvimento de especialistas. A equipe envolvida deve garantir que todos os componentes do sistema estejam operando de acordo com o planejado e que problemas sejam identificados e resolvidos antes que causem impactos maiores. Leia também: Quadro de distribuição: saiba o que é e como funciona Para elevar seus projetos de automação predial a um novo patamar, a ABB apresenta os produtos da linha KNX. Baseada no reconhecido padrão mundial KNX, essa linha atende demandas cada vez maiores, sem perder de vista a importância da máxima segurança no planejamento. Combinando inovação e confiabilidade, essa série de produtos oferece soluções de automação altamente flexíveis e escaláveis, perfeitamente adequadas às necessidades de edifícios comerciais, industriais e residenciais. Entre os produtos disponíveis estão aqueles voltados para controle de iluminação, dispositivos de aquecimento, ar condicionado e ventilação, detecção de presença, cabeamento e conexões, mecanismos de segurança, display e interfaces para acompanhamento, e muitos outros. Nesse sistema inovador, todos os dispositivos se comunicam entre si por meio de um único cabo de barramento, que é instalado ao lado das linhas de energia convencionais, tanto em edifícios residenciais quanto comerciais. Isso significa, portanto, que os edifícios que contam com o sistema ABB i-bus® KNX são mais fáceis de gerenciar e controlar, o que traz maior flexibilidade, segurança, eficiência econômica e conveniência. Se você, eletricista ou engenheiro, busca otimizar sistemas prediais, desenvolver projetos mais atrativos, seguros e eficientes, a automação predial é um caminho bastante estratégico. A ABB está comprometida em fornecer as soluções de automação predial mais confiáveis do mercado, ou seja, que são líderes do setor, como a linha KNX, para atender às suas demandas. Acesse o site da ABB hoje mesmo e descubra como nossas soluções de automação podem impulsionar seus projetos!Automação predial x residencial: principais diferenças
Tipos de sistema de automação predial
Automação de sistemas de segurança
Automação de sistemas de supervisão e controle
Benefícios da aplicação da automação predial
Mais segurança
Redução de custos
Mais eficiência
Mais conforto
Economia de energia
Equipamentos e ferramentas inteligentes para soluções de automação em prédios
Sistemas de automação predial: funcionamento e monitoramento
Conheça as soluções KNX da ABB!
Impulsione seus projetos com a automação predial