Preços para: Informe o seu CEP
Biofilia na arquitetura: como compor ambientes com a natureza?
Arquitetura e Design

Biofilia na arquitetura: como compor ambientes com a natureza?

08.03.2023 | 7 minutos de leitura

A busca pela conexão com a natureza, assim como por elementos que proporcionem a sensação de ambientes naturais, foi responsável pelo aumento dos projetos de biofilia na arquitetura e no design de interiores. O termo representa esse desejo do ser humano, cujo significado é “amor pela natureza”.

Vale destacar que, além de oferecer várias opções de composição de espaços, a técnica oferece impactos sensoriais altamente positivos entre os frequentadores de locais públicos. Com esse entendimento, reunimos informações relevantes para inspirar os profissionais de arquitetura e design de interiores. Continue a leitura!

 

Qual é o significado de biofilia na arquitetura?

O termo biofilia foi criado na década de 1960, mas só tornou-se conhecido pelo biólogo norte-americano Edward O. Wilson, em 1984. O profissional conceituou a palavra como o desejo do ser humano de estar próximo de outras formas de vida, presentes na natureza. 

O conceito foi adotado na construção civil para propor formas inovadoras de elementos ambientais aos projetos de arquitetura em diferentes espaços (públicos ou privados). Entre as opções mais trabalhadas nos ambientes estão: luz, ar, água, plantas, cores, formas naturalistas e imagens inspiradas na natureza. 

Vale apontar que os elementos citados podem ser empregados de modo individual ou em conjunto, desde que o resultado obtido seja o mais próximo possível do natural. 

Além disso, os princípios da biofilia na arquitetura ou design são estruturados em três categorias: natureza no espaço, natureza do espaço e análogos naturais. 

Considerando que os espaços de moradia e trabalho são os locais onde as pessoas passam a maior parte do tempo, investir em projetos de biofilia é proporcionar bem-estar, acolhimento e qualidade de vida. Por outro lado, é importante atentar-se à essência do conceito, pois ele não pode ser usado de modo generalista a qualquer condição que se assemelhe aos aspectos da natureza. 

 

Como incorporar a natureza nos ambientes?

A conexão natural que existe entre os seres humanos e a natureza pode ser potencializada em diversos tipos de cenários. Desse modo, a biofilia na arquitetura pode ser trabalhada em pequenos ou grandes projetos de design, nas áreas internas e externas das edificações. 

Sendo assim, reunimos algumas indicações de especialistas da área para servir de inspiração, tanto para o cliente quanto para o profissional responsável. Acompanhe!

 

Acesso e visão para a natureza

Uma maneira de oferecer acesso e visão aos moradores e frequentadores de um prédio ou residência é avaliar os cenários externos. Desse modo, ao projetar as construções, pode-se procurar oferecer vistas encantadoras do mar, de parques florestais, de montanhas, entre outros elementos naturais. 

Mais ainda, na área externa da edificação é possível propor espaços de convivência com árvores e jardins. 

 

Ventilação e ar puro

Uma das alternativas de usar a biofilia na arquitetura é desenvolver projetos que aproveitem a entrada e a passagem de ar no ambiente. Os recursos mais utilizados para esse fim são: janelas operáveis, portas basculantes, chaminés solares e sistemas HVAC (em português: aquecimento, ventilação e ar condicionado) que promovem a troca de ar saudável na área interna. 

 

Iluminação natural

Outra condição muito importante e que faz diferença em um ambiente corporativo ou residencial é o aproveitamento da luz natural. As alternativas apresentadas no projeto devem contemplar o controle do excesso ou a ausência de luz, com destaque para dispositivos de sombreamento solar, atenção à proporção das janelas instaladas nas paredes, vidros temperados, entre outros cuidados. 

Em contrapartida, em situações nas quais é mais difícil contar com a luz natural, o processo pode ser conquistado com iluminação artificial. Por meio de recursos envolvendo lâmpadas e luminárias, pode-se alcançar a temperatura de cor apropriada ao espaço interno.

 

Bem-estar acústico

Uma indicação importante para situações de ruídos com equipamentos mecânicos, entre eles HVAC e elevadores, ou ainda de pessoas, é usar painéis acústicos. Trata-se de uma solução de biofilia na arquitetura, que inclui plantas internas e fontes de água. 

 

Paredes e telhados verdes

São algumas das alternativas simples oferecidas pela biofilia. As cores, arranjos de plantas ou paredes vivas são eficazes em proporcionar a sensação de natureza. Do mesmo modo, os telhados verdes são fundamentais na redução ou na manutenção da temperatura interna. 

 

Benefícios da biofilia na arquitetura

Como foi possível observar, a biofilia na arquitetura oferece resultados positivos para os moradores ou frequentadores de casas ou edifícios comerciais. É importante reforçar que estudos realizados no ambiente laboral confirmam que quando as pessoas têm acesso a ambientes com elementos ambientais elas se tornam mais produtivas, mais concentradas e estudam mais. 

Também foram observados benefícios à saúde de pacientes doentes ou em recuperação de lesões e cirurgias. Por isso, os projetos de biofilia têm aumentado em consultórios, clínicas e hospitais.

Além disso, na psicologia foi observada a melhora no bem-estar psicológico de modo individual e coletivo (equipes de trabalho). 

Em resumo, a biofilia na arquitetura pode melhorar as condições físicas e psicológicas em espaços domésticos e comerciais. Cabe ao profissional pesquisar quais materiais oferecem os melhores resultados nos ambientes citados. 

No blog da ABB você tem acesso a conteúdos relevantes do setor de arquitetura e design de interiores. Fique atualizado e veja o que há de mais moderno em serviços e soluções.

Tags

Ambientes
Iluminação natural
Bem-estar acústico

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.