Qual é a função de um botão de emergência?
19.09.2024 | 10 minutos de leituraO cuidado com a segurança é um dos principais aspectos em uma indústria. E para isso, existem diferentes estratégias e dispositivos, como o botão de emergência.
Esse botão é voltado para garantir a integridade e o bem-estar dos trabalhadores ao desempenharem suas funções, assim como proteger os ativos instalados, como máquinas e equipamentos.
Veja neste artigo todas as informações sobre o botão de emergência e entenda por que ele é tão necessário para as indústrias!
O que é um botão de emergência?
Um botão de emergência é um dispositivo de segurança que tem a função de interromper as operações em situações de risco.
No setor industrial, o principal objetivo desse botão é proteger tanto os trabalhadores quanto o maquinário diante de eventuais problemas e ameaças.
De modo geral, um botão de emergência possui uma cor vermelha, além de uma base ou um fundo amarelo. Além disso, ele costuma apresentar um design arredondado, sendo simples e intuitivo.
Ainda, vale ressaltar que ele fica localizado estrategicamente em pontos de fácil acesso. Por exemplo, próximos a máquinas, equipamentos e áreas onde o risco é maior.
Existem dois motivos principais para um botão como esse ter tais características:
- Facilitar a sua identificação em qualquer ambiente;
- Simplificar o seu acionamento diante de situações de emergência.
Leia também: O que é um relé de segurança e para que serve?
Tipos de botões de emergência
Embora os botões de emergência apresentem padronizações, eles não são todos iguais. Cada modelo é projetado para atender a uma necessidade, sendo importante conhecê-los para escolher o mais adequado.
Confira a seguir quais são os três principais tipos disponíveis no mercado:
Botão de emergência com trava
Esse botão de emergência é pensado para permanecer em posição ativa após ser pressionado. Basicamente, o seu propósito é garantir que um equipamento ou um sistema associado não volte a operar automaticamente até que o botão seja resetado.
Para resetar esse dispositivo, normalmente é necessário girar o botão ou utilizar uma chave específica.
O interessante desse modelo é que ele oferece ainda mais segurança, pois o travamento impede que um equipamento ou sistema volte a funcionar acidentalmente, antes que o problema seja resolvido.
Em termos de aplicações, o botão de emergência com trava é indicado para situações em que a retomada imediata das operações poderia causar novos riscos. Por exemplo, em linhas de produção complexas, máquinas pesadas ou ambientes onde a inspeção manual após uma parada de emergência é obrigatória.
Botão de emergência sem trava
Diferentemente do modelo anterior, o botão de emergência sem trava retorna à posição original automaticamente após ser pressionado. Geralmente, é utilizado em ambientes onde o reinício não representa um risco ou a supervisão contínua não é necessária.
Na prática, esse tipo de botão é comum em situações em que uma parada imediata e temporária é suficiente, como em operações em que há uma supervisão humana constante.
Além disso, ele pode ser aplicado em operações nas quais o reinício de máquinas e equipamentos não apresenta perigos imediatos.
Botões de emergência iluminados
Como o nome já indica, esse modelo tem uma luz que facilita sua localização. Por isso, ele é útil em condições de baixa visibilidade e em ambientes onde precisa estar bem identificado.
Pela especificidade, costuma ser usado em áreas mais escuras, como fábricas com operações noturnas, salas de controle e em equipamentos móveis, nos quais a visibilidade pode ser um desafio.
Leia também: Proteção elétrica: entenda como funciona
Como funciona um botão de emergência?
O simples ato de pressionar um botão de emergência ativa diferentes mecanismos para interromper as operações de uma máquina, sistema ou processo industrial.
Quando um botão de emergência é acionado, ele desativa instantaneamente o equipamento ou sistema ao qual está conectado.
Além de parar a operação, o dispositivo pode enviar um sinal para o sistema de controle da instalação, como um Controlador Lógico Programável (CLP), informando que uma emergência foi detectada e que o processo foi interrompido.
Ainda, em muitos casos, o acionamento do botão ativa alarmes sonoros ou visuais para avisar aos operadores e demais trabalhadores sobre a situação — o que é importante, pois facilita uma resposta mais rápida e coordenada.
Na prática, os botões de emergência são parte integrante de uma estrutura de segurança maior, interagindo diretamente com CLPs e sistemas de parada de emergência.
A partir do momento em que um botão de emergência é pressionado, o CLP interpreta o sinal e executa as ações programadas para, por exemplo, parar o processo, desligar máquinas e equipamentos ou garantir que não haja reativação até que a situação esteja segura.
A integração do botão de emergência com esses sistemas oferece uma resposta mais ágil e eficiente, de modo a minimizar riscos em caso de incidentes. Por isso, é sempre importante investir em bons equipamentos, mas também na segurança deles e das pessoas que os operam.
É por isso que na ABB você encontra diferentes tipos de dispositivos de acionamento, como botões de emergência, que podem ser integrados aos seus sistemas de controle e segurança de maneira prática.
A linha INCA, por exemplo, conta com LED integrado para fácil identificação do status e pode ser instalada na porta de painel.
Já a Smile é uma linha de botões de emergência de tamanho reduzido, com conector M12, cabo e LED integrado para facilitar a identificação.
Importância do botão de emergência no setor industrial
O botão de emergência, como você acompanhou até aqui, tem funções relevantes em termos de proteção e segurança. E no setor industrial, onde há diversas máquinas, equipamentos e processos complexos, ele é ainda mais importante.
Entenda nos tópicos seguintes o motivo:
Prevenção de acidentes
Em primeiro lugar, o botão de emergência serve para que qualquer pessoa, em caso de perigo imediato, interrompa o funcionamento de máquinas e processos de forma rápida, para evitar acidentes graves.
Na prática, ele é a diferença entre prevenir problemas mais sérios e enfrentar consequências que podem ser custosas ou até mesmo irreparáveis.
Em situações de emergência, o tempo é um fator crucial. Assim, o botão de emergência é uma solução preventiva que ajuda a minimizar o risco de cortes, queimaduras e outras lesões que podem acontecer no ambiente industrial.
Isso é muito importante, dado o cenário de que quase 16 mil pessoas morreram em acidentes de trabalho no Brasil entre 2016 e 2022, de acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho.
Esse dado reforça a relevância de ter os devidos cuidados com a segurança em indústrias e de contar com mecanismos de proteção, como botões de emergência.
Proteção de equipamentos
Além do fator humano, o botão de emergência é útil para proteger máquinas e equipamentos — o que ajuda a evitar, por exemplo, prejuízos e grandes interrupções de processos.
Ao parar uma máquina ou um equipamento com rapidez, é possível evitar danos que seriam difíceis de reparar ou que poderiam exigir trocas.
Dessa maneira, as indústrias podem evitar gastos consideráveis e proteger os seus ativos — questão essa que têm relação direta com a sustentabilidade do negócio a longo prazo.
Normas e regulamentações
No que diz respeito às normas, é válido saber que, no Brasil, o uso de botões de emergência é regulamentado pela NR-12. Ela se refere à Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos.
Segundo a norma, os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados de modo que:
- Não estejam em zonas perigosas;
- Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador;
- Impeçam o acionamento ou desligamento involuntário pelo operador (ou por qualquer outra forma acidental);
- Não acarretem riscos adicionais;
- Dificulte-se a burla do sistema.
Ainda há outras duas regulamentações: a ABNT NBR 13759, que especifica os requisitos a serem cumpridos pelos equipamentos de parada de emergência, principalmente relacionados à segurança, e a NBR ISO 13850, que estabelece os princípios básicos para a operação dos botões de parada de emergência.
Leia também: Como aumentar a segurança industrial?
Manutenção e testes do botão de emergência
Agora que você está ciente sobre as normas e entende como funciona o botão de emergência, veja a importância da manutenção e dos testes relacionados a esse dispositivo.
A manutenção regular e a realização de testes preventivos são práticas de grande relevância para garantir que esses dispositivos funcionem corretamente quando forem acionados.
É válido ressaltar que, com o tempo e uso, os botões de emergência podem se desgastar ou apresentar algum problema que afete o seu funcionamento. Assim, a manutenção preventiva ajuda a identificar e corrigir essas questões antes que elas se tornem mais sérias.
Além disso, ainda é possível prevenir falhas que poderiam comprometer a segurança dos trabalhadores e a operação de máquinas e equipamentos.
A manutenção preventiva ajuda a prolongar a vida útil dos botões de emergência. Desse modo, as indústrias podem evitar a necessidade de substituições frequentes e reduzir custos operacionais.
Da mesma forma, é preciso realizar testes periódicos dos botões de emergência, seguindo um cronograma bem definido e conforme as práticas recomendadas, para assegurar que eles estão operando de forma adequada e prontos para serem acionados em uma emergência.
Para realizá-los, pressione o botão de emergência para verificar se ele funciona corretamente, desativando o equipamento ou o processo associado. Esse simples teste indica se o dispositivo está operando como deveria.
Um outro passo é, se o botão tiver uma função de trava, verificar se ele retorna à posição original após ser resetado. Essa medida garante que o dispositivo possa ser utilizado novamente em caso de uma emergência.
Mais uma prática recomendada é testar a integração do botão com os CLPs de segurança e sistemas de parada de emergência, para garantir que todos os componentes interagem de forma adequada e executam as ações previstas.
Por último, também é válido fazer uma inspeção visual nos botões de emergência para averiguar seu estado físico — por exemplo, se há sinais de desgaste, danos ou corrosão que possam afetar sua operação.
Invista em botões de emergência na sua indústria
Ao longo desse artigo, você conheceu os principais pontos sobre o botão de emergência — o que ele é, como funciona, quais os seus tipos e funções. Além disso, viu qual a importância desse dispositivo tanto para trabalhadores quanto para as indústrias.
Sendo assim, não deixe de investir em botões de emergência para garantir mais proteção às pessoas e processos.
Para isso, conte com a ABB! Acesse nosso catálogo e encontre os melhores dispositivos de segurança para o seu projeto.