Você já parou para pensar na importância das cargas elétricas? Sem elas, não teríamos a eletricidade, responsável por iluminar, aquecer, refrigerar, comunicar, mover e transformar a realidade de todo o mundo.
As cargas elétricas são as responsáveis pelas interações entre as partículas que compõem a matéria e que geram os fenômenos elétricos.
Mas você sabe o que são e como calcular essas cargas elétricas? Muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse conceito físico, como origem, tipos e, principalmente, como são calculadas.
Entender tudo isso é fundamental para quem trabalha com eletricidadeu precisa se aprofundar no assunto.
Neste texto, serão abordados esses e outros temas relacionados, de maneira detalhada e explicativa.
Se você deseja entender as principais informações sobre cargas elétricas e como calcular, continue sua leitura!
O que é carga elétrica?
Carga elétrica é um conceito físico caracterizado pelas interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados. Ou seja, conforme ocorre atrito entre os corpos, acontece a eletrização.
Por isso, todos os objetos têm a capacidade de atrair ou repelir uns aos outros, dependendo de suas características. Se colocarmos duas cargas iguais (negativas com negativas ou positivas com positivas), elas se afastam. Por outro lado, se usarmos duas cargas diferentes (uma negativa e outra positiva), ocorre a atração.
Cargas elétricas são propriedades da matéria que se originam em partículas subatômicas. Os prótons têm carga positiva mínima, os elétrons têm carga negativa mínima e os nêutrons não têm carga, são neutros.
Partículas que compõem a carga elétrica
Como vimos, a carga elétrica é composta por partículas de prótons, elétrons e nêutrons, que constituem os átomos. Porém, é importante entender o que significa cada uma dessas nomenclaturas.
O átomo é a matéria central de uma carga elétrica. Ele é, basicamente, tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço. É composto por um núcleo de carga positiva, com partículas de carga neutra. Além disso, sua parte externa é formada por uma camada de carga negativa.
Os prótons são as partículas de carga positiva que constituem o núcleo de um átomo. Os elétrons são a carga negativa que faz parte da eletrosfera do núcleo atômico, enquanto os nêutrons são as partículas de carga neutra que, com os prótons, formam o núcleo desse átomo.
Leia também: Arquitetura Solar: Como pensar em um projeto mais sustentável?
Tipos de cargas elétricas
As cargas elétricas são, essencialmente, divididas em dois tipos:
Cargas elétricas positivas
Em termos simples, uma carga elétrica positiva é aquela que possui um déficit de elétrons.
Este fenômeno ocorre quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultando em mais prótons do que elétrons no átomo. Esta diferença cria uma carga líquida positiva.
Na prática, as cargas positivas têm implicações significativas na forma como os materiais interagem uns com os outros.
Por exemplo, cargas positivas tendem a atrair cargas negativas e repelir outras cargas positivas. Esse fenômeno é importante para o funcionamento de muitos dispositivos elétricos e é um conceito-chave na engenharia elétrica e na eletrônica.
Cargas elétricas negativas
Por outro lado, as cargas elétricas negativas são caracterizadas pelo excesso de elétrons.
Quando um átomo ganha elétrons adicionais, resulta em um número maior de elétrons em relação aos prótons, gerando uma carga líquida negativa.
A carga negativa é tão fundamental quanto a carga positiva e desempenha um papel crucial em fenômenos elétricos e magnéticos.
As cargas negativas também seguem o princípio de atração e repulsão, em que elas são atraídas por cargas positivas e repelidas por outras cargas negativas.
Essa interação é a base para o estudo da eletrostática e tem aplicações práticas em uma ampla gama de tecnologias, desde a geração de energia até a eletrônica.
Como calcular cargas elétricas?
Para realizar o cálculo, precisamos considerar a carga fundamental — menor valor de carga elétrica existente, que pode ser encontrada em prótons e elétrons — cujo valor do módulo é de aproximadamente 1,6.10-19 C. O C é a representação de coulomb e é a unidade de medida de energia elétrica.
Com essa informação, para saber a quantidade de elétrons que falta ou está em excesso, aplica-se a seguinte fórmula:
Q = n.e
Q é a carga elétrica total (C)
n é o número de elétrons em excesso ou falta
e é a carga fundamental (1,6.10-19 C)
Como você pôde perceber, calcular cargas elétricas é uma tarefa que exige certos conhecimentos. Mas, usando o método correto e mantendo a atenção, é possível chegar ao resultado sem maiores problemas.
Leia também: A evolução da mobilidade elétrica
Como as cargas elétricas são aplicadas no nosso dia a dia?
As cargas elétricas são aplicadas de diferentes maneiras no nosso dia a dia, veja alguns exemplos:
Eletrônica e eletrodomésticos
A eletrônica é a ciência que estuda o comportamento e o controle das cargas elétricas em componentes eletrônicos, como resistores, capacitores, diodos, transistores, circuitos integrados etc.
Esses componentes são usados para construir dispositivos eletrônicos que usam a eletricidade para realizar múltiplas funções.
Já os eletrodomésticos são aparelhos que usam a eletricidade para realizar funções domésticas, sendo compostos por componentes eletrônicos e mecânicos, que transformam a energia elétrica em outras formas de energia, como calor, luz, movimento etc.
As cargas elétricas são fundamentais para a condução de eletricidade em componentes eletrônicos, permitindo o funcionamento de eletrodomésticos.
O entendimento das cargas elétricas influencia o desenvolvimento de novos produtos e soluções, que buscam maior eficiência, desempenho, segurança e sustentabilidade.
Telecomunicações
As cargas elétricas desempenham um papel vital na transmissão de sinais em sistemas de telecomunicações, pois são responsáveis pela geração e processamento de sinais elétricos, que podem ser analógicos ou digitais.
Os sinais elétricos são variações de tensão ou corrente elétrica, que podem representar informações como voz, imagem, texto etc.
Mesmo em tecnologias como fibra óptica, em que o transporte de dados é baseado em luz, os princípios das cargas elétricas são essenciais na infraestrutura de suporte e na conversão de sinais.
A fibra óptica é um filamento de vidro ou plástico, que conduz luz com baixa perda de energia. A luz é gerada por um dispositivo eletrônico, chamado de transmissor, que converte um sinal elétrico em um sinal óptico.
A luz é recebida por outro dispositivo eletrônico, chamado de receptor, que converte um sinal óptico em um sinal elétrico.
Veículos elétricos
As cargas elétricas são bastante importantes nos veículos elétricos, pois são responsáveis pelo armazenamento de energia nas baterias, pelo funcionamento dos motores elétricos e pelo controle dos sistemas eletrônicos.
Já as baterias são dispositivos que armazenam energia química e a transformam em energia elétrica, por meio de reações químicas que envolvem íons, que são átomos ou moléculas com cargas elétricas.
Enquanto os motores elétricos são dispositivos que transformam energia elétrica em energia mecânica, por meio da interação entre cargas elétricas e campos magnéticos.
Os sistemas eletrônicos são dispositivos que controlam as funções do veículo, como aceleração, frenagem, direção, iluminação etc.
Sistemas elétricos
Os sistemas elétricos são conjuntos de elementos que geram, transmitem, distribuem e consomem energia elétrica e envolvem usinas geradoras, linhas de transmissão, subestações, redes de distribuição, medidores, transformadores, disjuntores etc.
O entendimento das cargas elétricas influencia o desenvolvimento de sistemas elétricos, pois permite o planejamento, o dimensionamento, a operação e a manutenção dos elementos que compõem esses sistemas.
Além disso, o conhecimento das cargas elétricas contribui para a eficiência energética e a segurança dos sistemas elétricos, pois permite a prevenção e a correção de problemas como sobrecargas, curtos-circuitos, quedas de tensão, entre outros.
Leia também: Revolução digital e o profissional da elétrica
O que esperar das inovações impulsionadas por cargas elétricas?
No panorama tecnológico atual, a compreensão e o avanço dos estudos sobre cargas elétricas estão abrindo novos horizontes para inovações futuras.
Os avanços têm um impacto significativo em diversas áreas, desde o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de energia até a criação de sistemas de comunicação mais eficientes e dispositivos eletrônicos avançados.
A importância dos materiais para projetos elétricos
As cargas elétricas são as protagonistas de muitas inovações tecnológicas que podem transformar o mundo para melhor. Por isso, entender o assunto é importante para você ser um profissional melhor e mais preparado para adotar as novidades em seu cotidiano de trabalho.
Se você é um engenheiro, um eletricista ou um revendedor, e quer conhecer os produtos e o catálogo da ABB, acesse o nosso site e confira as nossas soluções para casas inteligentes, projetos elétricos industriais e muito mais.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.