O conceito de casa inteligente (do inglês, smart home) surgiu com a instalação de componentes eletrônicos que oferecem praticidade nas tarefas diárias no lar. Funções como iluminação controlada, sistemas de segurança e abertura e fechamento das portas podem ser realizadas à distância, por meio de controles remotos ou smartphones.
Essa condição é possibilitada pela automação residencial, que reúne um conjunto de tecnologias por intermédio de sistemas integrados e conexão à rede doméstica de internet. O processo é parte das definições da Internet das Coisas (IoT), o sistema tecnológico que proporciona a conexão de objetos entre si e com o usuário, utilizando sensores inteligentes e softwares.
Escolha das funcionalidades
Com tantas opções disponíveis no mercado, o consumidor deve se questionar: Como posso deixar minha casa mais inteligente? Antes de tudo, é importante pesquisar as várias opções de automação disponíveis no mercado. Em seguida, consultar profissionais com experiência nesse modelo de instalação e que prestem serviço de manutenção.
É preciso esclarecer que as opções de automação existentes para tornar a casa inteligente vão depender da estrutura do imóvel. Os sistemas que utilizam comunicação cabeada ou sem fio, por exemplo, vão necessitar de alterações na instalação elétrica original.
Em contrapartida, as casas em fase de construção podem ser planejadas com o maior número de funcionalidades possível, já que podem ser incluídas no projeto arquitetônico, respeitando o limite de orçamento do proprietário.
Para evitar a frustração de escolher produtos que apresentem maior dificuldade de instalação, é fundamental contar com uma consultoria especializada. Esses profissionais poderão auxiliar na escolha do sistema mais viável, conforme as condições da estrutura da residência.
Quais são as vantagens da casa inteligente?
O conceito de comodidade foi atualizado com a oferta de uma infinidade de equipamentos intuitivos. As ações mais corriqueiras agora podem ser controladas pelo smartphone ou por comando de voz: acender ou apagar as luzes, ligar e desligar a televisão, acionar o ar-condicionado e o alarme de segurança.
E a lista de aplicações não termina por aí, já que os dispositivos realizam comandos nas fechaduras das portas, persianas, geladeira, panelas e chaleiras. No quesito entretenimento, o sistema de home theater e som ambiente garantem a personalização das músicas e dos filmes preferidos, tornando as horas de lazer mais agradáveis.
Tão importante quanto oferecer comodidade é saber que o investimento realizado com uma casa inteligente auxilia na economia doméstica, reduzindo o consumo de energia. Isso é possível porque você pode controlar o desligamento de lâmpadas ou do ar-condicionado, por exemplo. Inclusive, alguns sistemas já apresentam configurações com sugestões de como economizar.
Além disso, a automação residencial proporciona um sentimento de segurança emocional para os moradores que têm familiares doentes, idosos e crianças que passam parte do dia sob cuidados de terceiros. Os dispositivos, além de facilitar as tarefas domésticas, mantêm o responsável informado sobre o que está acontecendo na residência, alertam para horários de medicamentos ou compromissos externos previamente agendados (médicos e aulas).
Opções para diferentes necessidades
Depois de ter acesso a informações sobre o funcionamento e as vantagens oferecidas pela casa inteligente, é o momento de escolher as funcionalidades desejadas, pela ordem de prioridade. Elencamos cinco aparelhos mais procurados no mercado, confira.
1. Equipamento para ponto de acesso
É utilizado para transmitir os comandos de dados ao sistema central, por meio da integração do aparelho com a rede Wi-Fi do imóvel. Uma opção bem completa, chamada System Access Point, está disponível na loja da ABB com funcionalidades que permitem conexão direta com o roteador e a utilização do aplicativo ABB-free@home, que reúne todos os comandos no smartphone ou tablet.
2. Lâmpada
Considerada uma das funções mais importantes da casa inteligente, esse item conta com opções variadas e diferencia-se dos tradicionais por apresentar entrada para conexão Wi-Fi e suporte para assistentes virtuais. Alguns modelos permitem controlar a intensidade e a tonalidade da luz, além de sinalizar a quantidade de energia utilizada pelo dispositivo.
3. Tomadas
Esta é uma opção atrativa para quem preza pela economia de energia elétrica, já que a versão inteligente permite o controle de vários aparelhos, mesmo com o proprietário fora de casa. O plug é configurado na rede Wi-Fi e conectado aos eletrodomésticos escolhidos pelo morador.
4. Câmeras de segurança
A procura por esse aparelho no mercado registrou um crescimento de 40% em 2020, com destaque para funcionalidades como: visão e filmagem noturna, câmera 360º e reconhecimento facial. Além disso, são mais práticas na instalação por necessitarem de menor ou nenhuma fiação.
5. Medidores de energia
Os custos com consumo de energia elétrica podem ser monitorados e reduzidos com esse aparelho. A instalação é feita na entrada da residência e tem a opção bidirecional, para o caso de existir gerador de energia solar fotovoltaica. Além de mensurar a quantidade de energia distribuída na rede, emite gráficos de consumo, corrente, tensão e potência.
Os aparelhos elencados neste artigo são parte de uma variedade de produtos que tornarão sua casa inteligente. Vale lembrar ainda que atendem às prioridades da maior parte dos brasileiros, que são: segurança, comodidade e redução de gastos com energia elétrica.
Em nosso site você encontra os principais dispositivos da casa inteligente. Saiba quais são acessando a loja on-line.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.