Casa sustentável: mais economia e benefícios
11.10.2022 | 6 minutos de leituraA preocupação com a conservação dos recursos naturais e com o consumo consciente tem levado cada vez mais pessoas a adotar atitudes ambientalmente positivas. A casa sustentável é um desses exemplos da participação ativa da sociedade, por oferecer condições de reduzir gastos com água e energia elétrica.
Enquanto isso, indústrias e empresas desenvolvem soluções para melhorar a experiência dos consumidores e posicionar-se de modo ambientalmente correto no mercado.
Em razão da importância do tema, reunimos informações para que você possa tornar sua moradia sustentável e mais econômica. Boa leitura!
Como ter uma casa sustentável?
A procura por projetos de casas sustentáveis tem aumentado entre os profissionais de arquitetura, com consumidores interessados em ter uma moradia com medidas de preservação ambiental, desde a escolha dos materiais de construção até a economia no consumo de água e energia elétrica.
Nesse sentido, é possível tornar uma casa mais sustentável a partir de reformas que incluam alternativas de reaproveitamento de água de chuva, aumento de eficiência energética, telhados verdes (proteção térmica) e implementando o sistema de energia solar. Além disso, existem várias opções para reduzir desperdícios no consumo diário.
Com esse entendimento, vale lembrar que o conceito de sustentabilidade é mais amplo e vai além de uma moradia adaptada. Para conseguir esse objetivo, é preciso ter um estilo de vida e um sentimento coletivo que considere as questões ambientais, econômicas e sociais — e isso é dever de todos os indivíduos que vivem em sociedade.
Quais são os benefícios de uma casa sustentável?
Antes de responder à questão, reforçamos que é preciso a participação de todos os moradores para tornar uma casa sustentável. Isso significa mudar os hábitos de consumo, como reduzir o tempo do funcionamento do chuveiro elétrico, evitar torneiras abertas indiscriminadamente, além de aparelhos elétricos e eletrônicos ligados sem necessidade, entre outros gestos.
A partir da conscientização de que é preciso estabelecer uma mudança de comportamento doméstica, pode-se planejar, com ajuda de um profissional, como implementar processos que visem a um consumo consciente. Para se ter uma ideia das possibilidades, elencamos alguns dos principais benefícios a seguir.
Economia doméstica
Utilizando um sistema de reaproveitamento de água de chuva ou instalando placas de energia solar, então é possível uma redução considerável no valor pago em tarifas mensais. Além disso, é importante realizar uma reforma na instalação elétrica e trocar as lâmpadas convencionais por opções como as de LED.
Conforto térmico e proteção contra alagamentos
Ter uma casa horizontal significa, em muitos casos, contar com um quintal. Mas de que adianta não ter espaços para um gramado ou jardim? Espaços cimentados podem tornar-se um problema em caso de fortes chuvas, alagando a parte interna da moradia. As árvores também ajudam a manter o conforto térmico e a impedir fortes rajadas de vento, basta escolher a espécie mais adequada.
Bem-estar e qualidade de vida
Casas sustentáveis são projetadas para aproveitar ao máximo a luz natural, assim como as correntes de ar que tornam o ambiente arejado e com menor necessidade de uso do ar-condicionado ou de lâmpadas em excesso. Lembrando que locais com maior luminosidade apresentam menor umidade ou ocorrência de mofo e ácaros na parte interna.
Valorização do imóvel
O que era uma tendência agora se estabeleceu. As pessoas têm interesse e estão dispostas a pagar um preço maior em bens e serviços sustentáveis. Por isso, ao construir uma casa sustentável, lembre-se dessa informação. Se for preciso vender o imóvel, as benfeitorias ambientais serão levadas em conta por possíveis compradores.
Práticas sustentáveis e econômicas
Como foi possível observar, além de contribuir para a conservação dos recursos naturais, as casas sustentáveis podem trazer economia com os gastos mensais. Portanto, é possível começar essa “mudança de chave” com as mudanças de comportamento no consumo e, ainda, com a adoção de novos hábitos.
Além dos benefícios já citados, é possível escolher produtos domésticos projetados para fins sustentáveis. Eletrodomésticos com o selo Procel são exemplos disso, ao receberem uma certificação sinalizando que consomem menos energia elétrica. O selo é empregado, ainda, em dispositivos de iluminação, bombas, motores e sistemas que utilizam energia solar.
Já quando o assunto é economia de água, uma boa opção é escolher torneiras e chuveiros com o dispositivo aerador, dotado de pequenos furos (semelhante ao chuveirinho do banheiro), para conter a vazão de água que sai do encanamento.
Outras soluções econômicas são vistas nas casas inteligentes (smart homes). Os componentes utilizados nelas podem controlar a iluminação e apagar as lâmpadas que não estão em uso, programar o tempo de uso do ar-condicionado, identificar a temperatura do ambiente (termostatos), entre outras funcionalidades.
A ABB conta com um portfólio completo para atender às necessidades das casas inteligentes. Com esses dispositivos, você terá uma casa sustentável e o conforto que toda família merece. Acesse o site e descubra a linha Sm@rt House.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.