Conheça as aplicações de uma chave de segurança industrial
Profissionais da Elétrica

Conheça as aplicações de uma chave de segurança industrial

08.08.2024 | 10 minutos de leitura

A chave de segurança industrial é fundamental para prevenir acidentes e controlar o acesso a áreas perigosas com máquinas e processos automatizados. Elas são essenciais para garantir a segurança dos operadores e a integridade dos equipamentos. 

Neste artigo, você vai entender o conceito de chave de segurança industrial, explorar os diferentes tipos disponíveis no mercado, conhecer sua importância para a segurança da indústria e descobrir suas principais aplicações.

Acompanhe!

O que é uma chave de segurança industrial?

Chave de segurança industrial é um dispositivo utilizado para garantir que máquinas e equipamentos não entrem em funcionamento sem necessidade, contribuindo para a prevenção de acidentes e na proteção dos trabalhadores. 

Essas chaves atuam como um “interruptor” que, quando ativado, pausa o circuito elétrico, impedindo a operação do equipamento até que todas as condições de segurança sejam restabelecidas.

Dessa forma, elas são importantes no controle de processos industriais, pois asseguram que as operações só sejam realizadas quando todas as medidas de segurança estiverem ativas. 

Tipos de chaves de segurança

As chaves de segurança industrial estão divididas em dois diferentes tipos, cada uma com suas especificidades e aplicações.

Conheça as chaves de segurança mecânicas e eletrônicas:

Chaves de segurança mecânicas

Esses dispositivos físicos impedem o funcionamento de máquinas até que todas as condições de segurança sejam atendidas. 

Para isso, elas utilizam elementos mecânicos, como travas e bloqueios, para garantir que as máquinas não operem enquanto portas de segurança ou proteções estejam ajustadas.

Chaves de segurança eletrônicas

Elas utilizam tecnologia avançada para monitorar e controlar o acesso a máquinas e áreas perigosas. Os modelos eletrônicos podem operar por meio de sensores, transdutores e circuitos eletrônicos.

A ideia é oferecer maior flexibilidade e integração com sistemas de automação industrial.

Além disso, as chaves de segurança eletrônicas também podem ser programadas para responder a diversas condições, como a presença de operadores ou a posição de componentes críticos.

Visite a loja virtual ABB e ganhe 5% off na primeira compra. Entrega ágil e até 6x sem juros no cartão. Compre agora!

Importância da chave de segurança na indústria

As chaves de segurança industrial são importantes tanto para garantir a segurança dos trabalhadores quanto para regularizar as indústrias em relação às normas e regulamentações.

Saiba mais sobre seus benefícios:

Segurança dos trabalhadores

As chaves de segurança evitam que as máquinas e equipamentos operem de forma inadequada e garantem que os operadores só tenham acesso a áreas seguras. 

Por exemplo, incidentes como amputações, esmagamentos e cortes podem ser evitados com o uso adequado desses dispositivos. 

Eles ainda interrompem a operação das máquinas quando uma porta de segurança é aberta ou quando há uma tentativa de acesso não permitido.

Leia também: Como funciona um motor industrial?

Proteção de equipamentos

As chaves de segurança também protegem máquinas e equipamentos, prevenindo danos e aumentando sua vida útil.

Na prática, elas impedem o seu funcionamento inadequado, o que evita sobrecargas e falhas mecânicas que podem ser irreversíveis. 

Além disso, com a utilização correta dessas chaves, é possível reduzir o desgaste dos componentes e minimizar a necessidade de reparos frequentes.

Dessa maneira, resulta-se em um menor tempo de inatividade e maior eficiência operacional — além de prolongar a durabilidade dos equipamentos industriais, garantindo um retorno maior sobre o investimento.

Conformidade com normas e regulamentações

Por fim, as chaves de segurança também visam atender às normas de segurança e regulamentações vigentes. 

Elas ajudam a garantir que as operações industriais estejam em conformidade com padrões importantes, como a NR12, que estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes de trabalho em máquinas e equipamentos.

Leia também: A importância do carbono neutro na indústria

Principais aplicações das chaves de segurança industrial

As chaves de segurança industrial são aplicadas em diversos setores, cada um com suas necessidades específicas. Desde indústrias farmacêuticas até petroquímicas, esses equipamentos são indispensáveis para manter a segurança da produção.

Veja quais são as principais aplicações das chaves de segurança:

Ambientes de manufatura

Em ambientes de manufatura, as chaves de segurança são usadas em linhas de montagem e produção. Elas garantem que máquinas e equipamentos só operem quando todas as condições de segurança são atendidas.

Por exemplo, uma chave de segurança pode impedir o funcionamento de uma prensa enquanto a proteção não estiver devidamente posicionada

Dessa maneira, é possível reduzir os acidentes, aumentar a eficiência operacional e diminuir o tempo de inatividade por conta de falhas ou paradas inesperadas.

A linha de chaves LineStrong da ABB é indicada para ambientes de manufatura. Ela atua por cabos, facilitando a parada de emergência de máquinas e esteiras transportadoras.

Indústria alimentícia e farmacêutica

As chaves de segurança são essenciais para áreas de produção sensíveis, onde a higiene e a segurança são primordiais.

Esses dispositivos garantem que máquinas de embalamento e processamento funcionem apenas quando todas as portas de acesso estão fechadas e as condições de segurança são atendidas.

Além de proteger os trabalhadores, as chaves de segurança ajudam a evitar contaminações, assegurando que os produtos atendam às normas rigorosas da vigilância sanitária.

Para a indústria alimentícia e farmacêutica, a Chave de emergência por cabo IP69K é uma excelente escolha. Ela possui LED de indicação, botão reset e emergência integrados, além de contatos 2NA+4NF.

Indústria química e petroquímica

As chaves de segurança são utilizadas em ambientes com alto risco de explosão ou vazamento de substâncias perigosas.

Elas garantem que os equipamentos, como reatores, bombas e válvulas, só operem quando todas as condições de segurança são cumpridas.

Dessa maneira, é possível minimizar o risco de acidentes graves, protegendo tanto colaboradores quanto o meio ambiente.

Nesse caso, a Chave de emergência por cabo IP67 pode ser a escolha ideal. Ela é feita de aço inox, possui 250 metros de extensão e ainda é a prova de explosão, trazendo a qualidade e tranquilidade que o setor precisa.

Setor de energia

Na indústria energética, as chaves de segurança são aplicadas em plantas de geração de energia e subestações.

Elas garantem a conformidade em operações críticas, impedindo o acesso indevido e o funcionamento inadequado de equipamentos. 

Em subestações elétricas, por exemplo, uma chave de segurança pode assegurar que os disjuntores só sejam operados quando as condições seguras forem confirmadas.

Dessa maneira, é possível garantir a proteção dos trabalhadores contra choques elétricos, além de possibilitar a continuidade e qualidade na geração e distribuição de energia.

Armazenamento e logística

Em armazéns automatizados, as chaves de segurança são indispensáveis para garantir a operação dos sistemas de transporte interno.

Na prática, elas são usadas para controlar o acesso a áreas onde robôs e esteiras transportadoras operam.

Por exemplo: em um sistema de transporte automatizado, uma chave de segurança pode assegurar que a esteira só funcione quando não houver risco de colisão com trabalhadores ou outros equipamentos.

Com isso, é possível garantir a integridade dos processos logísticos, protegendo tanto os operadores quanto os bens armazenados.

A ABB é especialista em equipamentos industriais e conta com as melhores opções de chave de segurança industrial. Confira nossos modelos disponíveis!

Leia também: Eficiência energética na indústria: como produzir mais com menos

Como escolher a chave de segurança adequada para sua aplicação?

Sem dúvidas, entender como escolher a chave de segurança adequada é de suma importância para garantir a proteção em sua indústria

A seguir, veja os passos necessários para essa escolha, considerando o tipo de ambiente, os riscos associados e a frequência de uso:

Tipo de ambiente

Primeiro de tudo, é necessário considerar o tipo de ambiente onde ela será aplicada. Diferentes indústrias, como a de manufatura, química, alimentícia e farmacêutica, possuem requisitos específicos.

Por exemplo, na indústria alimentícia, é necessário selecionar chaves que atendam a padrões de higiene, enquanto na indústria química, a resistência a substâncias corrosivas e explosivas é muito importante

Entender quais as particularidades do ambiente de trabalho ajuda a garantir que a chave escolhida seja adequada às essas condições e às normas de cada setor.

Riscos associados

Avaliar quais os tipos de riscos presentes é o segundo passo na escolha da chave de segurança. Para isso, é preciso identificar os riscos mecânicos, elétricos e químicos no ambiente de trabalho e considerar como a chave pode reduzi-los

Por exemplo, quando o principal risco é a explosão de uma parte da máquina, uma chave de segurança com mecanismos de intertravamento pode ser a escolha ideal. 

Por outro lado, para riscos elétricos, considere chaves que possam isolar circuitos elétricos de forma segura

Frequência de uso

Por fim, é importante determinar a frequência necessária com que a chave de segurança será acionada para escolher um dispositivo com boa durabilidade

Em outras palavras, nos ambientes onde as máquinas são frequentemente desligadas e ligadas, pode ser necessário investir em um dispositivo mais robusto e de alta durabilidade, a fim de suportar o seu uso contínuo. 

Por outro lado, em aplicações com menor frequência de uso, pode-se optar por chaves com especificações mais básicas.

Por isso, avaliar a frequência de uso ajuda a garantir que a chave escolhida mantenha sua relevância ao longo do tempo, proporcionando segurança contínua às operações industriais.

Chave de segurança industrial é com a ABB

Ao longo deste artigo, você viu a importância da chave de segurança industrial e suas diversas aplicações. Esse dispositivo é capaz de proteger trabalhadores, equipamentos e processos industriais.

Além disso, destacamos os principais critérios para escolher a chave de segurança adequada, incluindo o tipo de ambiente, os riscos associados e a frequência de uso.

Conheça as soluções oferecidas pela ABB para aumentar a segurança da sua indústria, garantir o bem-estar dos trabalhadores e a conformidade da operação.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.