Circuito elétrico: entenda sobre o assunto.
01.03.2022 | 2 minutos de leituraA eletricidade é composta por vários conceitos e procedimentos que precisam ser conhecidos em detalhes. Essa condição é importante, principalmente entre os profissionais do setor, visto que os serviços realizados devem ser pautados no domínio aprofundado dos circuitos elétricos, suas aplicações e medidas preventivas.
Nesse sentido, podemos partir do reconhecimento geral para o específico e compreender a função e as especificidades do sistema, essenciais nos projetos e serviços elétricos. Por isso, elaboramos um artigo para destacar os pontos mais relevantes sobre o assunto. Confira no texto a seguir!
O que é um circuito elétrico?
Primeiramente, é importante esclarecer que um circuito elétrico caracteriza-se por ser um gerador de energia capaz de conduzir corrente para geradores, interruptores e outros elementos aptos a consumir essa potência. Para que possa funcionar efetivamente, necessita de dispositivos como condutores, receptores e/ou resistências.
Os circuitos distinguem-se pelo uso e pela complexidade de cada esquema. Por isso, é necessário destacar as particularidades de funcionamento.
Circuito elétrico simples
Neste modelo, os dispositivos são ligados por fios condutores ao gerador de forma a criar o circuito que será percorrido pela corrente elétrica.
Circuito elétrico em série
É formado pela associação em série de fontes de energia (pilhas ou baterias) e tem como característica principal a ligação dos componentes em sequência.
Em outras palavras, o funcionamento é realizado sem divisão do circuito. Desse modo, se imaginarmos um encadeamento de lâmpadas e uma delas queime, as demais não vão acender. Exemplo: pisca-pisca.
Circuito elétrico paralelo
A corrente elétrica é dividida em várias direções, a fim de alimentar mais de uma carga. Um exemplo prático pode ser visualizado nas lâmpadas de uma residência que recebem a mesma tensão da fonte, mesmo que tenham potências diferentes.
Da mesma forma, o modelo paralelo pode ser verificado quando se aciona diversos aparelhos e todos trabalham com capacidade total, já que recebem a mesma tensão disponibilizada pela rede.
Efeitos da corrente elétrica no circuito
A corrente elétrica pode produzir diferentes resultados quando transportada pelos condutores de um circuito elétrico. Os efeitos variam de acordo com a intensidade da carga e da natureza do dispositivo. Por exemplo, a energia elétrica transforma-se em térmica no chuveiro, no ferro elétrico, em lâmpada incandescente, entre outras situações.
Do mesmo modo, a corrente pode ocasionar um efeito magnético a partir do condutor no qual está presente. Nessa condição, o resultado é observado quando se aproxima uma bússola do dispositivo energizado, portanto a agulha magnética ficará posicionada sempre na direção perpendicular.
Complementando os impactos ocasionados pela carga elétrica, temos o luminoso, que resulta de uma ação molecular entre diferentes elementos. A título de exemplificação, quando a corrente passa pelo gás em baixa pressão, ela movimenta as moléculas e provoca a emissão de radiação visível (luz) em lâmpadas fluorescentes ou de vapor de sódio.
Existem ainda efeitos químicos e fisiológicos, sendo que o primeiro é observado na eletrólise da água e aplicado no revestimento e cromação de metais. A segunda ação é verificada quando a corrente elétrica atravessa o corpo humano, por exemplo, e provoca contrações musculares (choques elétricos).
Elementos que compõem um circuito elétrico
Outro aspecto importante que deve ser entendido pelos profissionais de eletricidade são os elementos que compõem um circuito elétrico. Cada um dos dispositivos influencia as funcionalidades dos sistemas e a ação desejada. A partir disso, compartilharemos a seguir as definições de alguns deles.
- Resistores: estes mecanismos atuam na limitação de intensidade da corrente elétrica, o que acontece pela dissipação da carga em forma de calor, por isso são utilizados em aparelhos eletrônicos e demais equipamentos que dependem da eletricidade no funcionamento.
- Geradores: o papel do gerador é manter a diferença de potencial elétrico, de forma a movimentar as cargas que constituem a corrente elétrica. Dessa forma, o elemento é responsável pela alimentação de energia do sistema que percorre o circuito interno e externo. Alguns exemplos da serventia são: baterias de automóveis, usinas hidrelétricas, termelétricas e nucleares.
- Receptores: enquanto os geradores fornecem a energia elétrica para o circuito, os receptores recebem a carga e a transformam em outras formas de energia, como a térmica. Sua atuação pode ser observada nos motores elétricos, entre eles: ventilador, liquidificador, furadeira e máquina de cortar grama.
Os elementos que constituem um circuito elétrico são complementados pelos condutores, que têm o encargo de permitir que as cargas circulem no sistema, e os indutores, responsáveis pelo armazenamento da energia elétrica.
Em resumo, procuramos descrever as principais funções de um circuito elétrico. No entanto, ainda há outros atributos que compõem o funcionamento desse sistema.
Acompanhe os conteúdos do blog da ABB e fique bem informado.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.