Equipamentos elétricos e eletrônicos possuem um circuito responsável pelo funcionamento. Conhecer as características e diferenças entre circuito em série e paralelo é muito importante para a aplicação correta, garantindo eficiência e evitando danos à rede ou à segurança.
Esses circuitos são utilizados para distribuir a energia elétrica em residências, indústrias, comércios ou qualquer outro tipo de edificação. Fazem, dessa maneira, a ligação dos dispositivos conforme as especificações. De acordo com a função desejada, os circuitos podem ser formados por diferentes elementos e, também, com diferentes tipos de ligação, como a série e a paralela.
Acompanhe este conteúdo que preparamos para você e entenda as principais informações a respeito desses dois tipos de circuitos.
O que é e como funciona o circuito em série?
O circuito em série tem por princípio a ligação dos componentes em sequência, sem a divisão do circuito, ou seja, duas ou mais cargas estão sendo alimentadas por um único caminho. A corrente elétrica faz apenas um caminho e as cargas recebem sempre o mesmo fluxo de elétrons, porém, a tensão pode variar se a resistência das cargas for diferente.
Como exemplo de aplicação desse circuito, podemos citar alguns tipos de pisca-piscas, em que as lâmpadas são ligadas à energia por um único caminho, uma após a outra. Sendo assim, a corrente elétrica vai passando por todas as lâmpadas, com um fluxo contínuo de elétrons. É por isso que, nesses casos, quando apenas uma das lâmpadas queima, todas as outras seguintes deixam de funcionar, pois o circuito foi interrompido.
Uma das principais vantagens da ligação em série é que, com a associação dos resistores, é possível aumentar a resistência total do circuito. Por outro lado, a desvantagem, como vimos, é que quando um ponto não funciona isso interrompe os demais.
Quais são as características do circuito em paralelo?
O circuito em paralelo refere-se à ligação de duas ou mais cargas em que há um ponto em comum, de derivação. Ou seja, o fluxo da corrente elétrica é distribuído proporcionalmente para cada carga, conforme a resistência. Nessa ligação, a tensão será sempre a mesma, podendo variar a corrente elétrica devido à diferença na resistência.
Um dos principais locais em que esse circuito elétrico é utilizado é nas ligações elétricas prediais e industriais. Dessa maneira, consegue-se que a tensão em todas as cargas sejam as mesmas.
O benefício dessa aplicação é que, como as cargas são independentes umas das outras, se uma para de funcionar, as outras continuam normalmente. Já o ponto negativo é o fato de o consumo ser maior, uma vez que há mais dissipação de potência.
Qual é a diferença entre circuito em série e paralelo?
A principal diferença entre circuito em série e paralelo é a maneira como a tensão e a corrente apresentam-se. A tensão será a mesma em todos os pontos do circuito em paralelo e a corrente poderá variar. Já no circuito em série, é a tensão que pode ser diferente, enquanto a corrente elétrica é a mesma.
Entender as peculiaridades e formas de funcionamento de cada um desses tipos de circuitos é fundamental para quem quer garantir uma ligação elétrica eficiente. Conhecer a diferença entre circuito em série e paralelo e aplicar essa informação de maneira adequada não são tarefas complicadas, no entanto, é preciso ter atenção para realizar um serviço correto e evitar danos.
O que você acha de aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre elétrica? Muito importante, não é mesmo? Então, aprenda o que fazer quando o disjuntor estiver desarmando sozinho.
Informações sobre ABB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Link test