Conheça as principais simbologias de comandos elétricos
22.10.2021 | 5 minutos de leituraO trabalho com eletricidade é complexo e exige uma série de conhecimentos dos profissionais. Saber quais equipamentos utilizar, como instalar e como interpretar as simbologias de comandos elétricos garantem a execução de serviços seguros e com qualidade. Caso contrário, a imperícia pode resultar em desperdício de materiais e acidentes graves.
De antemão, é necessário que o eletricista tenha vários dados do sistema, por exemplo: localização dos elementos, percursos de uma instalação, condutores, distribuição da carga, proteções, entre outras identificações. Com essas informações, o profissional terá condições de definir quais são os materiais necessários para a realização do trabalho e os riscos presentes no processo de execução.
Normas de padronização
Criada em 1989, a Norma Brasileira Regulamentadora (NBR 544) tinha como objetivo padronizar a adoção de símbolos gráficos utilizados em projetos elétricos. O documento foi cancelado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em 2014, por ser considerado desatualizado.
Ainda assim, a norma continua sendo referência na simbologia elétrica residencial, já que não foi lançado um material substitutivo. Na atualidade, alguns projetos utilizam simbologia própria, mas, para garantir que não haja problemas de interpretação, as figuras são legendadas quanto à função.
Depois do cancelamento da NBR 544, as fontes de padronização utilizadas são as normas seguidas pela União Europeia, a IEC 60417 e a IEC 60617.
Simbologias mais utilizadas
A identificação por imagem serve para apontar quais comandos elétricos são utilizados em determinada rede, os quais podem ser divididos em dois circuitos: de força (monofásico, bifásico ou trifásico) e de comando, no qual ficam instalados os dispositivos de sinalização e funcionamento.
É importante reforçar que o conhecimento das simbologias utilizadas nas instalações elétricas garante maior segurança para quem realiza o trabalho e para os frequentadores (moradores e funcionários) do ambiente manejado.
Com objetivo de contribuir para a memorização dos principais componentes dos comandos elétricos, elencamos os mais utilizados nos serviços de eletricidade. Confira:
- Botoeiras – são equipamentos que funcionam como controle para ligar e desligar os circuitos. Em geral, as botoeiras mais utilizadas são as do tipo NA (contato aberto) e NF (contato fechado) e são padronizadas por cores, de forma a identificar sua serventia: vermelho (desligar, emergência), amarelo (intervenção) e verde ou preto (ligar, pulsar).
- Contatores – são caracterizados pela capacidade de fechar ou abrir um circuito, quando uma quantidade de corrente passa pela bobina associada ao contato elétrico. Uma das principais funcionalidades do dispositivo é garantir a segurança do operador, no caso de fluxo de grandes cargas de eletricidade.
- Diagramas – existem dois modelos mais utilizados, o diagrama multifilar e o unifilar. O primeiro tipo é mais detalhado e demonstra todos os condutores que compõem o circuito. Já o segundo, apesar de mais simplificado, facilita a representação e a averiguação por parte do operador.
- Disjuntores – atuam na proteção dos circuitos de carga e comando, além de contarem com a opção de ligar e desligar o fluxo de energia. Também protegem a rede contra possíveis curtos-circuitos e sobrecargas.
- Relés – têm a função de chave de comando, já que pode modificar os circuitos ligados na saída, em razão de sua alimentação na entrada. No mercado estão disponíveis vários modelos, com aplicações distintas.
- Sinalizadores – como o próprio nome define, servem para alertar o profissional sobre algum evento identificado no comando elétrico. Têm as opções luminosas e sonoras e detectam falhas no motor ou acionamento de equipamentos específicos, por exemplo.
A simbologia elétrica residencial conta ainda com quatro figuras geométricas básicas: traço (condutor elétrico), círculo (ponto de luz), triângulo equilátero (tomadas) e quadrado (elementos no piso ou conversor de energia).
O objetivo deste conteúdo foi apresentar as principais simbologias que representam os comandos elétricos.
Em nosso blog, o profissional de eletricidade tem acesso a várias informações sobre instalações elétricas e os procedimentos que são necessários para manter a segurança no ambiente de trabalho. Conheça mais sobre o universo da eletricidade!