Confira 6 dicas de combinação de cores para harmonizar ambientes
Arquitetura e Design

Confira 6 dicas de combinação de cores para harmonizar ambientes

20.07.2021

A pintura de uma casa ou apartamento pode ser uma ótima opção para transformar os ambientes de forma econômica e prática. Investindo na harmonização das cores com os móveis já existentes, você consegue um resultado de “novo”, controla o orçamento e contribui com atitudes sustentáveis para o meio ambiente.

Há alguns anos, quando se pensava em reformar a casa, a maior preocupação era com os gastos e a troca do mobiliário. No entanto, a conscientização sobre a mudança de comportamento no consumo demonstrou que é possível fazer uma verdadeira transformação a partir da customização de um aparador, mudando a posição dos móveis ou, ainda, definindo a harmonização de cores ideal.

Com essa perspectiva, a primeira decisão a ser tomada é sobre as cores que serão utilizadas na pintura do imóvel. A partir daí, é possível planejar quais tons apresentam melhor combinação com as peças do mobiliário. Essa etapa é importante, já que a mudança afetará todos os moradores da casa.

[Catálogo] Conheça nossas soluções residenciais e prediais! | Baixar catálogo | ABB Eletrificação

Consulte as opções do círculo cromático

Trata-se de uma ferramenta utilizada para estudo de harmonizações, já que ela divide as combinações das cores em: primárias, secundárias e terciárias. Em cada uma das definições são apresentadas as opções de misturas e sobretons, bastante úteis para a escolha dos tons de tintas, pisos, móveis e cortinas.

Antes de tudo, vamos conhecer mais sobre a divisão das cores e como podem ser trabalhadas:

- Cores primárias: constituídas pelos tons azul, amarelo e vermelho. As três opções são indicadas na combinação com tonalidades neutras, como cinza, branco, preto e marrom.

- Cores secundárias: compostas por laranja, verde e roxo, foram criadas a partir dos tons primários. Misturando azul e amarelo temos o verde, enquanto o vermelho e amarelo resultam no laranja. Além disso, a união do vermelho com azul cria o roxo.  

- Cores terciárias: são definidas pela combinação das cores primárias e secundárias, como: vermelho-arroxeado (vermelho e roxo), amarelo-esverdeado (amarelo e verde), amarelo-alaranjado (amarelo e laranja), além de uma infinidade de nuances.

 

Combinações de cores para todos os gostos

Tomando como ponto de apoio o círculo cromático, é possível ampliar as possibilidades de combinação de cores. Mas um fato que pode passar despercebido são os efeitos que a pintura pode ter nos diferentes ambientes da casa.

A fim de evitar escolhas que causem a impressão de diminuição no ambiente ou menor iluminação, é importante consultar um profissional especializado para compreender como utilizar cores claras e escuras, responsáveis por essas alterações de percepção.

Cores complementares oferecem boas alternativas de combinação e auxiliam na harmonização das cores claras e escuras. Uma sugestão é escolher a opção primária e, a partir dela, optar pelos matizes correspondentes, nos tons de azul ou laranja, por exemplo.

Em contrapartida, existem as cores análogas, também chamadas de “vizinhas”. A combinação delas destaca-se no ambiente, ainda mais se forem aliadas aos itens de decoração. A título de exemplificação, pode-se trabalhar com tons de verde, amarelo e azul, já que o primeiro está posicionado entre os dois itens primários.

A terceira opção é chamada de cores opostas ou complementares, pois são diferentes das variações análogas. De acordo com os especialistas, são denominadas dessa forma porque estão em posição contrária no círculo cromático. Ainda assim, são consideradas complementares porque formam a mistura das três alternativas primárias ao serem reunidas.

Confira a linha Unno e Unno Life

ambientes - tomadas

 

Saiba Mais

 

Dicas de harmonização para ambientes

Ainda que a orientação profissional e as indicações da tabela de cores deixem você mais seguro sobre a mudança dos ambientes, é fundamental reunir a família para que todos possam opinar. Afinal, cada um pode ter uma opinião sobre o tom preferido para o quarto ou para as áreas comuns, como sala, cozinha e área externa.

Reunimos algumas dicas de cores recomendadas para diferentes ambientes, a fim de contribuir com essa decisão. Confira adiante.

 

Sala de visitas

ambientes - sala

Para quem gosta de azul, os matizes cobalto, turquesa e marinho oferecem várias possibilidades de combinação com a decoração do ambiente. A psicologia das cores explica que essa opção causa sensação de tranquilidade e acolhimento.

 

Quarto e sala de estudo

Esse ambiente é bem particular e, por isso, a indicação dependerá do gosto pessoal do morador. No entanto, uma sugestão clássica é utilizar branco combinado com tons pastéis de rosa, azul, marrom e verde por causarem a sensação de maior amplitude no espaço.

quarto e sala - ambientes

Sala de jantar

Uma ótima opção para esse ambiente é investir em cores análogas, como marrom e vermelho, com a alternativa de inserir detalhes em azul. Para quem gosta de plantas, tons de verde destacam-se com a presença de vasos de espécies decorativas ou arranjos de mesa.

 

Cozinha

Nesse ambiente, geralmente é utilizada a cor branca ou tons neutros, como bege, cinza e marrom. As opções são fáceis de combinar com a decoração, eletrodomésticos e pisos, mas fique à vontade para dar um toque mais intenso na decoração com vermelho ou amarelo.

cozinha - ambientes

Banheiro e lavabo

Uma das opções mais utilizadas é o amarelo, em razão da variedade de tons e por causar a sensação de luminosidade em ambientes escuros e sem janela.

 

Área externa e fachada

Em alta, os tons terrosos apresentam várias sugestões de harmonização com os pisos externos (pátios e varandas). Nesses ambientes, os revestimentos são bastante utilizados e provocam um efeito de acolhimento quando combinados com vasos de plantas naturais.

Definitivamente, escolher a harmonização das cores para vários ambientes de casa é tarefa que requer atenção e, na maioria dos casos, orientação profissional. 

Em nosso site você tem acesso a várias informações sobre reforma de residências. Clique aqui e confira.

Tags

Ambientes

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.