Preços para: Informe o seu CEP
Como as cores alteram a percepção dos espaços interiores?
Arquitetura e Design

Como as cores alteram a percepção dos espaços interiores?

20.04.2021

Ao decorar um ambiente, muitos fatores devem ser levados em consideração. Para que o local fique agradável e gere boas impressões, é necessário que se utilizem as técnicas certas e invista-se em maneiras de impactar positivamente quem o frequentará.

Estilo de decoração, disposição dos móveis, tipos de acabamento — tudo deve ser pensado para trazer o efeito desejado. Além disso, as cores também merecem toda a atenção. Dependendo da forma que forem utilizadas, elas são capazes de alterar totalmente a percepção dos espaços interiores.

Neste artigo, vamos mostrar de que maneira pode acontecer esse impacto das cores no ambiente. Acompanhe! 

Entendendo o efeito das cores nos espaços interiores

Além de proteger as paredes, a tinta tem papel importante na modificação de ambientes. Ela ajuda a deixar o local mais bonito, porém, também é capaz de trazer uma aparente alteração no tamanho do cômodo em que é aplicada.

Ou seja, as cores escolhidas podem fazer com que um espaço pequeno pareça ser bem maior ou, então, um lugar grande passe a impressão de ser mais compacto.

Para colocar essas ideias em prática, é necessário conhecer as técnicas certas. Isso porque, quando utilizadas de forma equivocada, elas podem causar a sensação oposta.

Portanto, o primeiro ponto a ser levado em conta é que as cores escuras são mais fechadas e os espaços com elas parecem menores aos nossos olhos. Já as cores claras têm o poder de fazer o ambiente parecer mais aberto.

Ampliando ou diminuindo um cômodo

Quando a intenção é alterar a percepção de tamanho de determinado ambiente, há algumas táticas que podem ser utilizadas. Cada uma trará um efeito, por isso é fundamental entender o que se deseja.

Se houver a necessidade de ampliar todo o cômodo, por exemplo, basta aplicar cores claras na maioria das superfícies. Assim, elas refletirão a luz natural e trarão a sensação de amplitude aos olhos.

Mas se, por alguma razão, você pretende tornar o ambiente mais compacto, é interessante optar por uma cor mais escura. Dessa maneira, ao utilizá-la nas superfícies, o local ficará aparentemente menor e com a sensação de enclausuramento ou, até mesmo, aconchego, dependendo do caso.

Alterando várias perspectivas no ambiente

Além de ampliar ou diminuir completamente um ambiente, as cores têm o poder de proporcionar outras impressões. Quando se deseja, por exemplo, alongar o ambiente, é necessário aumentar as linhas horizontais. Sendo assim, uma ótima estratégia é investir em cores escuras nas paredes e cores claras no teto e no piso.

Já para o efeito oposto, de encurtar, basta usar a técnica inversa: cores claras nas paredes e escuras no piso e no teto.

Outras alterações que podem ser feitas com combinação de cores é estreitar ou alargar o ambiente. Para tornar o cômodo mais estreito, deve-se pintar as paredes das laterais com tons escuros e deixar fundo, teto e piso claros. E, para alargar, é preciso pintar o teto e o fundo com cores escuras, e as paredes opostas com um tom claro. Essa última técnica é uma ótima alternativa para corredores.

Modificando a percepção do teto

Quando o assunto é alterar a forma como o teto é percebido, trabalhar as cores também é uma ótima ideia. Isso funciona muito bem quando se quer aumentar ou diminuir o pé-direito de uma construção para tornar o ambiente mais agradável.

Então, se você deseja trazer a percepção de um teto rebaixado e, assim, diminuir a altura, é importante pintar as paredes com cores claras e o teto com um tom escuro. Ou, se o objetivo é aumentar essa altura, o que você precisa é levantar o teto, portanto, deve-se deixar o teto em cor clara e as paredes mais escuras.

Influenciando nas paredes

Com essas técnicas, é possível trabalhar também a percepção que se tem de uma parede. Pode-se fazer com que ela pareça mais próxima, mais distante ou até mais destacada em um cômodo específico. Essas são ótimas maneiras de modificar o estilo de um ambiente e deixá-lo ainda mais bonito.

Por exemplo, se você aplicar cores escuras na parede do fundo, ao contrastar com as paredes claras, ela parecerá mais próxima do que é na realidade. Quando o intuito é destacar essa mesma parede, atraindo os olhares para ela, o mais indicado é pintá-la de uma cor mais clara que as demais. 

As cores, como percebemos, realmente têm o poder de alterar a percepção dos espaços interiores. Por isso, é importante escolhê-las corretamente para que esse efeito seja sempre positivo e torne o ambiente mais agradável.

 

Se você quer saber como utilizar outras técnicas e conquistar uma decoração e uma casa inteligente, veja mais artigos interessantes em nosso blog.

Tags

Ambientes
Arquitetura

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.