A segurança industrial compreende a aplicação de práticas eficazes para proteger os funcionários e os ativos de uma empresa, mas também pode ter um impacto significativo na gestão de processos.
Por exemplo, imagine os riscos diários presentes em uma fábrica que não investe em sistemas de prevenção de acidentes e treinamentos regulares para sua equipe? Ou que não planeja uma rotina de manutenção preventiva ou preditiva?
Com os devidos cuidados, é possível reduzir o risco de lesões e os danos materiais na indústria, além de aumentar a eficiência operacional e a confiabilidade dos processos.
Veja nossas dicas para aumentar a segurança industrial!
A importância da segurança industrial
A segurança de qualquer ambiente de trabalho afeta diretamente a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, bem como a integridade dos ativos e a reputação da empresa. Por isso, o assunto não deve ser negligenciado.
Especialmente, porque esse processo, que envolve cuidados no espaço industrial, deve ser pensado para proteger e prevenir acidentes e lesões ocupacionais. Isso significa uma atenção dedicada ao mapeamento de todas as tarefas, equipamentos e ambientes para minimizar qualquer risco.
Além disso, muitas indústrias estão sujeitas a regulamentos rigorosos de segurança ocupacional e ambiental. Cumprir essas regulamentações ajuda a evitar penalidades legais e multas, mas também demonstra o compromisso da empresa com a responsabilidade social e a sustentabilidade.
Lembrando, ainda, que incidentes de segurança industrial podem causar danos irreparáveis à reputação da empresa e, consequentemente, afetar a confiança dos clientes e investidores.
Priorizar a segurança demonstra responsabilidade corporativa, ajuda a construir uma imagem positiva da empresa e protege todos os ativos da sua organização.
Leia também: Entenda a digitalização da Indústria 4.0
Estratégias para aumentar a segurança industrial
O Brasil teve mais de 610 mil acidentes industriais, em 2022. Esse número ressalta a importância de identificar as estratégias mais eficazes para aumentar a segurança industrial, garantir um ambiente de trabalho protegido e fugir dessas estatísticas que afetam a todos negativamente.
Veja as principais estratégias para aumentar a segurança industrial:
Avaliação de riscos
Antes de implementar medidas de segurança, é essencial identificar e avaliar os riscos existentes em todo o espaço.
Isso vai envolver uma análise completa das condições de trabalho, identificar possíveis fontes de perigo e avaliar a probabilidade de ocorrência de acidentes.
Por exemplo: em uma fábrica, a avaliação de riscos pode incluir a identificação de áreas com mais propensão a incêndios, quedas ou exposição a substâncias perigosas.
Aprender sobre as características de cada setor faz com que a avaliação tenha todos os planos de ação e reação para que a segurança industrial seja privilegiada.
Veja um exemplo de um mapa de riscos industrial com as características de cada setor:

Treinamento e conscientização
Investir no treinamento e na conscientização dos funcionários é fundamental para promover uma cultura de segurança.
Os trabalhadores devem ser ensinados sobre os riscos específicos de suas respectivas rotinas profissionais, bem como sobre as melhores práticas de segurança e procedimentos de emergência.
Na prática, invista nos Diálogos Diários de Segurança (DDS), placas de sinalização e conscientização, treinamentos regulares sobre temas específicos e capacitação adequada para novos colaboradores.
Assim, é possível reduzir riscos de acidentes e também conscientizar para que todos saibam como deixar o dia a dia menos perigoso e mais eficiente.
Inclusive, a eficiência operacional e a produtividade são benefícios decorrentes das melhores práticas de segurança. Os imprevistos são menos frequentes se todo o ambiente é pensado para ser seguro e eficaz, isso pode ser continuamente trabalhado por meio do treinamento de seus colaboradores.
Utilização de tecnologia avançada
A tecnologia pode ser aplicada em práticas de segurança industrial. Isso pode acontecer, por exemplo, com a implementação de:
- Sistemas de monitoramento;
- Controles automatizados;
- Sensores de segurança;
- Dispositivos de proteção avançados;
- Câmeras inteligentes;
- Equipamentos industriais inteligentes de segurança.
Ao automatizar a sua fábrica, os sensores instalados podem ser usados para detectar movimentos inadequados dos trabalhadores próximos a máquinas em funcionamento e interromper imediatamente a operação para evitar acidentes ou acionar um sinal de alerta para que eles se afastem.
Com o uso integrado de tecnologias e ferramentas digitais, os erros humanos também são menos comuns. Os acidentes decorrentes desse tipo de ação deixam de ser um risco frequente na rotina da empresa.
Manutenção preventiva e preditiva
A manutenção preventiva e preditiva de equipamentos e sistemas de segurança é essencial para garantir a eficácia contínua.
Com um planejamento adequado para isso, a empresa passa a ter inspeções regularmente, além de testes de funcionamento e reparos programados para identificar e corrigir problemas antes que se tornem sérios.
É assim que uma manutenção preventiva de sistemas de ventilação e exaustão previne a contaminação cruzada e garante a qualidade dos produtos, por exemplo.
Ou, ainda, é essa prática que evita o interrompimento do trabalho porque um equipamento parou de funcionar, subitamente, e vai demandar tempo (e despesas) até que tudo volte à normalidade.
Leia também: A importância da manutenção preventiva elétrica industrial
Cumprimento de normas e regulamentos
Seguir as normas e regulamentos de segurança industrial é fundamental para garantir um ambiente de trabalho seguro, por exemplo o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como:
- Capacetes;
- Máscaras;
- Luvas;
- Protetores auriculares e abafadores de ruído;
- Sapatos, botas e botinas;
- Óculos de proteção;
- Cintos de segurança.
Esses equipamentos, por exemplo, ajudam a tornar um ambiente de construção civil mais seguro, já que os trabalhadores devem usar capacetes para proteção contra impactos, luvas para evitar ferimentos nas mãos e botas de segurança para evitar lesões.
Portanto, atenção às exigências do seu setor, especificamente. O cumprimento das normas não apenas protege os trabalhadores, mas evita possíveis penalidades legais e multas contra a empresa.
Leia também: A importância das normas de eletricidade
Comunicação eficiente
Desenvolva um plano de comunicação claro e eficaz. Com ele, você consegue transmitir orientações preventivas e também agir com mais rapidez em situações de urgência.
Além disso, é importante estabelecer protocolos claros de comunicação para relatar incidentes ou acidentes iminentes.
Entra, aqui, o cuidado com o treinamento dos funcionários para responder adequadamente em caso de emergência.
Por exemplo, em uma fábrica, os trabalhadores devem ser instruídos sobre como relatar rapidamente um vazamento químico e seguir os procedimentos de evacuação. Dessa maneira, uma comunicação eficiente pode salvar vidas e minimizar os danos em caso de acidente.
Leia também: Manutenção industrial: conheça 9 desafios
Investimento em equipamentos de segurança
Como já mencionamos, o investimento em equipamentos de segurança adequados é essencial para proteger os trabalhadores e prevenir acidentes.
Sistemas de detecção de incêndio são bons exemplos, mas também podemos citar os sistemas de ventilação para locais com substâncias perigosas e dispositivos de proteção em máquinas industriais.
Além disso, o uso de barreiras de segurança em torno de máquinas pesadas pode prevenir acidentes de esmagamento ou aprisionamento de membros.
Conheça as soluções em segurança, automação e controle da ABB, como chaves e sensores magnéticos.
Também temos disjuntores em caixa aberta ou moldada e outros dispositivos para a segura e eficiente distribuição de energia — elementos que podem tornar a sua rotina industrial mais segura.
Melhore a segurança industrial com a ABB
A segurança industrial é mais do que um aspecto de adequação legal: trata-se de um planejamento completo para a proteção dos funcionários e dos ativos da sua empresa, além de impactar diretamente a gestão industrial.
Afinal, investir em segurança reduz os riscos de lesões e danos materiais, além de aumentar a eficiência operacional e a confiabilidade dos processos.
Também mostramos que estratégias como avaliação de riscos, treinamento, conscientização, utilização de tecnologia avançada e manutenção preventiva e preditiva são fundamentais para garantir um ambiente de trabalho protegido.
Além disso, o cumprimento de normas e regulamentos, a comunicação eficiente e o investimento em equipamentos de segurança são outras práticas essenciais que contribuem para a segurança do ambiente de trabalho.
Ao priorizar essas medidas, as empresas demonstram responsabilidade corporativa, protegem sua reputação e garantem o bem-estar de todos os envolvidos.
Você pode encontrar as soluções ideais para a sua indústria conhecendo os produtos da ABB!