Dicas de como emendar fio elétrico de forma correta
03.10.2022 | 6 minutos de leituraOs serviços em eletricidade são constituídos por várias tarefas e uma delas é emendar fios elétricos. Ainda que algumas pessoas demonstrem habilidade para isso, o ideal é que seja realizado por profissionais habilitados, já que esse procedimento é essencial para a correta condução de energia elétrica.
Desse modo, é preciso ter as ferramentas necessárias, conhecer as características dos fios utilizados e a técnica correta de emenda, pois, caso seja realizada de maneira errada, a ação pode resultar em perda ou fuga de energia. Com esse entendimento, apresentamos algumas dicas importantes para que o serviço tenha o melhor resultado.
Qual é a diferença entre fio e cabo elétrico?
Antes de detalhar o procedimento da emenda, é preciso esclarecer que existe alguma diferença entre cabos e fios elétricos. Isto é, os materiais apresentam características diferentes, mas têm a mesma função, que é realizar a condução da corrente elétrica.
O fio elétrico é formado por um filamento único, em geral mais grosso e rígido. Por essas características, é indicado para instalações fixas, como paredes e lajes.
Já os cabos elétricos são fabricados com fios mais finos, porém unidos em maior quantidade. Por esse motivo, são mais flexíveis e amplamente utilizados em sistemas elétricos.
Contudo, é preciso alertar que é recorrente encontrar instalações com problemas, em razão de se emendar fios elétricos de forma incorreta. Os casos mais comuns são observados em chuveiros e aparelhos de ar-condicionado, provocando situações de superaquecimento com o passar do tempo.
Outra informação importante para a correta realização do serviço é ter conhecimento sobre os métodos utilizados para emendar os diferentes tipos de cabos existentes no mercado. É importante reforçar que a emenda não tem as mesmas características de um fio inteiriço, mas, quando bem feita, pode ter um tempo de vida útil eficiente nas instalações.
Quais são os tipos de emendas para condutores elétricos?
O procedimento de emendar fios elétricos tem as funções de consertar cabos rompidos, estender o circuito de uma instalação elétrica e, ainda, instalar um ponto de luz adicional. O sistema deve ser construído de forma a proporcionar uma distribuição de energia segura para residências, empresas e indústrias.
Para atender às diferentes necessidades de uma instalação elétrica, existem diferentes tipos de emendas para condutores elétricos. Saiba os detalhes de cada um e qual é a respectiva indicação de aplicação:
- Emenda rabo de rato: é um tipo de emenda usado em caixas de distribuição e próximo a tomadas, oferecendo um prolongamento do circuito. A principal característica dele é a forma como os condutores são manuseados, enrolados em paralelo, formando uma só ponta (o apelido rabo de rato é em razão do formato).
- Emenda de derivação: este tipo de emenda é empregado quando é necessário instalar um ponto de luz adicional ou uma tomada, colaborando para a manutenção do fluxo de energia já existente.
- Emenda de prolongamento: pode ser considerado o tipo de emenda mais empregado nas instalações elétricas, pois é feito para ampliar o alcance da fiação de um ponto a outro da rede.
Como emendar fios elétricos de forma correta?
Conforme dito no início do texto, é recomendado que o serviço de emendar fios elétricos seja feito por um profissional habilitado, a fim de que o procedimento seja realizado de forma correta, reduzindo as chances de problemas futuros na instalação elétrica.
Dito isso, é importante reforçar que um trabalho de qualidade precisa ser realizado com ferramentas e materiais indicados para esse fim, como: conectores, fita isolante ou de alta fusão, alicate decapador universal, luvas e óculos de proteção.
Outra informação importante é que a decapagem das extremidades do cabo deve ter, no mínimo, 40 vezes a bitola do fio. Ou seja, em um fio de 2,5 milímetros, o tamanho mínimo decapado será de 10 centímetros, de modo a conseguir uma emenda e condutibilidade eficiente.
Quando for realizar o procedimento de emenda, a indicação é que o volume de fita isolante tenha espessura igual à do fio, pois, além de reforçar o trabalho, evita o desgaste prematuro. Lembrando que cabos mal dimensionados e unidos podem apresentar sobreaquecimento, derretendo o material isolante.
Nos casos em que é possível realizar soldagem para emendar fios elétricos, escolha essa alternativa, já que o procedimento aumenta a resistência mecânica e a condutividade, além da solda preencher todos os espaços do trançado da emenda.
Por último, mas não menos importante, seguem dicas de cuidados com a segurança do profissional e na finalização da emenda.
Não utilize estilete para desencapar fios (em emendas por derivação), pois a ferramenta é muito flexível para o trabalho e é altamente cortante. Se não tiver o equipamento adequado, improvise com um canivete.
Sobre a finalização da emenda, utilize sempre o alicate universal para apertar a emenda, pois proporciona um acabamento melhor e não deixa pontas que podem furar a fita de isolamento. Se o cabo emendado for flexível, não torça os filamentos antes de terminar a emenda, já que a pressão pode influenciar a condutibilidade dos fios.
Como foi possível observar, o trabalho de emendar fios elétricos deve ser feito por quem conhece instalações elétricas e tem domínio das técnicas. Muitas vezes, no intuito de economizar com o serviço, o usuário pode provocar sérios danos à instalação e gastar o dobro para consertar os erros.
No blog da ABB você fica bem informado sobre os principais procedimentos adotados nos serviços em eletricidade. Acesse a página e descubra nosso conteúdo.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.