Como escolher o quadro de distribuição ideal para sua casa
26.09.2024 | 12 minutos de leituraEscolher um quadro de distribuição pode ser uma tarefa difícil. Afinal, existem diferentes modelos disponíveis no mercado, cada um com determinadas características.
Por exemplo, existem quadros de distribuição embutidos ou aparentes. Além disso, há modelos que podem ser monofásicos, bifásicos ou, ainda, trifásicos.
Como existem diferentes tipos, nós separamos neste artigo os principais aspectos sobre os quadros de distribuição, incluindo, como escolher um.
Confira!
O que é um quadro de distribuição?
Um quadro de distribuição, também chamado de quadro de energia, é o principal componente de uma instalação elétrica, seja ela residencial, comercial ou industrial.
Ele funciona como o centro de controle de energia, distribuindo eletricidade de maneira segura e organizada para cada ambiente.
Tecnicamente, o quadro de distribuição é uma estrutura plástica ou metálica que abriga dispositivos de proteção e controle, como barramentos, disjuntores e interruptores.
Os barramentos consistem em condutores metálicos que distribuem a energia para os disjuntores de cada circuito. Eles garantem que a energia seja enviada de forma equilibrada para toda a residência.
Já os disjuntores são dispositivos de proteção que interrompem a eletricidade em caso de sobrecarga ou curto-circuito. A sua função é proteger os circuitos e equipamentos conectados.
Os interruptores, por sua vez, são itens que permitem a conexão ou desconexão manual de circuitos dentro do quadro de energia.
Na prática, o quadro de distribuição é um componente responsável por receber a energia elétrica e distribuí-la para os diversos circuitos da residência, como iluminação, tomadas e eletrodomésticos.
Leia também: Guia prático para instalação elétrica residencial
Importância do quadro de distribuição na segurança elétrica
O principal motivo do quadro de distribuição ser tão relevante quando o assunto é segurança elétrica, é que ele permite que a energia seja entregue adequadamente em uma residência. Assim, atua na prevenção de sobrecargas e curtos-circuitos.
Com um quadro de energia de qualidade e bem instalado, é possível evitar danos aos circuitos e aos equipamentos conectados, além de proporcionar mais segurança aos moradores.
Ainda, é possível evitar riscos de incêndios — situação que poderia gerar uma série de problemas e prejuízos.
Agora, como um quadro de energia fornece toda essa proteção? Isso ocorre, especialmente, devido ao trabalho dos disjuntores.
Em caso de uma sobrecarga, por exemplo, esses dispositivos interrompem automaticamente o fluxo de energia, evitando que os cabos fiquem aquecidos e causem incêndios.
Além disso, em situações de curto-circuito, os disjuntores atuam de maneira rápida para cortar o fornecimento de energia. Assim, eles ajudam a proteger tanto os equipamentos quanto as pessoas.
Tipos de quadros de distribuição
Um ponto importante a saber sobre os quadros de energia é que eles não são todos iguais. Podem ser embutidos (instalados dentro das paredes) ou aparentes (instalados na superfície, sendo visíveis e de fácil acesso).
Os quadros de distribuição embutidos contam com um acabamento mais discreto e são esteticamente mais agradáveis. Assim, são ideais para quem busca uma solução que se integre melhor ao ambiente, sem interferir na decoração.
No entanto, esse modelo exige um planejamento mais cuidadoso durante a obra ou reforma, pois a instalação demanda quebrar a parede para encaixar o quadro de forma adequada.
Já os quadros de energia aparentes, também chamados de sobrepor, são mais simples de instalar, sendo uma opção para quem prioriza a praticidade.
Além dessas diferenças, vale saber que um quadro de distribuição pode ser classificado em monofásico, bifásico e trifásico.
Os quadros monofásicos recebem esse nome, pois funcionam com uma única fase de energia. Eles costumam ser utilizados em residências pequenas, onde a demanda por eletricidade é mais baixa.
Já nos quadros bifásicos, são utilizadas duas fases, sendo uma opção mais indicada para residências de tamanho médio. Em geral, ela atende bem a maioria das casas.
O quadro trifásico, por sua vez, é o modelo que opera em três fases. Ele oferece maior capacidade de distribuição de energia, sendo utilizado em residências maiores e em ambientes onde há um consumo elevado de eletricidade.
Leia também: Como tornar a sua casa inteligente? Confira 5 dicas
Como escolher o quadro de distribuição ideal?
Para escolher o tipo certo para a sua residência, é preciso considerar o método e o local de instalação, além da qualidade do produto.
Na ABB, por exemplo, você encontra diversos modelos e acessórios para quadros residenciais, produzidos com materiais de alta qualidade, com foco na sua segurança, da sua família e do seu imóvel!
Nos tópicos a seguir, veja com mais detalhes o que avaliar para escolher o quadro de energia ideal para a sua casa:
Tipo de instalação
Entre as principais diferenças dos quadros de distribuição estão o tipo de instalação — que pode ser embutida ou aparente — e o tamanho.
A instalação embutida, como explicado, é feita na parte interna, deixando o quadro menos exposto, enquanto a instalação aparente é parafusada na parede.
Sendo assim, o primeiro passo é analisar que tipo de instalação você deseja para a sua residência.
Local de instalação
Também é importante escolher o local correto para instalar o quadro de energia. Dessa forma, é possível, por exemplo, evitar desgastes do material e nos fios elétricos e diminuir os riscos de curto-circuito.
O ideal é realizar a instalação do quadro de distribuição em um espaço amplo e interno da casa. Ele deve permanecer à vista e em um local de fácil acesso, tanto para facilitar a manutenção como para melhorar a distribuição de energia.
Além disso, o local deve ser protegido contra umidade e calor excessivo. Vale observar que não é recomendado cobrir o quadro de distribuição com itens decorativos ou móveis.
Qualidade e segurança
Conforme explicado, o quadro de energia é responsável por proteger os aparelhos elétricos da casa e reduzir o risco de curtos-circuitos e sobrecargas perigosas. Por isso, é necessário escolher um dispositivo de qualidade.
Nesse contexto, saiba que os quadros da ABB são ideais para qualquer tipo de instalação, tanto residencial quanto predial ou comercial. Eles estão disponíveis em versões de embutir — como o modelo System Mistral Termoplástico de embutir — e sobrepor — como o modelo Mistral de sobrepor — de acordo com a sua necessidade.
Por fim, também é importante:
- Avaliar a demanda de energia da residência;
- Considerar o tamanho e o layout da casa;
- Verificar se o quadro atende às normas de segurança, no caso a NBR 5410 e a NR10.
Leia também: Qual é a função dos atuadores em uma casa automatizada?
Como planejar a instalação do quadro de distribuição?
Além de escolher o quadro de energia certo, é preciso planejar sua instalação adequadamente. Para essa tarefa, a principal indicação é contar com o serviço de um eletricista qualificado.
Isso porque com o trabalho de um profissional capacitado e experiente, o seu quadro de distribuição poderá ser instalado de acordo com as normas técnicas e de segurança.
Na prática, um bom eletricista fará o dimensionamento correto do quadro, escolherá os disjuntores apropriados e organizará os circuitos de maneira eficiente.
Desse modo, o seu dispositivo poderá ser instalado adequadamente e funcionar conforme esperado.
De forma resumida, existem cinco passos para instalar um quadro de distribuição. Veja quais são eles:
- Planejamento: antes da instalação, é necessário planejar a posição do quadro de distribuição, levando em conta a acessibilidade, segurança e estética;
- Dimensionamento: aqui, o profissional responsável deve calcular a carga total que o quadro precisará suportar, considerando todos os equipamentos e circuitos da residência. Esse cálculo dirá o tipo de quadro (monofásico, bifásico ou trifásico) e a quantidade de disjuntores necessários;
- Instalação dos componentes: com o quadro dimensionado, o profissional fará a instalação dos barramentos, disjuntores e interruptores dentro do dispositivo;
- Conexão à rede elétrica: após a montagem do quadro, ele deverá ser conectado à rede elétrica da casa. Essa etapa deve ser realizada com bastante cuidado;
- Teste de funcionamento: por fim, depois de concluída a instalação, o eletricista realiza testes para verificar se o quadro está operando corretamente e se todos os circuitos estão funcionando conforme planejado.
Além da instalação correta, vale destacar a importância das inspeções e manutenções preventivas relacionadas ao quadro de energia.
Isso porque essas medidas ajudam a aumentar a longevidade e a segurança do quadro de distribuição, uma vez que ajudam a identificar e corrigir problemas antes que se tornem graves.
Escolha o quadro de energia certo para a sua casa
Com as informações deste artigo, você conheceu os principais aspectos sobre um quadro de distribuição, incluindo como escolher o modelo ideal para a sua residência.
Sendo assim, considere as informações apresentadas para escolher o quadro de energia certo para o projeto da sua residência.
Conte sempre com a ABB para adquirir os melhores produtos, incluindo quadros de distribuição de energia. Visite nossa loja online!