Saiba como escolher um capacitor e confira as suas principais características
Profissionais da Elétrica

Saiba como escolher um capacitor e confira as suas principais características

11.07.2024 | 10 minutos de leitura

Os capacitores são usados principalmente para o armazenamento e gerenciamento de energia e a regulação dos níveis de tensão. Eles estão presentes em diversos dispositivos eletrônicos com diferentes aplicações.

Esses equipamentos estão disponíveis em diferentes tipos, de acordo com o material de fabricação, e com funções específicas para cada aplicação.

Neste artigo, vamos explicar quais são as características dos capacitores e como escolher o modelo mais adequado para a sua necessidade. Continue a leitura!

O que é um capacitor?

O capacitor é um componente eletrônico usado para armazenar energia elétrica temporariamente.

A estrutura básica do capacitor está dividida em duas ou mais placas condutoras, separadas por um material que também é condutor.

Quando uma tensão é aplicada, cargas elétricas opostas ficam acumuladas nas placas, criando um campo elétrico que armazena energia.

Por isso, esses dispositivos são utilizados em diversos circuitos para filtrar sinais, estabilizar tensões e armazenar energia para liberação rápida. Uma aplicação bem conhecida é, por exemplo, os flashes de câmeras.

Além disso, os capacitores também podem ser aplicados em:

  • Fontes de alimentação: são utilizados para reduzir a tensão de saída, diminuindo ruídos e ondulações;
  • Circuitos de acionamento de motores: são usados para melhorar o fator de potência e ajudar na partida;
  • Aparelhos eletrônicos: estão presentes em dispositivos como televisores, computadores e rádios para filtragem de sinais e estabilização de tensões;
  • Cargas desconexas: em sistemas de áudio, por exemplo, ajudam a acoplar e desacoplar sinais, garantindo a qualidade do som;
  • Filtros de frequência: ajudam a selecionar ou rejeitar frequências específicas;
  • Conversores de energia: são utilizados em inversores e fontes chaveadas para armazenar e liberar energia de forma eficiente.

Leia também: Você sabe o que é automação industrial?

Tipos de capacitor

Os capacitores são divididos em diferentes tipos, de acordo com o material de fabricação. Eles possuem aplicações variadas, já que atendem às necessidades específicas de cada projeto.

Capacitores cerâmicos

Esse tipo de capacitor é feito com material cerâmico como dielétrico. Ele é conhecido por sua excelente estabilidade térmica e alta capacitância por unidade de volume.

Devido à sua baixa indutância e resistência, eles são mais utilizados em circuitos de alta frequência, sendo muito importantes em dispositivos como rádios, televisores e smartphones, onde a precisão e a confiabilidade em diferentes temperaturas são exigidas.

Capacitores eletrolíticos

Esse modelo utiliza um eletrólito como um dos seus eletrodos e oferece maior capacitância em um volume relativamente pequeno.

Eles são polarizados, o que significa que têm uma orientação positiva e negativa, e são frequentemente empregados em aplicações que necessitam de filtragem de sinal ou armazenamento de energia, como fontes de alimentação e circuitos de áudio. 

Os capacitores eletrolíticos são úteis em diferentes aplicações industriais e de consumo, já que possuem capacidade de suportar altas tensões e correntes.

Capacitores de tântalo

Os capacitores de tântalo ganham destaque pela alta eficiência e estabilidade, principalmente em temperaturas elevadas.

Com o tântalo como material principal, eles oferecem uma alta potência em um pequeno volume. 

Esse modelo é bastante comum em dispositivos eletrônicos portáteis, como laptops e câmeras digitais, e são responsáveis por aumentar sua vida útil. Vale ressaltar que também são úteis em circuitos que exigem uma resposta rápida a mudanças de tensão.

Capacitores de filme

Os capacitores de filme usam um filme plástico como dielétrico. Eles são conhecidos pela estabilidade e baixa indutância, além de serem duráveis e precisos.

Esse modelo é frequentemente utilizado em circuitos de alta fidelidade e aplicações de áudio, onde a qualidade do sinal é obrigatória, e em sistemas de correção de fator de potência, por operar em maiores frequências e tensões.

Supercapacitores

Os supercapacitores, também conhecidos como ultracapacitores, oferecem uma habilidade de armazenamento de energia muito maior do que os capacitores tradicionais. 

Eles podem carregar e descarregar rapidamente, tornando-os ideais para sistemas que lidam com picos de energia, como sistemas de backup de energia, veículos elétricos e equipamentos de energia renovável.

Com alta densidade de energia e longa vida útil, eles são uma escolha interessante para tecnologias emergentes que requerem eficiência energética e alto desempenho.

Características dos capacitores 

As características dos capacitores estão diretamente relacionadas com o desempenho dos equipamentos. Elas variam conforme cada modelo e devem ser levadas em consideração na elaboração do projeto.

Veja quais são as principais características dos capacitores:

Capacitância

A capacitância significa o potencial que um capacitor tem de armazenar carga elétrica, podendo depender do material dielétrico entre as placas e da área das placas condutoras.

Ela é medida em Farads (F), embora os valores mais comuns sejam microfarads (µF), nanofarads (nF) ou picofarads (pF), devido à grandeza dos F.

Tensão de trabalho

A tensão de trabalho de um capacitor é o máximo valor de tensão contínua que o dispositivo pode suportar sem risco de falha ou deterioração. 

É importante lembrar que os capacitores expostos a tensões superiores ao limite especificado podem sofrer danos permanentes.

Tolerância

A tolerância indica a variação permitida no valor nominal da capacitância de um capacitor, sendo expressa em porcentagem. Por exemplo, um modelo de 100µF com tolerância de ±10% pode ter potência real entre 90µF e 110µF.

A tolerância afeta a precisão e o desempenho do circuito. Em aplicações com exatidão obrigatória, como em circuitos de precisão, capacitores com baixa tolerância são a melhor escolha.

Em aplicações menos sensíveis, modelos com maior tolerância podem ser utilizados sem comprometer significativamente o desempenho.

Resistência Série Equivalente (ESR)

A ESR é a resistência que aparece em série com a força ideal de um capacitor. Ela representa suas perdas internas e é uma característica importante em aplicações de alta frequência e correntes elevadas.

Estabilidade e coeficiente de temperatura

A estabilidade e seu coeficiente de temperatura determinam como a capacitância varia com possíveis mudanças.

Alguns modelos têm uma estabilidade mais alta e alterações mínimas de potência em diferentes temperaturas, enquanto outros podem ter variações bem mais significativas.

Para ambientes com grandes modificações de temperatura, modelos com dielétricos estáveis, como os de polímero, são boas opções.

Esses capacitores mantêm suas características mais eficientemente, garantindo o desempenho confiável do circuito mesmo sob condições adversas.

Leia também: Fusível: o que é e para que serve?

Aplicações comuns dos capacitores

Os capacitores possuem diferentes aplicações, conforme suas características. Eles podem ser utilizados tanto em equipamentos industriais quanto em eletrodomésticos.

Conheça as principais aplicações dos capacitores:

Fontes de alimentação

Os capacitores são utilizados em fontes de alimentação para filtrar e suavizar ondulações. Eles armazenam energia e liberam quando necessário, ajudam a manter uma tensão estável e reduzem ruídos e interferências no fornecimento de energia. 

Circuitos de temporização

Eles também podem ser usados para gerar atrasos temporais intencionais e controlar a frequência de osciladores e temporizadores, além de regular o tempo de operação de diversos dispositivos.

Circuitos de acoplamento e desacoplamento

Os capacitores são usados para transmitir sinais de um estágio de um circuito para outro sem permitir a passagem de correntes contínuas. Isso é essencial em amplificadores e outros sistemas de comunicação.

Além disso, os capacitores são usados para desacoplar ruídos, bloqueando interferências indesejadas e garantindo a integridade do sinal em circuitos sensíveis.

Filtros de frequência

Os capacitores são utilizados para selecionar ou bloquear determinadas faixas de frequência em um sinal:

  • Filtros passa-baixa permitem a passagem de frequências abaixo de um valor específico; 
  • Filtros passa-alta permitem a passagem de frequências acima de um valor específico;
  • Filtros passa-banda permitem a passagem de uma faixa específica de frequência.

Correção de potência

A correção de potência é essencial para a eficiência energética em sistemas elétricos, especialmente em cargas indutivas como motores e transformadores

Essas cargas causam uma defasagem entre a corrente e a tensão, resultando em um baixo fator de potência, o que implica em ineficiência e custos operacionais elevados.

Os capacitores são comumente usados para corrigir o fator de potência. Eles compensam a energia reativa gerada pelas cargas indutivas, com a defasagem entre a corrente e a tensão para um valor mais próximo de 1, indicando uma operação mais eficiente.

A utilização de capacitores traz diversos benefícios, incluindo a melhoria da eficiência energética do sistema ao reduzir as perdas de energia.

Além dos benefícios financeiros e de eficiência, a correção de fator de potência contribui para a sustentabilidade ambiental. Ao melhorar a eficiência energética, também reduz-se a demanda de energia.

Visite a loja virtual ABB e ganhe 5% off na primeira compra. Entrega ágil e até 6x sem juros no cartão. Compre agora!

Como escolher o capacitor certo para o seu projeto?

A escolha do capacitor deve levar em conta alguns pontos importantes para o projeto, como a capacitância e as características do ambiente.

Veja o passo a passo para escolher o capacitor ideal para seu projeto:

Passo 1: Entender a aplicação

A primeira etapa na escolha do capacitor é entender a aplicação específica em que ele será utilizado. Os exemplos mais comuns foram dados nos tópicos anteriores, mas ainda existem várias funções nas quais seu uso pode ser explorado.

Passo 2: Definir a capacitância necessária

De maneira geral, usa-se a fórmula C=Q/V, em que C é a capacitância, Q é a carga elétrica armazenada no capacitor e V é a diferença de potencial (voltagem) entre as placas.

Lembrando que é necessário analisar o objetivo do circuito para selecionar o valor adequado, garantindo eficiência e desempenho.

Leia também: Como tornar a sua casa inteligente? Confira 5 dicas

Passo 3: Escolher a tensão de trabalho apropriada

Para escolher a tensão de trabalho correta, é necessário considerar a tensão máxima que o capacitor enfrentará no circuito e adicionar uma margem de segurança, geralmente entre 20% a 50%.

Por exemplo, em um circuito com tensão máxima de 10V, a tensão de trabalho do capacitor deve ser entre 12 a 15V.

Passo 4: Considerar a tolerância e a ESR

A ESR alta pode causar aquecimento excessivo e perdas de energia, reduzindo a eficiência do dispositivo.

Por outro lado, capacitores com ESR baixa são essenciais em fontes de alimentação e circuitos de alta frequência, onde a eficiência e a performance são elementos críticos.

Passo 5: Avaliar o ambiente de operação

O local onde a operação acontece pode afetar significativamente a performance do capacitor. Dois fatores são decisivos:

  • Temperatura: os capacitores operam dentro de uma faixa de temperatura padrão. Verifique as especificações do fabricante e escolha modelos que suportem as características do seu ambiente de trabalho;
  • Umidade: em ambientes úmidos, os modelos selados ou com revestimento especial podem ser necessários para evitar a degradação e a perda de performance.

Passo 6: Analisar o custo e disponibilidade

Capacitores de alta qualidade podem ser mais caros, ao passo em que oferecem maior confiabilidade e vida útil. Vale destacar que preço também não é sinônimo de qualidade. Por isso, é importante avaliar a reputação da marca e pesquisar feedbacks.

Certifique-se de que os capacitores escolhidos estejam facilmente disponíveis no mercado, evitando atrasos no projeto.

Capacitores: escolha inteligente para projetos de alta performance

Escolher o capacitor ideal para seu projeto é fundamental para garantir o bom desempenho e a durabilidade dos circuitos eletrônicos. 

Com uma variedade de tipos e características, é preciso entender as necessidades específicas da sua aplicação, desde a capacitância e tensão de trabalho até a tolerância e a ESR. 

Capacitores bem selecionados podem melhorar a eficiência, estabilidade e qualidade do seu sistema, seja em fontes de alimentação, circuitos de temporização ou filtros de frequência.

A ABB possui um catálogo completo com as  melhores opções de componentes eletrônicos para diversas aplicações.

Visite a loja da ABB e conheça nossas soluções!

Tags

capacitor

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.