Mecanismos de bloqueio
São projetados para garantir que a chave seccionadora permaneça na posição aberta, impedindo movimentos acidentais ou não autorizados.
Esses mecanismos podem incluir travas, parafusos de fixação ou outros dispositivos de segurança que garantem a estabilidade e integridade da chave durante sua operação.
Além disso, são elementos que aumentam ainda mais a segurança das operações, evitando, assim, qualquer tipo de acionamento enquanto há alguma manutenção e a chave precisa estar desligada.
Outros componentes importantes
Além dos componentes mencionados, as chaves seccionadoras podem conter outros elementos importantes, como:
- Mecanismos de acionamento interno: responsáveis por traduzir o movimento das alças de acionamento em ações internas que abrem ou fecham os contatos elétricos;
- Indicadores de posição: dispositivos visuais ou táteis que fornecem informações sobre a posição atual da chave (aberta ou fechada);
- Isoladores e material isolante: componentes que garantem a segurança elétrica, isolando partes condutoras da chave e evitando descargas elétricas acidentais.
Em conjunto, esses componentes formam uma estrutura mais confiável, que permite o funcionamento seguro das chaves seccionadoras em uma variedade de aplicações industriais, comerciais e residenciais.
Leia também: Tudo sobre esquema elétrico residencial
Tipos de chave seccionadora
As chaves seccionadoras são dispositivos adaptáveis para atender às necessidades de diferentes aplicações elétricas. Por isso, apresentamos os principais tipos:
Chave seccionadora tripolar
É projetada para interromper simultaneamente as três fases de um circuito trifásico.
Assim, ela oferece uma desconexão completa e garante que todos os condutores de fase sejam isolados da fonte de alimentação elétrica ao mesmo tempo.
Esse tipo de chave é muito utilizado em sistemas industriais e comerciais, onde a distribuição de energia trifásica é mais comum.
Chave seccionadora unipolar
Já esse tipo é ideal para aplicações em circuitos monofásicos, em que apenas uma fase precisa ser desconectada da fonte de energia.
Ela oferece uma boa solução para isolar circuitos individuais de forma segura, facilitando operações de manutenção, reparo e emergência.
Por esse motivo, é frequentemente encontrada em instalações elétricas residenciais e comerciais de menor porte.
Chave seccionadora sob carga
É especialmente projetada para lidar com cargas pesadas e exigentes em ambientes industriais e comerciais.
Ela é capaz de suportar correntes elétricas elevadas e garantir uma desconexão confiável, mesmo em condições de operação adversas.
Assim, esse tipo de chave é utilizada para garantir a segurança e o bom desempenho de equipamentos e sistemas elétricos que demandam alta potência.
Funcionamento de uma chave seccionadora
Ao analisar o funcionamento de uma chave seccionadora, podemos entender como esse dispositivo atua na segurança de circuitos elétricos.
As etapas de funcionamento de uma chave seccionadora são:
- Posicionamento da chave (aberta e fechada)
- Interligação dos contatos elétricos
- Fluxo de corrente
Na posição aberta, os contatos elétricos da chave estão separados, interrompendo o fluxo de corrente elétrica no circuito. Já na posição fechada, os contatos elétricos estão conectados, permitindo que a corrente elétrica flua pelo circuito. Essa interligação cria um caminho condutor contínuo para a corrente elétrica, permitindo que ela flua pelo circuito sem obstáculos e alimentando os equipamentos conectados.
Leia também: Entenda o que são sensores indutivos
Aplicações de uso de chaves seccionadoras
As chaves seccionadoras podem ser empregadas em diversos setores. Saiba mais a seguir:
- Indústrias: as chaves seccionadoras são utilizadas para isolar equipamentos e circuitos durante operações de manutenção, reparo e inspeção. Elas garantem a segurança dos trabalhadores e a integridade dos equipamentos;
- Sistemas de distribuição de energia: as chaves seccionadoras têm a função de isolar seções de rede durante operações de reparo ou em situações de emergência. Elas permitem que algumas partes do sistema sejam desconectadas sem afetar o fornecimento de energia para outras áreas;
- Instalações elétricas comerciais: em edifícios comerciais, hospitais e hotéis, as chaves seccionadoras são utilizadas para isolar circuitos e equipamentos elétricos quando necessário. Isso facilita a manutenção e reduz os riscos de acidentes.
A ABB possui chaves seccionadoras para o sistema elétrico de ambientes industriais, comerciais e residenciais.
Importância da segurança elétrica
A segurança elétrica é uma preocupação em qualquer sistema que envolva eletricidade.
Veja abaixo como as chaves seccionadoras podem garantir a segurança em sistemas elétricos:
- Proteção de pessoas e equipamentos: as chaves seccionadoras permitem isolar circuitos elétricos de forma rápida, protegendo operadores e equipamentos contra riscos de choque elétrico e danos causados por curto-circuitos ou sobrecargas;
- Prevenção de acidentes: o uso correto das chaves seccionadoras ajuda a prevenir acidentes graves e garante que os circuitos sejam desconectados de forma segura, antes de realizar qualquer trabalho de manutenção;
- Adequação às normas de segurança: o uso desses dispositivos de forma adequada e a adoção de práticas seguras de operação são importantes formas de seguir a legislação e as normas de segurança elétrica.
Leia também: Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados
Manutenção e cuidados
Veja abaixo algumas orientações sobre os cuidados a serem tomados durante a manutenção, inspeções e substituições de chaves seccionadoras:
- Inspeções regulares: realize inspeções visuais periódicas das chaves seccionadoras para identificar desgaste, corrosão ou danos nos componentes. Verifique as condições das alças de acionamento, contatos elétricos e mecanismos de bloqueio;
- Limpeza adequada: mantenha as chaves limpas e livres de poeira, sujeira e umidade. Para isso, use um pano macio seco e remova quaisquer sujidades . Além disso, avalie a presença de obstruções nos mecanismos de acionamento;
- Lubrificação: lubrifique os mecanismos de acionamento e os pontos de articulação das alças para garantir um movimento suave e sem atritos. Evite o uso excessivo, pois isso pode atrair mais sujeira e comprometer o funcionamento da chave seccionadora;
- Testes funcionais: realize testes periódicos para verificar se elas estão operando corretamente. Acione as alças para garantir que os contatos elétricos abrem e fecham conforme o esperado;
- Substituição de componentes desgastados: caso seja identificado qualquer componente danificado, desgastado ou com mau funcionamento durante as inspeções, substitua-o imediatamente por peças de qualidade.
Priorize a segurança com a ABB
A chave seccionadora é um dispositivo primordial para garantir a segurança dos operadores e a eficiência dos sistemas elétricos.
Dessa forma, os profissionais da elétrica precisam estar atentos aos cuidados e procedimentos de manutenção recomendados pelos fabricantes para garantir o pleno funcionamento desses dispositivos.
A ABB é especialista em sistemas elétricos e conta com os melhores produtos para o que você precisa, incluindo chaves seccionadoras.
Visite nosso site e descubra as soluções ideais para o seu sistema elétrico.