Como instalar um disjuntor: veja o passo a passo
Profissionais da Elétrica

Como instalar um disjuntor: veja o passo a passo

10.03.2025 | 10 minutos de leitura

Você sabe como instalar um disjuntor? Essa tarefa é essencial para garantir a segurança e a confiabilidade de um sistema elétrico, já que esse equipamento é responsável por interromper o fluxo de corrente elétrica em caso de sobrecarga ou curto-circuito. 

Neste artigo, vamos explicar detalhadamente como realizar a instalação de um disjuntor, abordando cada etapa do processo e destacando os cuidados essenciais para que ela seja feita corretamente e com segurança. Acompanhe!

O que é um disjuntor e por que ele é essencial?

O disjuntor é um dispositivo de proteção elétrica cuja função é interromper o circuito sempre que há uma sobrecarga de corrente elétrica ou um curto-circuito

Esse equipamento é fundamental para qualquer instalação elétrica, pois, sem ele, o sistema ficaria vulnerável a falhas que podem danificar os equipamentos e até provocar incêndios. 

O disjuntor funciona de forma automática, detectando variações anormais na corrente e desconectando o circuito para evitar danos. Isso aumenta a durabilidade dos equipamentos e proporciona mais segurança para as pessoas que frequentam ambientes com instalação elétrica.

Por isso é importante entender como instalar um disjuntor, para garantir que o sistema esteja protegido e evitar que as instalações sofram danos irreversíveis devido a um aumento inesperado de corrente elétrica. 

Antes de mais nada, é necessário destacar que a instalação deve ser realizada por um profissional capacitado, para evitar problemas de segurança e de funcionamento do equipamento.

Leia também: Disjuntores: principais tipos e usos

Materiais e ferramentas necessárias

Antes de começar a instalação, é preciso reunir as ferramentas e materiais necessários para realizar o trabalho de maneira eficiente e segura. Primeiramente, é fundamental que você tenha à disposição um disjuntor adequado para a sua instalação. 

A ABB oferece disjuntores de alta qualidade e confiabilidade, que atendem às mais diversas necessidades, desde instalações residenciais até industriais. 

Para realizar a instalação, você também precisará de:

  • Chave de fenda ou Phillips;

  • Alicate de corte e decapador de fios;

  • Multímetro para testar a corrente elétrica;

  • Fios e conectores apropriados.

Esses materiais são essenciais para garantir que o processo de instalação seja feito corretamente, sem riscos de falhas ou curto-circuitos

Além disso, é importante lembrar que, ao manusear sistemas elétricos, a segurança deve ser a prioridade, e os equipamentos de proteção individual (EPIs) não podem ser esquecidos.

Cuidados antes de instalar o disjuntor

Antes de começar a instalação do disjuntor, é fundamental seguir alguns cuidados para garantir a segurança e a eficácia do processo. 

É necessário consultar o projeto elétrico, para garantir que todas as conexões e circuitos sejam feitos conforme o planejado.

Além disso, é importante verificar o tipo e a capacidade do disjuntor que será instalado, pois cada modelo é projetado para atender a uma carga elétrica específica. 

Caso o disjuntor seja inadequado para a sua instalação, ele não funcionará corretamente, comprometendo a proteção do sistema.

Outro ponto importante é o desligamento da energia elétrica, interrompendo o fornecimento da corrente. Isso é vital para evitar choques elétricos e outros acidentes. 

Vale destacar novamente a importância dos EPIs, como luvas isolantes e óculos de segurança. Esses itens são fundamentais para proteger o eletricista durante o trabalho. 

Leia também: Conheça o significado das cores dos fios elétricos

Como instalar um disjuntor: passo a passo

Agora que você já está preparado com os materiais necessários e os cuidados de segurança, vamos ao passo a passo de como instalar um disjuntor. 

É importante ter atenção aos detalhes para garantir seu funcionamento adequado e a segurança das pessoas, inclusive do próprio eletricista:

1. Desligamento da energia elétrica

Como já destacamos, o primeiro e mais importante passo antes de iniciar qualquer trabalho elétrico é desligar a chave geral da instalação. Isso interrompe o fornecimento de energia para o sistema e evita o risco de choques elétricos. Nunca inicie a instalação de um disjuntor sem ter certeza de que a energia foi desligada corretamente.

2. Escolha do local no quadro de distribuição

Após garantir que a energia está desligada, é hora de escolher o local adequado no quadro de distribuição para instalar o disjuntor. Ele deve ter espaço suficiente para o modelo escolhido e conseguir suportar a carga elétrica que será conectada. 

A organização dos circuitos no quadro é fundamental para garantir que cada disjuntor atue de maneira eficiente e não ocorram sobrecargas em conexões específicas.

3. Conexão dos fios

Primeiramente, é necessário identificar quais são os fios de fase, neutro e terra:

  • O fio de fase (geralmente preto ou vermelho) deve ser conectado ao terminal do disjuntor correspondente;

  • O fio neutro (geralmente azul) é ligado diretamente ao barramento de neutro no quadro de distribuição;

  • O fio terra (geralmente verde ou verde com listras amarelas) deve ser conectado ao barramento de terra, quando houver.

É essencial apertar bem os parafusos dos terminais para garantir um bom contato. Conexões frouxas podem gerar superaquecimento e, eventualmente, causar um curto-circuito.

4. Fixação do disjuntor no quadro

Com os fios conectados, é hora de fixar o disjuntor no quadro de distribuição. A maioria dos disjuntores, como os da ABB, são projetados para encaixar em uma calha DIN ou NEMA, facilitando a instalação e a fixação. Certifique-se de que o equipamento está bem posicionado e fixo, para evitar que ele mova-se durante o uso.

5. Teste e energização do sistema

Antes de finalizar a instalação, é essencial realizar um teste para garantir que tudo foi instalado corretamente. Utilize um multímetro para verificar a continuidade e a tensão nos terminais do disjuntor. 

Com tudo certo, você pode religar a chave geral e testar o funcionamento do disjuntor. Caso haja algum problema, ele deve desarmar, interrompendo o fluxo de corrente para proteger o sistema.

Disjuntores de caixa moldada e aberta ABB com 5% off na primeira compra. Entrega ágil e até 6x sem juros no cartão. Compre agora!

Como a ABB une tecnologia e segurança para sua instalação?

A ABB é reconhecida mundialmente pela sua excelência em eletrificação e automação. Seus disjuntores são projetados para atender a diferentes necessidades, oferecendo soluções eficientes para garantir a proteção de sistemas elétricos. 

Alguns dos produtos da ABB incluem:

Leia também: Proteção elétrica: entenda como funciona

Escolha o disjuntor certo e garanta a segurança e a eficiência da sua instalação elétrica

Além de entender como instalar um disjuntor, a escolha adequada dos equipamentos também é fundamental para a segurança elétrica de qualquer instalação. 

A ABB oferece uma linha de disjuntores de alta qualidade, projetados para atender desde necessidades residenciais até grandes instalações industriais. Ao escolher nossos produtos, você garante a segurança e a eficiência do seu sistema elétrico. 

Visite nossa loja e conheça todos os nossos disjuntores para sua instalação e outros produtos disponíveis no catálogo da ABB.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.