Como os Dispositivos de Proteção contra Surtos protegem seus equipamentos?
03.12.2020Se você trabalha com elétrica, precisa conhecer a NR-10, também conhecida como NR eletricidade. Esta é a norma que aborda os procedimentos e ações que devem ser seguidos para garantir as melhores condições de trabalho, protegendo a saúde do profissional e aumentando a segurança em locais de trabalho. Vamos ver a seguir como a NR-10 funciona na prática!
Proteção contra incêndio e explosão
De acordo com a norma, todos os equipamentos, materiais e peças encontrados no local devem ser avaliados e aprovados pelos critérios do Sistema Brasileiro de Certificação, assegurando risco mínimo de explosões. Estas peças precisam contar com proteções especiais e ainda dispositivos de descargas elétricas para casos de emergência. Caso a instalação elétrica estiver classificada com alto risco de explosões, devem ser implementados itens de segurança, como: plano de contingenciamento, seccionamento automático e alarmes.
Sinalização e segurança
A norma dedica um parágrafo sobre sinalização correta da área, que adverte e identifica perigos do local. São elas: sinalização de impedimento de energização, identificação de equipamento impedido, impedimentos e restrições de acesso, identificação dos circuitos elétricos e sinalização das áreas de circulação.
Medidas de proteção coletiva
Todos os serviços executados em instalações elétricas precisam adotar medidas de proteção coletiva aplicáveis, considerando as atividades a serem desenvolvidas e garantindo o bem-estar e a segurança dos trabalhadores. É indicada a adoção de outras medidas, como instalação de sistema de seccionamento automático de alimentação; colocação de barreiras, sinalização e obstáculos; bloqueio do religamento automático e isolação das partes vivas.
Dicas ABB
A ABB oferece uma variedade de produtos de segurança, como sensores para controlar portões e escotilhas ao redor de maquinário perigoso, monitorando a posição de uma máquina.
Confira todas as soluções que a ABB pode oferecer para ter mais segurança quando o assunto for eletrificação. Acesse a loja on-line.