Como ter uma indústria mais segura?
Blog ABB, Profissionais da Elétrica

Como ter uma indústria mais segura?

22.10.2020

Medidas de segurança são primordiais para evitar que os acidentes elétricos aconteçam. Por isso, é importante que todas as normas e requisitos de segurança sejam seguidas à risca. Essas atitudes podem contribuir para a redução desses riscos no ambiente de trabalho, e segurança das pessoas que frequentam aquele local diariamente.

A NR 10 (Norma Regulamentadora) é uma das normas regulamentadoras que define as condições de segurança necessárias para que as pessoas possam trabalhar com eletricidade e reduzir os números de acidentes.

A norma estabelece algumas diretrizes para as atividades que envolvem eletricidade. Ela é a responsável por traçar as orientações corretas de como o trabalhador deverá atuar nas tarefas do dia a dia e mediante a situações de risco.

Algumas dicas simples podem tornar sua indústria mais segura:

Cumpra todas as determinações regulatórias

É fundamental seguir todas as determinações da NR10 e NR12 a fim de garantir a segurança de sistemas elétricos industriais. A NR10 estipula procedimentos padrão por exemplo, para energizar e desenergizar barramentos de tensão. A NR12 define raios de distância mínimos e procedimentos para uso de equipamentos que garantem a segurança.

Tenha um bom projeto e execução

Não adianta seguir as normas de segurança se a instalação está projetada de forma incorreta. Instalações mal dimensionadas possuem problemas inerentes que causam transtornos à operação de equipamentos e aumentam o risco de incêndios e choques elétricos.

Manutenção

O sistema elétrico é constituído por equipamentos, cada qual com uma vida útil específica e sujeito a problemas e eventualmente necessidade de troca.

Mais automação

Sistemas automatizados podem ser operados de forma remota e sem necessidade de presença humana. Além de diminuir as chances de operação irregular, também diminui os riscos de acidentes envolvendo pessoas.

Invista em equipamentos modernos

Com o tempo, todo o maquinário se deteriora, inclusive os equipamentos da instalação elétrica (disjuntores, seccionadoras, DRs, etc). O programa de manutenção deve realizar todo o trabalho de inspeção e identificação de componentes que devem ser trocados. E a preferência por equipamentos novos e modernos, ao invés da troca pura simples por outro componente do mesmo modelo, diminui as chances de acidentes.

Dica ABB

As chaves seccionadoras da linha OS da ABB apresentam grande facilidade e versatilidade durante a instalação: a base ajustável permite a fixação tanto pelo topo quanto pela lateral da chave. O posicionamento diferenciado dos terminais da chave cria um espaço extra que é ideal para cabeamento duplo.

Gostou das dicas?

Confira todas as soluções que a ABB pode oferecer para ter mais segurança quando o assunto for eletrificação. Acesse a loja on-line.

Autor

Abel do Santos | ABB

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.