Como tornar a sua casa inteligente? Confira 5 dicas
11.10.2023 | 14 minutos de leituraVocê já imaginou viver em uma casa que se adapta às necessidades da sua família, economiza energia e torna sua vida mais segura? Bem, isso é possível com a técnicas de automação residencial, ou como são popularmente conhecidas, com ferramentas que ajudam a criar uma casa inteligente.
A tecnologia avançou muito nos últimos anos, a ponto de permitir que os dispositivos presentes nas casas comuniquem entre si e sejam controlados de forma remota e centralizada, adicionando muito mais conforto e comodidade à experiência de morar em uma residência.
Ao longo deste conteúdo completo sobre o tema, vamos mostrar quais são os principais benefícios de uma casa inteligente, como transformar uma residência em um lar totalmente automatizado e, claro, daremos ideias de dispositivos que te ajudarão nessa empreitada.
Boa leitura!
Por que ter uma casa inteligente?
Em um mundo cada vez mais conectado, as casas inteligentes estão se tornando uma realidade viável para mais pessoas. Mas você sabe exatamente o que caracteriza esse tipo de projeto?
Uma casa inteligente é um ambiente residencial, equipado com dispositivos e sistemas conectados à internet, que permitem automatizar e controlar, de maneira remota, várias funcionalidades como iluminação, temperatura, segurança etc.
E mais: por que alguém deveria considerar transformar seu lar em uma casa inteligente?
A verdade é que são muitas as razões pelas quais a automação residencial está ganhando tanta popularidade. Conheça algumas delas:
Economia de energia
Uma das vantagens mais significativas de uma casa inteligente é a possibilidade de gerar maior economia de energia.
Isso é viável pois, com dispositivos inteligentes, você pode controlar e gerenciar melhor o consumo, programar o desligamento automático de dispositivos em determinados horários e otimizar o uso de eletricidade e aquecimento.
Leia também: O que é a automação residencial?
Sustentabilidade ambiental
Ao mesmo tempo que investir em automação residencial é uma boa ideia para o seu bolso, também é positiva para o meio ambiente. E a questão ambiental está cada vez mais em evidência, o que faz com que esse tipo de mudança na casa valorize ainda mais o imóvel!
Sensores inteligentes podem ajustar a iluminação e o aquecimento com base na luz natural e na temperatura externa, reduzindo o desperdício de energia. Além disso, a capacidade de monitorar o consumo de água e eletricidade em tempo real pode ajudar no gerenciamento do uso de recursos naturais.
Conforto e comodidade
Em uma casa inteligente, você pode controlar diversos dispositivos remotamente, o que inclui os ajustes de temperatura, acender ou apagar as luzes, e até mesmo preparar o café pela manhã antes mesmo de sair da cama!
São várias possibilidades e o principal ponto desse benefício é a personalização. Afinal, conforto e comodidade significam coisas diferentes para cada pessoa.
E a automação residencial permite entregar soluções diversas para cada necessidade!
Maior segurança
A segurança é uma prioridade para todos, certo? Nesse sentido, vale reforçar que as casas inteligentes oferecem sistemas avançados, como câmeras de vigilância, sensores de movimento, sistemas de alarme e de notificação.
Isso significa que você pode monitorar sua casa a qualquer momento e à distância, receber alertas e até mesmo verificar quem está na porta de entrada.
Mais acessibilidade
Para pessoas idosas ou com mobilidade reduzida, as casas inteligentes podem melhorar significativamente as características de acessibilidade.
Alguns exemplos dessa aplicação são os casos em que sistemas de automação podem ajudar com tarefas diárias, como abrir e fechar cortinas, ajustar a temperatura e até mesmo lembrar de tomar medicamentos.
E essas são apenas algumas das razões pelas quais mais e mais pessoas estão adotando a automação residencial em seus lares. A tendência é que esse movimento continue, à medida que a tecnologia avança, pois os benefícios de uma casa inteligente tornam-se cada vez mais acessíveis.
Agora que entendemos por que ter uma casa inteligente é vantajoso, vamos explorar as cinco dicas essenciais para transformar sua casa em um lar automatizado.
Leia também: Para que servem os dimmers?
5 dicas para montar uma casa inteligente
Transformar uma casa em uma residência inteligente pode parecer uma tarefa complicada. De fato, é um projeto que envolve várias questões técnicas. Entretanto, com as dicas certas, você pode começar a colocar essas mudanças em prática.
Veja quais são as cinco etapas essenciais para montar uma casa inteligente:
1- Identifique suas necessidades
Antes de começar a instalar dispositivos inteligentes, é fundamental dar um passo atrás e identificar as necessidades dos ocupantes do local.
Pergunte a si mesmo quais problemas deseja resolver ou que conveniências deseja incorporar à vida de quem mora na casa. Você deseja economizar energia, melhorar a segurança ou simplesmente tornar a rotina mais leve? Ou deseja incorporar todos esses aspectos no projeto?
Definir seus objetivos ajudará a escolher os dispositivos certos e direcionar melhor o orçamento.
2- Escolha a plataforma para automação residencial
Existem várias plataformas de automação residencial disponíveis, como a Amazon Alexa, o Google Assistant e o Apple HomeKit, cada uma com suas próprias características e, principalmente, compatibilidades.
Essa escolha precisa ser feita com cuidado. Avalie aquela opção que melhor atende às suas necessidades e que seja compatível com os dispositivos que você já tem ou planeja comprar.
3- Instale dispositivos inteligentes na sua casa
Em seguida, é hora de começar a instalar os chamados dispositivos inteligentes em sua casa.
Aqui estão alguns dispositivos populares que você pode considerar:
Lâmpadas inteligentes
Lâmpadas são elementos que fazem parte de qualquer projeto residencial. As lâmpadas inteligentes, por sua vez, podem revolucionar a maneira como controlamos a iluminação em nossas casas.
Com a capacidade de ajustar a intensidade e a cor da luz, esses dispositivos não apenas permitem criar ambientes personalizados para cada ocasião, mas também agregam características de eficiência energética, uma vez que podem ser programados para ligar e desligar em horários específicos.
Leia também: Casa sustentável: mais economia e benefícios
Termostatos inteligentes
Os termostatos inteligentes são projetados para facilitar o controle de temperatura em uma casa. Geralmente, possuem mecanismos que monitoram as preferências de temperatura e ajustam automaticamente o sistema de aquecimento ou resfriamento para manter a casa confortável para seus ocupantes.
Por exemplo, durante o inverno, o termostato pode ser configurado para ajustar a temperatura da residência e garantir que ela esteja agradável quando você chegar do trabalho.
Fechaduras inteligentes
As fechaduras inteligentes são feitas para oferecer um nível maior de segurança e também de conveniência. Elas permitem que você controle o acesso à sua casa remotamente, usando seu smartphone ou comandos de voz, sem a necessidade de chaves físicas.
É especialmente útil para casos em que você esquece de trancar a porta ou precisa fornecer acesso temporário a alguém, como hóspedes e visitantes.
Câmeras de segurança inteligentes
As câmeras de segurança inteligentes oferecem vigilância 24 horas por dia, permitindo que você monitore sua casa em tempo real, de onde quer que esteja.
Em alguns casos, elas são equipadas com recursos como detecção de movimento e notificações em tempo real, o que pode dar mais tranquilidade quando você não está em casa.
Algumas câmeras possuem até mesmo visão noturna e possibilidade de armazenamento em nuvem, garantindo que você tenha acesso às imagens sempre que precisar.
Controle de persianas e cortinas inteligentes
Já imaginou como seria poder abrir e fechar suas persianas ou cortinas com o toque de um botão no seu smartphone ou usando comandos de voz, sem precisar se levantar do sofá?
Ou até mesmo deixá-las configuradas previamente com base no horário do dia, para evitar reflexos indesejados na TV?
Esses dispositivos inteligentes não apenas adicionam conveniência, mas também podem ajudar a regular a entrada de luz solar, melhorando a eficiência energética e criando ambientes mais confortáveis.
Assistentes de cozinha inteligentes
Dispositivos como panelas elétricas, cafeteiras elétricas e fornos inteligentes podem facilitar e agilizar a preparação de refeições.
Eles podem ser programados para iniciar e parar de operar em horários específicos e até mesmo ser controlados remotamente.
Sistemas de irrigação inteligente
Se você tem um jardim, horta ou gramado, um sistema de irrigação inteligente pode economizar água, facilitar a rotina e manter as plantas mais saudáveis.
Normalmente, esses sistemas usam sensores para identificar o estado da umidade do solo e o clima em tempo real, ajustando automaticamente os horários de operação para evitar desperdício de água.
Espelhos inteligentes
Você já conhece as funcionalidades de um espelho inteligente? Esses dispositivos ainda não são tão conhecidos, mas estão se tornando cada vez mais populares.
Eles geralmente incluem recursos como iluminação ajustável, desembaçamento automático, conexão Bluetooth para reprodução de música e até mesmo informações como previsão do tempo e notícias.
Esses são apenas alguns exemplos, mas o mercado de dispositivos inteligentes está em constante evolução, oferecendo uma ampla gama de opções para personalizar sua casa.
Leia também: Entenda como o metaverso pode influenciar a arquitetura
4- Automatize tarefas diárias
A automação é o coração e, certamente, um dos principais elementos de uma casa inteligente. Com os dispositivos instalados, você pode programá-los para realizar tarefas sem que precise dar nenhum comando.
Por exemplo, você pode configurar suas luzes para acenderem automaticamente ao anoitecer e desligarem ao amanhecer. Ou, se você estiver saindo de casa, pode programar seu termostato inteligente para economizar energia enquanto estiver fora.
5- Gerencie sua casa inteligente com aplicativos
Por fim, após todos esses passos, chegou a hora de centralizar a gestão da casa inteligente.
Cada dispositivo pode vir com seu próprio aplicativo de controle. No entanto, para maior comodidade, considere usar um aplicativo de assistente de voz, como Alexa ou Google Assistant, que permite reunir o controle de todos os seus aparelhos em um só lugar.
Como manter sua casa inteligente mais segura?
Como um dos principais objetivos da automação residencial é tornar uma casa mais segura, é importante seguir algumas medidas adicionais de segurança:
- Senhas fortes: certifique-se de que todas as suas contas e dispositivos tenham senhas fortes e exclusivas. Além disso, evite compartilhá-las com outras pessoas.
- Autenticação de dois fatores: ative a autenticação de dois fatores sempre que possível, para adicionar uma camada extra de segurança.
- Atualizações de segurança: é fundamental manter seus dispositivos e aplicativos atualizados, uma vez que os desenvolvedores frequentemente lançam novas versões para corrigir vulnerabilidades, à medida que elas são descobertas.
Expansão da sua casa inteligente
Muitas pessoas começam a automatização de sua casa aos poucos, adicionando dispositivos à medida que se acostumam com a tecnologia e vão percebendo novas necessidades e desejos.
De fato, a tendência é que você se familiarize cada vez mais com sua casa inteligente e considere expandir seu sistema para incluir mais funcionalidades e dispositivos.
Por isso, vale a pena ficar de olho nas tendências futuras na automação residencial. A tecnologia está em constante evolução!
Leia também: 7 vantagens das casas automatizadas
Escolha os produtos certos para seu projeto de automação residencial
Ao seguir nossas dicas, você poderá transformar uma casa comum em uma casa inteligente, aproveitando todos os benefícios da automação residencial!
Uma residência inteligente é muito mais que um local para viver, mas sim um espaço que se adapta às necessidades dos seus ocupantes, proporciona segurança, economiza energia e simplifica sua vida cotidiana.
Para engenheiros, eletricistas e revendedores interessados em levar seus projetos de automação residencial para o próximo nível, a ABB oferece uma ampla gama de produtos e soluções de ponta.
Confira nosso catálogo e descubra como podemos ajudá-lo a criar casas inteligentes de última geração para seus clientes!
A ABB está comprometida em fornecer as soluções mais avançadas em automação residencial. Conheça nossos produtos voltados para smart houses e entre em contato para saber como podemos ajudar você a criar casas inteligentes incríveis.
Seja qual for o seu objetivo, economizar energia, aumentar a segurança ou simplesmente tornar a vida mais conveniente, a automação residencial oferece soluções inovadoras!
Com as nossas dicas e os produtos certos, você estará pronto para começar sua jornada em direção à construção e atualização de projetos residenciais, para torná-los mais inteligentes e eficientes.
Confira nosso catálogo e descubra como podemos ajudá-lo a criar casas inteligentes de última geração para seus clientes!
A ABB está comprometida em fornecer as soluções mais avançadas em automação residencial. Conheça nossos produtos voltados para smart houses e entre em contato para saber como podemos ajudar você a criar casas inteligentes incríveis.
Seja qual for o seu objetivo, economizar energia, aumentar a segurança ou simplesmente tornar a vida mais conveniente, a automação residencial oferece soluções inovadoras!
Com as nossas dicas e os produtos certos, você estará pronto para começar sua jornada em direção à construção e atualização de projetos residenciais, para torná-los mais inteligentes e eficientes.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.